Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Termični premaz za varen pristanek

Medicoat je specialist za premaze za medicinsko tehnologijo in pristajalno postajo letal, ki se v celoti zanaša na Siemensovo krmilno in pogonsko tehnologijo.

Majhna riba, ki jo dostavlja velikanom: to bi lahko opisalo odnose s strankami Medicoata. MSP iz Mägenwila je specialist za toplotno škropljenje in oskrbuje vodilna svetovna podjetja na področju medicinske tehnologije, vesoljstva in proizvodnje energije. Zahvaljujoč svojemu strokovnemu znanju pri razvoju premazov in opreme po meri izdelane za medicinsko tehnologijo ima Medicoat obsežno znanje o kompleksnih postopkih prevleke in opreme, ki je zanje potrebna. Zato se je podjetje zapustilo v nove vode in svoje obstoječe znanje uporabilo pri premazu pristajalnih postaj letal. Pri tem so implementirali celotno krmilno in pogonsko tehnologijo sistemov z uporabo različnih Siemensovih komponent.

Od implantata do letalskega pristajalnega orodja

Premaz daje površinam specifične lastnosti, ki jih osnovni material nima. Medicoat se opira na termično brizganje, kjer so površine v medicinski tehnologiji trajno prevlečene s titanom in hidroksiapatitom. V ta namen se za prevleko medicinskih vsadkov uporablja vakuumsko plazemsko škropljenje (VPS) ali škropljenje atmosferske plazme (APS), zaradi česar so biokompatibilni in omogočajo, da se vezijo s kostmi.

Tako kot pri vsadkih je enako pomembno, da pristajalna oprema zrakoplova prenese vsakodnevne obremenitve in da sčasoma ostane odporna proti obrabi in koroziji. Prvotno je bil tu uporabljen krom, ker kovina zagotavlja odlično zaščito pred obrabo in korozijo. Ker pa se med postopkom kromiranja lahko razvije zelo strupen krom, Medicoat v tem industrijskem sektorju uporablja toplotno škropljenje že od leta 2001 in oskrbuje velike letalske družbe.

Ti sistemi uporabljajo visoko hitrostno kisikovo gorivo (HVOF) postopek brizganja, pri katerem so komponente podvozja, dolge do dva metra in težke do 150 kg, prevlečene s keramičnimi materiali in nikelj-kromom v keramični plasti.

DSC04408

Medicoat je ta sistem izdelal po meri v skladu s posebnimi zahtevami letalske družbe, da bi s postopkom HVOF premazal pristajalno postajo zrakoplova s keramiko.

Siemens ponuja ogromno paleto izdelkov.
Rolf Kuhn, Vodja inženiringa rastlin, Medicoat AG

Popolnoma avtomatiziran postopek prevleke

Pri izdelavi svojih premaznih sistemov se Medicoat v celoti zanaša na Siemens za krmilno in pogonsko tehnologijo, kar ustvarja popolnoma integrirano rešitev za avtomatizacijo. Za večnamenske naloge sistema - kot so regulacija tlaka in vakuuma, doziranje pršilnega praška ali hlajenje posode - Medicoat uporablja različne komponente iz družin Simatic, Sinamics, Sirius, Sidoor in Sentron. »Siemens ponuja ogromno ponudbe izdelkov, ki zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti tako za nas kot za naše stranke,« pojasnjuje Rolf Kuhn, vodja inženiringa rastlin pri Medicoatu, glede raznolikosti izbranih Siemensovih komponent. Čeprav Medicoat proizvaja v Švici, služi mednarodni stranki. Zagotavljanje hitrega reševanja vprašanj je zato pomemben del zadovoljstva strank. Zahvaljujoč globalnemu omrežju Siemens Digital Industries so tako rezervni deli kot servisno osebje na voljo skoraj povsod, pripravljeno na takojšen odziv v primeru zapletov na kraju samem.

DSC04343

Nadzorna omara sistema Medicoat vsebuje komponente iz družin Simatic, Sirius in Sinamics.

Integrirane Siemensove tehnologije pri Medicoatu

Pri Medicoatu se med drugim uporabljata Simatic S7 CPU 1513F-1 PN in Simatic ET200SP, ki imata osrednjo vlogo pri nadzoru in avtomatizaciji industrijskih procesov zaradi svoje robustnosti in prilagodljivosti. Za natančen nadzor gibanja sta v sistem vgrajena dva pogona Sinamics S210 in G120C. Za varnost sistema se Medicoat zanaša na pogon vrat Sidoor in tehnologijo preklopa Sirius, za merjenje energije pa uporablja naprave Sentron PAC3200T. Ena glavnih komponent je Simatic WinCC SCADA V8.0 za spremljanje procesov, ki omogoča realno analizo nadzornih in pogonskih podatkov ter vizualizacijo na SIMATIC Industrial Flat Panel 2200. To v kombinaciji z visoko računalniško močjo industrijskega računalnika IPC847E omogoča hitro odkrivanje in reševanje morebitnih težav. Poleg tega Medicoat uporablja programsko opremo PmQuality za beleženje proizvodnih dnevnikov posameznih komponent.

Plant Engineering Times Ten

Čeprav se vsadki in pristajalna oprema na prvi pogled ne zdijo zelo podobni, je Medicoat uspel odlično izkoristiti svoje obstoječe strokovno znanje za to novo specializacijo. Na obeh področjih je bistveno, da premazi ostanejo desetletja odporni proti obrabi in koroziji. Zato mora Medicoat natančno dokumentirati celoten postopek inženiringa obrata na obeh področjih, da bi izsledil morebitne napake. Poleg tega Medicoat sodeluje z globalnimi korporacijami v medicinskem in vesoljskem sektorju, katerih poteki dela, odgovornosti in pričakovanja se bistveno razlikujejo od tistih MSP. »To sta dva različna sveta. Medtem ko imajo naše stranke za vsak proces drugačno odgovorno osebo, je bil za vse odgovoren naš vodja projekta Peter Moser, »pravi Rolf Kuhn. Te razlike niso vedno olajšale dela.

DSC04317

Termična obdelava poteka v povezavi z roboti, ki jih lahko nadzorujejo in spremljajo s sistemom Simatic CPU prek Profineta.

Za razliko od vsadkov je specializacija prinesla tudi nove izzive glede velikosti: »Do zdaj smo izdelovali sisteme za komponente do 10 cm; zdaj govorimo o desetkrat večji velikosti,« pojasnjuje vodja projekta Peter Moser. Posledično je bilo treba kupiti nova orodja in večji viličar, v skladišče pa namestiti nove lestve. »Bili smo zelo veseli, ko je bil sistem dostavljen, saj je sprostil prostor v dvorani za nove projekte,« pravi Peter Moser. Novi projekti so že načrtovani. Z združevanjem zapletenih postopkov prevleke s tehnologijo avtomatizacije Siemens Medicoat postavlja nove standarde. Ta referenca prikazuje prednosti popolnoma integrirane rešitve za avtomatizacijo podjetja Siemens in prikazuje, kako lahko podjetja okrepijo svoj položaj na mednarodni ravni.

Tehnologija na prvi pogled

Sistem prevleke podvozja je poganjala široka paleta Siemensovih komponent. Zaradi visoke hitrosti in temperature postopka toplotnega premaza je bilo pomembno, da so uporabljene komponente robustne, zanesljive in modularne. Naslednje komponente so bile uporabljene na splošno:

  • Simatic S7 CPU 1513F-1 PN
  • Simatic ET200SP
  • Sinamika S210 in G120C
  • SENTRON Zaščitni stroj PAC3200T
  • SIMATIC Industrial Flat Panel 2200
  • WinCC Scada-V8.0
  • Sidoor Circuit
  • Sirius Schalttechnik
  • Simatic IPC847E
  • PM Kakovost

Medicoat AG

Medicoat s sedežem v Mägenwil je inovativno podjetje, specializirano za termično škropljenje s poudarkom na plazmi in HVOF škropljenju. Na področju inženiringa rastlin Medicoat razvija celovite premazne sisteme in prilagaja potrebne komponente za vse različice procesov. Ena od njegovih prednosti je razvoj tehnologije nadzora in regulacije za zapletene procese in njihovo vizualizacijo.