Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
ŠTUDIJA PRIMERA

Nadgradnja daje predelnim strojem novo življenjsko dobo

Safilinov obrat v Szczytnu je dal novo življenje staremu predelici. Nadgradnja opreme je pripomogla k zmanjšanju stroškov, povečanju učinkovitosti in varnosti proizvodnje ter izboljšanju delovnega udobja.

Safilin, podjetje, ki združuje francoski kapital s poljskim strokovnim znanjem, proizvaja izdelke na osnovi lana in konoplje, vključno s prejo, ki se uporablja v oblačilih, pohištvu, tehničnem tekstilu, živilski, avtomobilski in številnih drugih industrijah. Podjetje proizvaja tudi rože za kompozitne materiale, pa tudi vrvice in zvite preje za različne namene. Na Poljskem Safilin upravlja proizvodne obrate v Miłakowie in Szczytnu. Na slednjem mestu sta tako mokro predelnica kot česalna naprava. Obrat letno proizvede približno 2000 ton končnih izdelkov. Za mokro predenje uporablja stroje PM88, ki se običajno imenujejo PM. Ti stroji delujejo od leta 1982, kar pomeni, da delujejo že več kot 40 let. V okviru svoje industrijske strategije se je podjetje odločilo raziskati alternative obstoječi opremi in izkoristiti svoje poglobljeno strokovno znanje o procesih za izgradnjo konkurenčne prednosti pri proizvodnji lanene preje. V želji, da bi kar najbolje izkoristili svoja obstoječa sredstva, je vodstvena ekipa sprožila program naknadne vgradnje, katerega namen je dati PM stroju drugo življenje, hkrati pa ga preimenovati v PZ-KA. Odločitev o posodobitvi starajočih se strojev je omogočila avtomatizacijo procesov in vizualizacijo proizvodnih parametrov v realnem času, kar je povzročilo izboljšano operativno učinkovitost in znatne prihranke stroškov. Ključni dejavnik uspeha je bilo oblikovanje celovite projektne ekipe, ki je združevala strokovnjake Safilin iz različnih disciplin, ki so aktivno prispevali k pobudi.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

Predilni stroj PM88 po posodobitvi. Nadgradnja opreme je pripomogla k zmanjšanju stroškov, povečanju učinkovitosti in varnosti proizvodnje ter izboljšanju delovnega udobja.

«Alternativa naknadni opremi je bil nakup strojev s Kitajske. Vendar smo se odločili za posodobitev, ker oprema, ki je trenutno na voljo na trgu, ne zagotavlja zahtevane ravni kakovosti ali produktivnosti. Poleg tega so njegovi stroški višji od prenove in nadgradnje obstoječega voznega parka strojev. Rok vračila za nov stroj bi presegel osem let, medtem ko je za naknadno vgradnjo krajši od dveh let. Zato je posodobljena PZ-KA postala del strojnega parka oddelka za predenje,«
pravi Jan Słowiński, direktor obrata pri Safilin Szczytno.

Kompleksni proces predelave lana

Postopek lanenega predenja vključuje risanje in istočasno zvijanje kemično obdelanega rovingovanja, torej predhodno obdelanega in rahlo zvijanega lanenega drobca določene linearne gostote.

«V objektu Szczytno se predenje izvaja po metodi mokrega predenja. Na vrtilni okvir je nameščena lotujoča špulica, kjer se začne postopek »priprave predenja«. To vključuje prehod potovanja skozi vodno kopel, vzdrževano pri 18—22° C, nato pa skozi vrsto vodil, ki omogočajo postopno in nadzorovano sprostitev,«
pojasnjuje Aleksandra Kaszubowska, procesna inženirka pri Safilinu.

V nadaljnji fazi je nezadostno vnesena vnesena vloga. Med pogoji napajalnika in izdajateljem nastopi nezadostno prekinitev in začetek postopka prenosa. Naslednji prehod je na naslednji način, ki se nanaša na vračanje. Da bi zagotovili optimalno enakomernost in enakomernost prenosa, morate preveriti hitrost, obseg razdalje in nekaj drugih parametrov. To je nastalo v nekaterih primerih po retrofitaciji, avtomatizaciji in povezovanju z nadzorom.

Začetni pogoj pred posodobitvijo

Stroj PM88 je bil sestavljen iz treh glavnih komponent: električne omare, mehanske omare in delovnega modula. Mehanska omara je bila zasnovana za prenos pogonske moči skozi sistem zobnikov, verig in jermenov. Dejansko je celoten mehanizem, ki je obsegal približno 50 komponent, predvsem zobnikov, poganjal en sam elektromotor.

«Ta rešitev je otežila spreminjanje parametrov stroja, saj je zahtevala ročno posredovanje, vključno z zamenjavo zobnikov za spreminjanje prenosnih razmerij. Poleg tega je bilo treba uporabiti mehanske nastavitvene komponente, kot je mehanizem z rogalnico za nadzor cikličnega gibanja. To je zahtevalo natančne nastavitve in podaljšal čas, potreben za prilagoditev stroja novi paleti izdelkov,«
se spominja Aneta Siemak, nadzornica oddelka za predenje.

«Poleg tega nekatere komponente pogona, kot so gredi in sklopi ležajev, niso bili ustrezno prilagojeni pogojem delovanja stroja, kar je povzročilo pogostejše okvare in okvare, ki so vplivale na zanesljivost in čas delovanja stroja,»dodaja Krzysztof Ogonowski, glavni strojni inženir na oddelku za predenje.

Električni sistem običajnega stroja PM88 je vseboval le minimalno število komponent, potrebnih za napajanje krmilnega sistema in pogonov. Celoten nadzorni diagram stroja se prilega enemu listu. «To je bilo posledica omejene funkcionalnosti stroja,»pojasnjuje Aneta Siemak.

«Glavni motor je poganjal vse komponente stroja, vključno z dovodnimi valji, vlečnimi valji in mehanizmom nihanja obročne tirnice,»dodaja.

Motor se je napajal neposredno iz omrežja 3 × 400 V. Število zaznavnih naprav, in sicer končnih stikal, je bilo omejeno na potrditev končnih položajev mehanskih mehanizmov. Krmilni sistem je opravljal samo osnovne funkcije: zagon, zaustavitev in zaključek cikla.

Safilin - Nadgradnja - Študija primera - 03

Pred posodobitvijo je bila mehanska omara zasnovana za prenos moči skozi sistem zobnikov, verig in pasov. Celoten pogonski sklop powered by poganjal en sam elektromotor.
Nadgradnja je stroju dala novo življenjsko dobo. V okviru postopka posodobitve je bila mehanska omara preoblikovana in prilagojena za vgradnjo servo motorjev.

Spremembe po posodobitvi

Dela na projektu nadgradnje so se začela maja 2023 in se nadaljevala do julija 2024. Celotna mehanska omara je bila preoblikovana in prilagojena za vgradnjo servo motorjev. Med posodobitvijo je bilo zamenjanega več komponent, vključno z zobnikom, ki je bil zamenjan s sistemi na servo pogon. Tudi ležajni sklopi in pogonske gredi so bili spremenjeni za delovanje v novih pogojih. Te spremembe so omogočile natančno prilagajanje delovnih parametrov stroja, kar je bistveno izboljšalo splošno učinkovitost.

«Zahvaljujoč servo motorjem ni več potrebe po ročnem posegu v pogonski sistem, kar odpravlja zahtevo po zamenjavi zobnikov. Parametri stroja se zdaj prilagajajo prek krmilnika PLC. Poleg tega imamo popolno vidnost vseh parametrov znotraj vsakega delovnega dela stroja, kar omogoča hitro in enostavno rekonfiguracijo nastavitev in optimizacijo proizvodnega procesa,»pravi Maciej Rusinek, glavni energetski inženir pri Safilinu.

«Optimizirali smo trajnost ključnih komponent prenosa moči, kot so ležaji, gredi in drugi sklopi, kar je bistveno izboljšalo zanesljivost celotnega sistema,»dodaja Kamil Baran, inženir strojništva pri Safilinu.

Zmanjšanje števila mehanskih komponent je olajšalo vzdrževanje tudi z zagotavljanjem boljšega dostopa do kritičnih delov, kar znatno zmanjša čas izpada. Te izboljšave so skupaj prispevale k večji učinkovitosti stroja in večji zanesljivosti delovanja.

«Po posodobitvi električni sistem stroja PM88 vključuje komponente, usklajene s konceptom modificiranih pogonskih sistemov, pa tudi nove funkcije, uvedene za izpolnjevanje proizvodnih zahtev. Te rešitve temeljijo na Siemensovih tehnologijah, ki so izpolnile Safilinova pričakovanja in se izkazale za idealno primerno za projekt naknadne vgradnje strojev,»pojasnjuje Jakub Chojnacki, višji strokovnjak za tehnično podporo pri Siemensu.

Glavni pogonski element ostaja asinhroni motor, vendar je bila njegova funkcija omejena na pogon vreten. Zahvaljujoč specializirani zasnovi motorja SIMOTICS GP (VSD) in modularnega frekvenčnega pretvornika SINAMICS G120 so bile njegove zmogljivosti znatno izboljšane. Preostale pogonske komponente, odgovorne za procese specifične funkcije, uporabljajo servo pogonske sisteme SINAMICS S210 v kombinaciji z visoko zmogljivimi, visoko dinamičnimi sinhroni servo motorji s trajnim magnetom SIMOTICS S-1FK2 in menjalniki SIMOGEAR 2KJ.

«Število fizičnih krmilnih elementov na upravljavski plošči je bilo zmanjšano na nič s prenosom vseh delovnih funkcij na ploščo HMI. Edini fizični kontrolniki, ki so ostali, so tisti, ki so povezani z varnostnim sistemom, in sicer gumbi za zaustavitev v sili in kontrole za ponastavitev varnostnega vezja,»pojasnjuje Wiktor Bartko, specialist za avtomatizacijo pri Safilinu.

Nova rešitev je opremljena tudi s funkcijo izklopa komunalnih storitev, ki samodejno odreže podporne medije, in sicer vodo in stisnjen zrak, ko je stroj izklopljen. Dodatne funkcije vključujejo avtomatsko polnjenje vode v koritu stroja in avtomatsko hlajenje električnih in mehanskih omar. Celoten nadzorni sistem upravlja zanesljiv družinski krmilnik Siemens S7-1500, ki deluje v povezavi s ploščo HMI.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

Električna nadzorna omara pred posodobitvijo.

Case study - 07 img 02

Električna nadzorna omara po posodobitvi.

Avtomatizacija, ki povečuje produktivnost in varnost

Zahvaljujoč naknadni vgradnji se je bistveno izboljšala tudi varnost delovanja stroja. PZ-KA je zdaj opremljen z novim varnostnim sistemom, ki je zasnovan v skladu z zahtevami, ugotovljenimi v postopku ocene tveganja. Med drugimi lastnostmi je stroj opremljen s standardnimi gumbi za zasilno zaustavitev gob.

«Varnostni sistem nadzira programabilni varnostni rele iz družine SIRIUS 3SK2. Poleg osnovne funkcije zaustavitve v sili je bila uvedena tudi funkcija zahteve za odklepanje, ki omogoča varno zaustavitev stroja,»pravi Ewelina Radomska, strokovnjakinja za zdravje, varnost in okolje.

Varno zaustavitev strojnih pogonov je mogoče doseči tudi z varnostnimi vezji in varnostnimi funkcijami, vgrajenimi v servo pogone in frekvenčni pretvornik. Te funkcije delujejo na podlagi signalov, ki jih ustvarja varnostni rele, kar omogoča hiter odziv v nevarnih situacijah. Hkrati se je varnost bistveno izboljšala, se je povečala tudi produktivnost stroja.

Prenosnik je namenjen SINAMICS G120 za hitrost vlečenja. Uporabljena tehnika 87Hz deluje pri obračanju motorja, ki je v trikotni točki do 2610 RPM, kar povečuje največjo količino obrata na vrtljajev na približno 12 minut RPM. To povečanje za 173%
Maciej Rusinek, glavni energetski inženir, Safilin
Safilin - Nadgradnja - Študija primera - 10 img

Operaterska plošča pred in po posodobitvi.

Avtomatizacijo nadzoruje Siemens CPU, integriran v krmilnik SIMATIC S7-1500 controller, ki usklajuje delovanje servo pogonov in drugih komponent stroja. Med njegovimi funkcijami so sinhronizacija hitrosti in procesov pogona ter nadzor magnetnih ventilov in prezračevalnih sistemov. TP1200 Comfort HMI upravljalska plošča, nato upravlja osnovne funkcije stroja. Omogoča diagnostiko sistemskih komponent, vključno z pogoni, ter omogoča nadzor in spremljanje procesnih parametrov. Plošča prikazuje tudi ključne operativne podatke, kot je raven polnjenja špulice, na katero je navita preja.

«Plošča HMI prikazuje dolžino navite preje, merjeno v metrih, in trajanje postopka. Omogoča operaterjem, da prilagodijo trenutne nastavitve procesa na podlagi rezultatov laboratorijskih testov in ustvari pozicijske grafe za servo pogon obročastih tirnic,»pojasnjuje Wiktor Bartko.

Doseganje optimalne proizvodnje

Projekt posodobitve strojev je vključeval širok spekter dejavnosti, povezanih s tehnološko integracijo in izvajanjem novih IT rešitev. Primarni cilj tega dela projekta je bil ustvariti sistem, ki je sposoben digitalno zbirati proizvodne podatke, njihovo obdelavo in analizirati za optimizacijo proizvodnih procesov.

«Zbrani podatki omogočajo ponovno ustvarjanje popolne slike delovanja stroja, kar nam omogoča prepoznavanje morebitnih težav, načrtovanje korektivnih ukrepov in izboljšanje operativne učinkovitosti. Zabeleženih je več kot 120 parametrov stroja, med katerimi najpomembnejši vključujejo hitrost vretena, nihanje obročne tirnice, hitrost podajanja in hitrost dostave,»pravi Jan Słowiński.

Poleg tega se spremlja čas delovanja stroja in izpad, kar omogoča oceno učinkovitosti procesa in porabe energije, kar posledično podpira učinkovit nadzor stroškov. Zbirajo se tudi podatki o obsegu proizvodnje, kakovosti proizvodov in nastajanju odpadkov. Na tehnološki ravni se digitalna izmenjava podatkov s strojem izvaja z uporabo komunikacijskih protokolov in API-jev Modbus. Modbus zagotavlja zanesljivo povezljivost z nadzornimi napravami, medtem ko APIs omogočajo prilagodljivo integracijo z drugimi informacijskimi sistemi. S kombiniranjem teh dveh tehnologij je mogoče zbirati podatke v realnem času in prenašati konsolidirana poročila strežnikom za nadaljnjo analizo.

«V okviru projekta so bili aplikacijski strežniki konfigurirani za zbiranje podatkov o produkciji v živo. Prenos podatkov poenostavi okolje za orkestracijo procesov NODE-RED, ki omogoča avtomatizacijo pretoka podatkov med različnimi sistemi. V kombinaciji s pripomočkom za načrtovanje cron nam daje popolno prilagodljivost pri določanju, kdaj in kako se informacije prenašajo. Vsi zbrani strojni podatki so shranjeni v zbirki podatkov SQL,»pojasnjuje Maciej Chudziński, programski inženir pri Safilinu.

Zadnja faza implementacije IT je bil razvoj sistema za vizualizacijo podatkov v Power BI. Ta platforma omogoča ustvarjanje interaktivnih poročil in analitičnih nadzornih plošč, ki uporabnikom zagotavljajo jasen in dinamičen vpogled v uspešnost proizvodnje. Te vizualizacije podpirajo prepoznavanje težav in olajšajo odločanje, ki temelji na podatkih.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

Ključni element projekta so bili ljudje, ki so bili v njem vključeni. Kot poudarja Jan Słowiński, brez njihove predanosti in strokovnega znanja naknadna namestitev PM88 ne bi bila mogoča.

Prednosti naknadnega vgradnje

Rezultati, doseženi s posodobitvijo PM88, so bili tako uspešni, da obrat načrtuje naknadno opremljanje dodatnih strojev. Glede na predpostavke projekta naj bi donosnost naložbe dosežena v nekaj več kot enem letu. Druge prednosti vključujejo večjo varnost delovanja in znatno izboljšanje delovnih pogojev, zahvaljujoč zmanjšanju ravni hrupa s 94 dB na 89,5 dB. Izboljšala se je tudi kakovost končnega izdelka, zlasti glede trdnosti in enakomernosti preje. Zahvaljujoč implementiranim IT rešitvam se kazalniki kakovosti preje v Power BI nenehno spremljajo.

Finančne koristi izhajajo predvsem iz nižjih stroškov proizvodnje preje, doseženih s približno 19-odstotnim povečanjem produktivnosti strojev. V absolutnem smislu se je povprečna proizvodnja povečala s 176 kg na dan na 209,5 kg na dan.

«Sistem avtomatizacije, zgrajen okoli krmilnika SIMATIC S7-1500 controller, prilagodljiva prilagoditev procesnih parametrov prek HMI in nenehno spremljanje porabe energije, vključno s kazalnikom kWh/kg, so elektrarni Szczytno pomagali doseči znatno znižanje stroškov. Safilinova odločitev, da vlaga v naknadno opremo, in pozitiven rezultat projekta kažeta, da ta pristop ni le okolju koristen, ampak tudi ekonomsko izvedljiv za podjetje,»poudarja Sławomir Kalita, vodja prodaje v podjetju Siemens Poljska.