Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Spiromatični ponovno uporabi izgubljeno testo s pametnim sistemom predelave

Pametni sistem za predelavo Spiromatic omogoča izgubljeno testo za večkratno uporabo. Rezultat: 30% manj odpadkov iz surovin.

V tovarnah testa in industrijskih pekarnah je izguba testa vztrajna resničnost. Obnovitev izgubljenega testa je bila do nedavnega težka, saj testo hitro postane neuporabno. Spiromatic je razvil popolnoma avtomatiziran obrat, ki ohranja testo uporabno do 48 ur in ga nadzorovano uporablja v proizvodnem procesu.

Do 30% izgube

Proizvajalci pice (testa) svoje okrogle podlage za pico prebijejo iz pravokotnih listov testa. Pri tem se večina vogalov in robov izgubi. »Do 30% testa konča v odpadkih ali v hrani za hišne ljubljenčke,« pravi Roel Molenaers, komercialni direktor Spiromatic. »Ponovna uporaba testa ni izvedljiva, ker začne v kratkem vzhajati in ko se to zgodi, ga ni več mogoče ponovno uporabiti.«

Delno zaradi naraščajočih cen žita je vse več kupcev Spiromatic prosilo za rešitev te izgube. »Tradicionalno smo rasli pri prevozu trdnih snovi, kot sta sladkor in moka. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarjamo s tekočinami: vodo, olje itd. Zato smo zgradili veliko strokovnega znanja na področju ravnanja s tekočinami. Začeli smo iskati v to smer: utekočinili testo, da bi ga ponovno uporabili.«

Po dveh letih je bila obrat za predelavo Spiromatic pripravljen: odvečno testo zameglimo v rezervoar z vrtljivim rezilom. »Nož razreže vlakna, voda namaka testo. Tako dobimo nov polizdelek, ki ga shranimo v hladilnem rezervoarju. Tam ostane uporabna 48 ur.«

BAC Spiromatic - quote Roel Molenaers

O Spiromatic

Spiromatic razvija avtomatizirane sisteme za shranjevanje, doziranje in transport trdnih in tekočih sestavin v pekarskem sektorju. Solutions segajo od velikih silosov v razsutem stanju do dodatkov za mikro doziranje.

Ko testo začne vzhajati, ga ni več mogoče ponovno uporabiti.
Roel Molenaers, komercialni direktor, Spiromatični

Vsak recept je nov izziv

»Prvi izziv je bil hlajenje,« pravi Tom Windels, strokovnjak za avtomatizacijo pri Spiromatic. »Testo je živi izdelek. In to življenje hočeš ustaviti. Ne smete se ohladiti prehitro, sicer bo prenehalo živeti. Če se ohladite prepočasi, bo še vedno začelo naraščati. In če se ohladite neenakomerno, se bo vaše testo delno dvignilo. Na srečo smo že imeli veliko izkušenj s hlajenjem tekočin v toplotnih izmenjevalnikih.«

Drugi in največji izziv je bilo ponovno dodajanje polizdelka. »To ni samo stvar črpanja. Koliko predelave dodamo, je različno za vsako stranko in celo za vsak recept. Končni izdelek se ne sme spremeniti nič: okus, barva in druge lastnosti morajo ostati popolnoma enaki. Zato moramo začeti določati, koliko predelave lahko vsak recept »prenaša« na podlagi testiranja s strankami. Za to smo zasnovali mobilno instalacijo.«

»Prilagodljivost je bila tudi trda matica za razpokanje. V laboratorijskem merilu se proces obnaša drugače kot v industrijskem kontekstu. V vrstici je precej zapletenosti, vendar je delovala: edini omejevalni dejavnik, ki je ostal, je velikost stavbe stranke. Dokler lahko vse predelave uporabi v 48 urah, ni omejitev glede velikosti našega procesa.«

BAC Spiromatic Tom Windels
Ravnovesje med svežim testom in predelavo je ključnega pomena. Avtomatizirati to, hkrati pa ohraniti popoln končni izdelek, je bil največji izziv.
Tom Windels, Strokovnjak za avtomatizacijo, Spiromatični

Pametno upravljanje s PID nadzorom

Srce sistema je robusten PLC: odvečni SIMATIC S7-1516. »Za majhne testne naprave zadostujejo manjši PLC. Pri velikih integriranih projektih smo za medsebojno komunikacijo uporabljali več PLC-jev. To je ustvarilo veliko režijskih stroškov, zaradi česar je vse bolj zapletena. Siemens nam je svetoval, da vso stvar shranimo v en PLC in ga ohranimo odvečno. Tako deluje popolnoma.«

Namestitev spiromatike zahteva precej veliko od PLC-ja. »Nenehno spremljamo kakovost s temperaturnimi senzorji in meritvami viskoznosti. Vključuje merilnike in merilnike masnega pretoka, tehtalne module SIWAREX itd. PLC obdeluje vse te podatke in samodejno prilagodi postopek na podlagi PID Control, tehnološkega objekta v TIA Portal. To je olajšalo integracijo.«

»PLC mora hkrati usklajevati tri procese: ustvariti predelavo, nadzorovano dodajanje in popolno čiščenje obrata,« pravi Ludo Dejaeghere, CEO Spiromatic. »Nekatere stranke delujejo s polnim delovnim časom, zato moramo očistiti dele obrata, medtem ko še naprej proizvaja. Očitno nobeno čistilno sredstvo ne sme vstopiti v proizvodnjo. Ta prilagodljivost in modularnost zahtevata veliko računalniške moči.«

BAC Spiromatic - PID Control

Vrhunska optimizacija

Obrat za predelavo je na trgu že eno leto. Vse več proizvajalcev se zdaj izogiba do 30% živilskih odpadkov. To zmanjšuje stroške surovin, pa tudi emisije CO₂ pri proizvodnji surovin, transportu in odstranjevanju odpadkov. »Zame Spiromatic s tem postavlja nov standard v pekarskem svetu,« pravi Thomas Vermeir, vodja računa pri Siemensu. »Kateri proizvajalec lahko še vedno počne brez njega? Zelo smo ponosni, da smo sodelovali pri tako prelomni inovaciji.«

BAC Spiromatic - Thomas Vermeir
Zame Spiromatic s tem postavlja nov standard v pekarskem svetu. Kateri proizvajalec še vedno lahko brez njega?
Thomas Vermeir, Upravitelj računa, Siemens

»Že šest let smo OEM partner podjetja Siemens,« dodaja Ludo. »Dobimo veliko podpore in to je zagotovo pomagalo, da se ta projekt uresniči. Prav tako radi sodelujemo s strankami: v partnerstvu, kjer skupaj iščemo rešitve. Imajo izjemno široko paleto tehnologij, vendar so še vedno zelo odzivni. To je pomembno, ker svojim strankam nudimo tudi 24-urno podporo.«

Obrat za predelavo je že našel pot do predelovalcev pice in peciva. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki surovin še ne uporabljajo optimalno. Vendar Spiromatic že dela na svojem naslednjem projektu: ponovni uporabi peciva. »Še vedno je v povojih, sčasoma pa želimo tudi ponovno uporabiti vse pečene izdelke, ki iz kakršnega koli razloga ne ustrezajo standardom. To bo še bolj zmanjšalo živilske odpadke.«

Zahvaljujoč Siemensovi poglobljeni podpori in stalni razpoložljivosti smo ta projekt uspešno zaključili.
Ludo Dejaeghere, CEO, Spiromatični

Koristi na kratko

  • Do 30% manj izgubljenega testa
  • Nižji stroški surovin zaradi ponovne uporabe sestavin
  • Prihranki energije in CO₂ zaradi manjšega prevoza in odstranjevanja odpadkov
  • Stalna kakovost izdelkov zahvaljujoč natančnemu nadzoru procesa
  • Večji čas delovanja: sistem med čiščenjem še naprej deluje vzporedno

Vas zanima možnosti TIA Portal?

Odkrijte jih tukaj.