Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Študenti posodabljajo vodni sistem z digitalnim dvojnikom

Siemens in vodilna pivovarna se z zadovoljstvom osredotočata na prvo sodelovanje v okviru Siemens Industry Academy (SIA).

Dva študenta z Univerze za uporabne znanosti HelMo (Saint Laurent) sta prejela nalogo vključitve novih PLC-jev (programabilnih logičnih krmilnikov) v obstoječi sistem distribucije vode na proizvodnem mestu pivovarne. Uporaba SIMIT, tehnologije Digital Twin podjetja Siemens, je bila ključnega pomena za ta projekt. Študentom je omogočil, da vnaprej digitalno simulirajo delovanje vseh komponent, kar je zmanjšalo izpad med dejansko namestitvijo.

Industrijska akademija Siemens je bila ustanovljena v Valoniji konec leta 2023 z Haute École du Hainaut in Univerzo za uporabne znanosti HelMo kot nova akademska partnerja.

Ta mejnik je pomenil tudi začetek aktivnega iskanja lokalnih industrijskih partnerjev, ki so pripravljeni gostiti študente v okviru Siemensove industrijske akademije (SIA). To je študentom omogočilo, da svoje znanje uporabijo v praksi, delajo z najnovejšimi tehnologijami in pridobijo vpogled iz prve roke v trg dela. Kmalu zatem so bili vzpostavljeni prvi stiki s tovarno in opredeljene konkretne naloge za študente.

Nadgradnja PLC

»Za ta prvi projekt smo se odločili za nadgradnjo sistema za distribucijo vode na proizvodnem mestu pivovarne,« pojasnjuje Michel Noerens, višji vodja poslovnega razvoja pri Siemens BeLux. »Ta sistem, ki je ključnega pomena za proizvodnjo piva, je bil zastarel, zato je bilo treba zamenjati krmilnike, ki so upravljali različne črpalke in ventile. To so bili PLC Siemens S5, ki niso več izdelani ali podprti. Cilj je bil vključiti naše najnovejše generacije PLC-jev S7 1500 in narediti sistem odporen za prihodnost.«

Dva navdušena študenta HelMo sta se lotila tega projekta in začela z delom v začetku leta 2025. »Naše poslanstvo je vključevalo kartiranje starega sistema in izvajanje celovite funkcionalne analize. Poleg tega smo morali nove PLC-je programirati za različne procese, kot so črpanje vode iz več virov, polnjenje rezervoarja za surovo vodo in distribucija obdelane vode s pomočjo TIA Portal, pa tudi nastavitev omrežne komunikacije in HMI (vmesniki človek-stroj) ali nadzorne plošče za upravljanje. Vse to je moralo biti v skladu z veljavnimi inženirskimi standardi podjetja. Obseg namestitve in dejstvo, da obstaja pet krmilnikov z več HMI, ki morajo med seboj komunicirati, sta projekt naredila precej zapleten, »pričata Bristhold Njalle Wendjeu in Géraldin Dassi Kamto, diplomski študenti avtomatizacije na HelMo.

Digital Twin

Da bi zagotovili nemoten postopek zagona, so študenti sodelovali s tehnologijo SIMIT - Siemens Digital Twin. To jim je omogočilo podrobno simuliranje delovanja in interakcije novih PLC-jev z drugimi komponentami. Ta inovativni pristop je projektu dodal dodatno razsežnost in se popolnoma usklajal s cilji Siemensove industrijske akademije (SIA). Preko SIMIT-a so imeli študentje priložnost delati s sodobno, prakso usmerjeno rešitvijo, ki jih je še bolje pripravila na realnost industrijskega trga dela.

Poleg tega je SIMIT tovarni zagotovil tudi dodano vrednost. »Simulacija novih PLC-jev S7 nam je omogočila, da smo med namestitvijo zmanjšali čas zagona. To je bilo bistveno, ker sistem distribucije vode oskrbuje celotno tovarno, izpadi proizvodnje pa so morali za vsako ceno omejiti. Poleg tega je to prvič, da smo takšno tehnologijo uporabili s to končno stranko. Zagotovo vidim druge možnosti za prihodnost, »pravi vodja prve linije - Sistemi v pivovarni.

Brezplačno izobraževanje in Software

Géraldina Dassija Kamta in Bristhold Njalle Wendjeu je na svoje poslanstvo pripravil Siemens. »Siemens je študentom omogočil prost dostop do različnih programskih paketov, potrebnih za ta projekt. Poleg tega smo jih skozi različne seje seznanili s temi rešitvami, med pripravništvom na kraju samem pa so se lahko obrnili tudi na naše strokovnjake za podporo, »priča Michel Noerens.

« Za nas sta bila zelo pomembna raven in znanje študentov ter podpora Siemensovih strokovnjakov. To ni preprost projekt, temveč sistem, ki močno vpliva na naše vsakodnevno poslovanje in mora zato delovati čim bolj učinkovito. Če študentom ne bi uspelo uspešno dokončati tega projekta, bi doživeli precejšnje zamude, »dodaja vodja prve linije pivovarne.

Začetek kariere

Zdaj je jasno, da sta Géraldin in Bristhold opravila izjemno delo. Po opravljeni praksi med študijskim letom so jim ponudili poletne študentske delovne mesta znotraj podjetja. Z zagonom dela sistema vidijo, da njihovo delo in trud prinašajo sadove.

»Še posebej sem zadovoljen s prispevkom Bristholda in Géraldina. Zato sem predlagal, da začnejo svojo kariero pri nas, vendar bosta oba najprej nadaljevala študij. V zvezi s tem nam je Siemensova industrijska akademija zelo pomembna. Vedno iščemo nove tehnike, SIA pa nam omogoča povečanje tega priliva. To je situacija, ki je win-win. Dejstvo, da lahko študenti izvajajo projekt z nami, pomeni, da lahko med študijem odkrijejo naše delovanje in kulturo. Hkrati jih lahko tudi spoznamo in zaznamo, kaj potrebujejo kot novinci na terenu. Te informacije olajšajo privabljanje mladih talentov, »zaključuje vodja prve linije pivovarne.