Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Bližnja slika mikroplastike, ki plava v vodi in poudarja onesnaževanje okolja.

Rastline so nova plastika: mikroplastika ni mikro problem

Po mnenju PlantSwitch: rešitev za boj proti onesnaževanju z mikroplastiko so rastline.

APRIL 2024

Glede na Nacionalni inštitut za zdravje (NIH)mikroplastiko (MP) lahko najdemo povsod v okolju, vključno z zrakom, ki ga dihamo, hrano, ki jo jemo, in vodo, ki jo pijemo. Znanstveniki so našli mikroplastične delce v rekah in jezerih na oddaljenih otokih, oblakih nad goro Fuji in snegu na Antarktiki, kar poudarja njihovo vseprisotnost po vsem svetu.

Toda kaj so? Katere so te mikro motnje, ki ustvarjajo makroproblem?

MP so razvrščeni kot fragmenti umetnega, dolgoverižnega polimernega materiala (plastike), ki so manjši od pet milimetrov dolg — velikost samo enega zrna riža. Njihova dolgoživost traja tisoče let, ko se poslanci oblikujejo kot manjši drobci in se odlomijo od večjih kosov. To se lahko zgodi med razvojem komercialnih izdelkov ali med razgradnjo plastičnih izdelkov, kot so pnevmatike, steklenice za vodo in pakiranje lepotnih izdelkov.

Včasih se poslanci namerno proizvajajo kot peleti iz smole in jih ponovno uporabijo pri izdelavi različnih predmetov, kot so jedilni pribor za enkratno uporabo, igrače, sončna očala in celo pohištvo. Kljub prizadevanjem za recikliranje teh predmetov poslance živali in ljudje še vedno zaužijejo z zaskrbljujočo hitrostjo.

V povprečju ljudje zaužijejo grobi ekvivalent a Vrednost kreditne kartice plastike vsak teden - približno 5 gramov. Pomislite na to:

A photograph of plastic waste floating in the ocean, highlighting the issue of pollution.

Plastična vrečka iz najbližjega supermarketa odleti skozi okno avtomobila na avtocesti, ujame nekaj večjega zraka in se preide v Mehiški zaliv. Tu se sčasoma razgradi na manjše koščke in ga poje lokalna skupnost rdečega snapperja.

Odločite se, da boste družino odpeljali na okusen obrok v lokalni restavraciji, da bi praznovali rojstni dan in uganili, kaj je navedeno kot »ulov dneva«? Ja, tisti rdeči snapper.

Poslanci lahko najdete tudi v pitna voda in lahko resno vpliva na zdravje ljudi. Znanstveniki verjamejo da lahko MP po zaužitju povzročijo oksidativni stres, poškodbe DNK, disfunkcijo organov, presnovne motnje, imunski odziv in nevrotoksičnost... če naštejemo le nekaj.

Kako to ustavimo? Po besedah Dilliona Baxterja, izvršnega direktorja in soustanovitelja PlantSwitch, so rešitev rastline.

Naše poslanstvo pri PlantSwitch je zamenjati vso plastiko za enkratno uporabo na osnovi nafte z rastlinami, »je dejal Baxter. »Kmetijske ostanke, kot so riževe lupine in pšenična slama, predelamo v rastlinsko smolo, ki jo lahko uporabimo za izdelavo skoraj vseh vrst plastičnih izdelkov.

PlantSwitch, ki je odprl proizvodni obrat v ZDA, sodeluje z lokalnimi kmetijami pri pretvorbi kmetijskih ostankov v kompostirane pelete. To bioplastično smolo nato proizvajalci uporabljajo za izdelavo vsega, od jedilnih pripomočkov, kozmetičnih posod, zobnih ščetk in kavnih strokov.

S svojo lastniško tehnologijo je PlantSwitch našel način za ustvarjanje poceni materiala na biološki osnovi z lastnostmi, ki spominjajo na tradicionalno plastiko, ki ga je mogoče kompostirati na dvorišču. »Dolga pot je bila do tja,« je dejal Baxter, »vendar smo lahko sodelovali s tehnološkimi, financiranimi in razvojnimi partnerji, ki so nam pomagali pri ustvarjanju resnično trajnostnega izdelka, na katerega smo ponosni.«

Začeli so komercialno proizvodnjo s 50.000 kvadratnih metrov velikega komercialnega proizvodnega obrata z zmogljivostjo 25.000 ton na leto. Siemensov ekosistem je imel ključno vlogo pri zagonu svojega prvega spletnega mesta:

Finančne storitve Siemens (SFS) podprto s kreditno linijo v višini 5 milijonov dolarjev za nakup opreme za nov obrat, vključno z brusilniki, transportnim sistemom in ekstruderji.

Siemensova digitalna industrija (DI) je pripomogel k zagonu in obratovanju novega objekta ter neposredno sodeloval s PlantSwitch, da bi zagotovil, da ima vsa oprema Siemensove specifikacije in storitve rezervnih delov.

Siemensova pametna infrastruktura (SI) je pomagal pri iskanju alternative stikalnim ploščam, potem ko je PlantSwitch doživel zamude pri napajanju novega objekta.

»Siemensova ekipa je bila izjemno dragocen partner pri gradnji prihodnosti plastike. Sodelovanje smo začeli na kritični preklopni točki za PlantSwitch in so glavni razlog za naš uspeh. Zagotovili so podporo za vrsto različnih ciljev in pokazali visoko raven strokovnega znanja v vsaki kategoriji, »je dejal Baxter iz partnerstva PlantSwitch s Siemensom.

Ker je PlantSwitch povečal proizvodnjo, je njihov cilj uporabiti na stotine formulacij za tekmovanje na vseh trgih. Zagotovili so pogodbe s strankami v različnih sektorjih, vključno s hrano, gastronomijo in maloprodajo. Njihova izjemna rast je privedla do ustanovitve nove tovarne v Aziji, ki je strateško zasnovana tako, da zadovolji rastoče svetovno povpraševanje.

Za več informacij o PlantSwitch, obiščite njihovo spletno stran.

Za informacije o Siemensu obiščite ZDA.Siemens.com.

A close-up of microplastics floating in water, highlighting the environmental issue of plastic pollution.

Začnite svoje potovanje