Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Narava: najpomembnejša infrastruktura na Zemlji

Kaj pa, če bi naravo upravljali z enako skrbnostjo in pozornostjo kot infrastruktura, ki jo gradimo? Obisk avstralskega inštituta za morsko znanost (AIMS) je razkril, zakaj je prihodnost odpornosti odvisna od razumevanja povezav med podnebjem, tehnologijo in ecosystems, ki nas vzdržujejo.

Avtor: Eva Riesenhuber, izvršna podpredsednica in globalna vodja trajnostnega razvoja Siemens

Narava je povsod okoli nas. Uravnava naše podnebje, varuje obale, podpira proizvodnjo hrane in podpira gospodarsko dejavnost po vsem svetu. To je temelj, od katerega je odvisno vsako podjetje, gospodarstvo in družba. Vendar le redko razmišljamo o naravi kot na infrastrukturo, kaj šele, da jo tako upravljamo.

Naravni sistemi so pod vedno večjim pritiskom. Glede na Medvladna znanstveno-politična platforma za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve (IPBES) Globalna ocenaPribližno dve tretjini svetovnega morskega okolja je že bistveno spremenilo človekova dejavnost. Podnebne spremembe, onesnaževanje in netrajnostni razvoj še naprej ogrožajo ecosystems in skupnosti, ki so od njih odvisne.

Eva v Avstraliji - potapljanje in AIMS
Po vsem svetu je približno 500 do 1 milijarde ljudi odvisnih od koralnih grebenov za zaščito obal, varnost s hrano, turizem in preživetje.
Eva Riesenhuber
Eva Riesenhuber potapljanje v Avstraliji

Študija naravne infrastrukture

Malo krajev ponazarja vrednost in ranljivost te naravne infrastrukture, kot je avstralski Veliki koralni greben. Prispevati okoli 9 milijard AUD (približno 5,6 milijarde EUR) letno za avstralsko gospodarstvo in podpira več kot 77.000 delovnih mest, ta greben je močan primer, kako tesno sta povezana okoljska in gospodarska odpornost.

Avstralija je zame postala zelo osebno mesto in vsak obisk me spominja, kako tesno so tu povezani ljudje, skupnosti in narava. Na svojem zadnjem potovanju konec lanskega leta sem prvič po 20 letih ponovno obiskal Veliki koralni greben in preživel čas na Avstralskem inštitutu za morske znanosti (AIMS). Doživetje grebena iz prve roke je okrepilo njegovo izjemno lepoto, pritisk, pod katerim je, in pomen njegove zaščite za prihodnje generacije. Zaradi tega je bil moj obisk AIMS - kjer tehnologija pomaga raziskovalcem bolje razumeti, kako se Veliki koralni greben lahko odzove na prihodnje podnebne razmere - še posebej pomemben.

Pri AIMS-ov nacionalni pomorski simulator (SeaSim), naš sistem za avtomatizacijo procesov SIMATIC PCS 7 omogoča raziskovalcem, da natančno nadzorujejo pogoje, kot so temperatura oceana, kislost, slanost in kemija vode v kompleksnih, dolgotrajnih poskusih. Ta natančnost znanstvenikom omogoča simuliranje prihodnjih oceanskih razmer, preučevanje odpornosti in razmnoževanja koral ter razvoj novih pristopov k obnovi grebenov. To ustvarja vpoglede, ki lahko pomagajo okrepiti odpornost grebenov v prihodnjih letih.

Naše sodelovanje s podjetjem Siemens pripomore k nadaljnjemu razvoju naših vodilnih raziskav na svetu. S pomočjo Siemensove tehnologije za ponovno ustvarjanje razmer, podobnih hladu v SeaSim, lahko bolje razumemo, kako lahko podnebne spremembe vplivajo na korale v prihodnosti, in ustvarimo znanje, ki bo pomagalo zaščititi te kritične ecosystems za prihodnje generacije.
Craig Humphrey, Direktor nacionalnega simulatorja morja , Avstralski inštitut za morske znanosti

Združevanje resničnega in digitalnega sveta

Prvič imamo tehnologijo in podatke za boljše razumevanje teh zapletenih povezav. Digitalizacija, avtomatizacija in umetna inteligenca širijo našo sposobnost prevajanja zapletenih podatkov v uporabne vpoglede. Naše sodelovanje z AIMS dokazuje, kako lahko znanost, tehnologija in industrija sodelujejo pri krepitvi odpornosti v kritični naravni infrastrukturi, kot je Veliki koralni greben.

Podnebje in biotska raznovrstnost sta del istega sistema. Vsak pridobitev energetske učinkovitosti, vsak korak k elektrifikaciji in vsak vir, ki se ohranja v obtoku, pomagajo zmanjšati pritisk na naravne sisteme.

Prihodnost ne bo odvisna le od infrastrukture, ki jo gradimo, ampak tudi od naravne infrastrukture, ki jo varujemo in obnavljamo. Za podjetja to pomeni spoznati, da sta podnebje in narava globoko medsebojno odvisni, in uporabljati tehnologijo za njihovo skupno obravnavanje. V podjetju Siemens vidimo priložnost, da združimo resnični in digitalni svet, da bi pomagali pri izgradnji odpornosti v naših gospodarstvih in naravnih sistemih, od katerih so odvisni.

Okrogla miza: Veliki koralni greben

Oglejte si razpravo okrogle mize, ki raziskuje, kako lahko znanost, tehnologija in vodstvo pomagajo sistemom, da se prilagodijo in uspevajo