Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Siemens Aerospace Digital Twin Natilus DI 2024 Side By-Side Temno modra slika.

Impresivni inženiring: Tovorno letalo naslednje generacije

Pozabite na vse, kar veste o letalskih tovornjakih, saj bo radikalno prenovljeno letalo kmalu pristalo na letališču v vaši bližini. Gonilnik te spremembe je Natilus s svojim inovativnim letalom z mešanimi krili, zasnovanimi s programsko opremo podjetja Siemens Xcelerator portfelj.

Značilna zasnova mešanih krilnih karoserije, obsežna uporaba lahkih ogljikovih kompozitov in inovativen »diamantni« tovorni prostor: letala podjetja Natilus bodo revolucionirala dobavne verige po vsem svetu. Ker bodo v primerjavi s tradicionalnimi cevnimi in krilnimi letali lahko Natilusova letala prevažala 1,5-krat več tovora na let, hkrati pa zmanjšala porabo goriva za 50%. To pomeni pomemben korak naprej pri trajnostnem zračnem tovornem prevozu. Toda to je šele začetek, saj je Natilus zasnoval svoja letala tako, da so združljiva s trajnostnimi letalskimi gorivi in prihodnjim vodikovim pogonom. Oblikovanje takšnih letal je seveda izziv, saj Natilus v letu prebija novo področje letalstvo. Letalsko podjetje s sedežem v San Diegu v Kaliforniji je znatno pospešilo svoje razvojne procese z uporabo elementov v Siemens Xcelerator portfelj industrijske programske opreme, kot je NX X in Teamcenter. Zaradi tega so inženirji Natilusa lahko čas, potreben za izdelavo prvega prototipa, skrajšali na polovico. »Naše delo s Siemensom in sprejetje portfelja Siemens Xcelerator nam omogočata, da dosežemo hitrost, s katero se morajo inovacije odvijati — kar nam pomaga ostati agilni, prilagodljivi in reaktivni,« pravi Aleksej Matjušev, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Natilus.

Impresivna zasnova za bolj sodelovalni inženiring

Natilus je tudi zgodnji sprejemnik NX poglobljeni oblikovalec. V kombinaciji z novim Sony XR zaslon, nameščen na glavi, ta poglobljena inženirska rešitev uporablja razširjeno resničnost, ki inženirjem omogoča natančno 3D interakcijo z njihovimi dizajni. Do svojih načrtov lahko dostopajo in delajo na njih v kontekstu s popolnoma poglobljenim, neskončnim platnom — kjer digitalni svet postane nerazločljiv od resničnega sveta. Kombinacija NX Immersive Designer in Sony XR Head Mounted Display združuje resnični in digitalni svet. S tem tehnološkim duetom Siemens prinaša poglobljen inženiring v Industrial Metaverse. Stranke, kot je Natilus, lahko zdaj doživijo svoje Digital Twin v poglobljenem, interaktivnem okolju — ne le vidijo svojo zasnovo, ampak jo tudi doživijo na povsem nov način. Aleksej Matyushev se spominja, ko je prvič uporabil slušalke za ogled polnega 85-metrskega letala v hangarju Natilus, kar je do takrat on in njegovi kolegi vedeli le iz njihovih 2D CAD datotek: »Faktor wow je bil ogromen. To je bilo prvič, da smo videli obseg tega, kar gradimo.«

Faktor wow je bil velik. To je bilo prvič, da smo videli obseg tega, kar gradimo.
Aleksej Matjušev, CEO in soustanovitelj, Natilus

Eden od velikih vplivov je, da oblikovalske ekipe bolje razumejo delo vsake discipline, kar je osnova za bolj sodelujoč pristop k inženiringu izdelkov - torej sestavljanje kosov na bolj smiselen in koheziven način. Primer je iskanje najbolj optimalnih poti za usmerjanje kablov. Na koncu boljša zasnova pomaga preprečiti drage spremembe v tovarniških tleh.

Blagodat za interakcijo z vlagatelji in strankami

Ekipa Natilusa uporablja tudi NX Immersive Designer in Sony XR Head Mounted Display, da bi vlagateljem in strankam pokazala prostranstvo, globino in kompleksnost tega, kar gradijo. Tehnologija je zelo prenosna - potrebna sta le prenosni računalnik in slušalke - tako da lahko poglobljeno izkušnjo prinesete kamor koli je njihovo občinstvo.

Seveda obstaja faktor wow, ki ga Aleksej Matyushev in njegova ekipa želijo posredovati s predstavitvijo fizičnega obsega svojih letal v virtualnem področju. Toda na praktični ravni rešitev olajša odgovarjanje na vprašanja, pravi: »Recimo, da stranka želi vedeti o tovornem delu. Namesto da bi pregledali diapozitive v CAD, lahko prinesemo slušalke in celo pokažemo, kako je mogoče premikati zabojnike v tovornem prostoru.« Poleg tega lahko vlagateljem omogoči ogled obrata in proizvodne linije Natilusa v San Diegu, tudi v celoti virtualno. Tehnologija pomaga ohranjati energične pogovore in ustvariti prodajo.

Ta projekt je odličen primer, kako inovatorji in pionirji sprejemajo Siemens Xcelerator za izgradnjo bolj trajnostne letalske industrije.
Todd Tuthill, Podpredsednik za letalstvo in obrambo, Software Siemens Digital Industries

Software za bolj trajnostno letalsko industrijo

Software iz portfelja Siemens Xcelerator je ključni dejavnik za Natilusovo revolucionarno letalo z mešanimi krili, ki naj bi na novo definiralo nebo. Za Siemens je častna značka, da je bil izbran za zaupanja vrednega partnerja, ki bo Natilusu pomagal doseči svoje poslanstvo revolucije v svetovni industriji zračnega tovora. »Veselimo se sodelovanja z ekipo, ko bodo na trg prinesli svoja inovativna nova letala,« pravi Todd Tuthill, podpredsednik za vesoljsko in obrambo, Siemens Digital Industries Software. »Ta projekt je odličen primer, kako inovatorji in pionirji uporabljajo Siemens Xcelerator za izgradnjo bolj trajnostne letalske industrije.«

Avgust 2024

Kontakt: Ben Widdowson

Natilus, San Diego, Kalifornija, ZDA

Natilus sta leta 2016 soustanovila Aleksej Matyushev in Anatoly Star, da bi z inovacijami in napredno tehnologijo komoditizirala industrijo tovornega prometa. Poslanstvo podjetja je povečati učinkovitost zračnega tovora z zmanjšanjem operativnih stroškov za 60%, hkrati pa povečati obseg tovora na let, tudi za 60%. Učinek je 50-odstotno zmanjšanje emisij ogljika. Nižji stroški zračnega prevoza z manjšim ogljičnim odtisom bodo verjetno znižali stroške hrane, izravnali ovire v čezmejni trgovini in pomagali povezati območja z nizko infrastrukturo s preostalim svetom.

Inženirsko vodena ekipa strastnih strokovnjakov je delala na več kot 25 letalskih programih, ki zajemajo komercialno, vojaško in splošno letalstvo. Natilus podpirajo vodilni vlagatelji in sodeluje z vrhunskimi letalskimi prevozniki in dobavitelji.
Natilus