Skip to main content

Vlagate v vetrno energijo? Mi smo njeni veliki navdušenci.

Spoznajte vlogo financ v ameriški vetrni industriji.

FEBRUAR 2023
Avtor: Brent Knight

V zadnjih letih sta se povpraševanje po obnovljivih virih energije in njihova raba hitro povečala. Vetrna energija je eden najhitreje rastočih obnovljivih virov energije na svetu in ključnega pomena za prehod na neto ničelne emisije ogljika.

Politična podpora in kapital sta dva glavna gonilna sila tega prehoda in posledično tudi dva izziva, ki mu še vedno stojita na poti, zlasti v regiji Amerike, kjer obstajajo ogromne priložnosti za vetrno industrijo.

Zakon o zmanjšanju inflacije (Inflation Reduction Act) administracije Bidena predstavlja pomemben preboj za prehod na čisto energijo. V nedavni beli knjigi je podjetje Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) spodbudilo oblikovalce politik v Združenih državah Amerike, naj še naprej dajejo prednost politikam, potrebnim za okrepitev dolgoročne uspešnosti zlasti ameriške vetrne industrije.

Poleg podpore oblikovalcev politik so potrebne nadaljnje naložbe v vetrne projekte po vsej Ameriki – tako na kopnem kot na morju –, da se omogoči trajnostni globalni prehod na energijo.

Za razvijalce projektov je pomembno, da vzpostavijo trdne odnose s posojilodajalci, usmerjenimi v trajnost, ki razumejo njihove izzive in jim lahko pomagajo ne le razviti, ampak tudi vzdrževati te vire obnovljive energije z minimalnim vplivom na okolje in motnjami za okoliške skupnosti.

Pri Siemens Financial Services (SFS) je naša edinstvena kombinacija strokovnega znanja v industriji, inovativnih finančnih rešitev in kapitalskih vlaganj ter mednarodnih izkušenj z razvojem projektov koristna za premagovanje izzivov pri gradnji vetrnih elektrarn za povečanje proizvodnje vetrne energije v Ameriki.

Kot eden od pionirjev na področju financiranja vetrne energije razumemo ključno vlogo, ki jo imajo prilagojene finančne rešitve pri zagotavljanju uspeha vetrnega projekta pred začetkom gradnje in tudi med njegovim obratovanjem.

Od leta 2008 SFS podpira prodajo vetrnih turbin Siemens v ZDA in je vzpostavil odnose z vodilnimi razvijalci vetrnih projektov.

Že več kot desetletje sodelujemo s podjetjem Pattern Energy – enim od največjih zasebnih razvijalcev projektov vetrne energije na svetu – da bi spodbudili uporabo obnovljive vetrne energije po vsej Severni Ameriki.

Naše financiranje je podprlo 29 projektov podjetja, pri čemer večina vključuje vetrne turbine SGRE.

Skupaj smo zgradili prvi vetrni projekt v zgodovini Portorika, s čimer smo v Latinsko Ameriko prinesli obnovljivo energijo in delovna mesta. Nedavno smo podjetju Pattern Energy pomagali pri financiranju projekta SunZia Wind and Transmission Project z zmogljivostjo 3,5 GW, največjega projekta infrastrukture za čisto energijo v zgodovini ZDA.

Na severu Kanade smo se povezali z BluEarth Renewables – vodilnim neodvisnim proizvajalcem energije, ki razvija, gradi, ima v lasti in upravlja vetrne, hidro in sončne elektrarne – da bi pomagali financirati Hand Hills, 145-megavatni (MW) kopenski vetrni park, ki vključuje 29 vetrnih turbin SGRE.

Ta projekt je okrepil naše obstoječe odnose s podjetjem in poudarja pomen vzpostavljanja partnerstev s posojilodajalci, ki bodo vlagali v vašo dolgoročno strategijo.

Poleg koristi v obliki lokalnih delovnih mest in davčnih prihodkov je bil projekt zgrajen na obdelanih zemljiščih, da bi se čim bolj zmanjšal vpliv na okolje. To pomeni, da se zemljišče, na katerem so bile zgrajene turbine, še vedno lahko uporablja za druge namene, kot sta pridelava poljščin ali reja živine.

Prav tako v Kanadi smo bili med posojilodajalci, ki so financirali 297-MW vetrni park Sharp Hills podjetja EDP Renewables Canada Ltd., ki naj bi proizvedel dovolj energije za oskrbo povprečno 160.000 gospodinjstev.

Leta 2019 smo opravili našo prvo kapitalsko naložbo na Karibih z 33-odstotnim deležem v podjetju Akuo Energy Dominicana (AED), razvijalcu 50-MW kopenskega vetrnega parka Pecasa v Dominikanski republiki (DR).

Poleg naložbe projekt vključuje 25 vetrnih turbin 2.0 SGRE ter izkorišča rešitve podjetja Siemens na področju inženiringa, dobave, namestitve in servisiranja.Pecasa je pomemben dobavitelj energije za državno distribucijsko podjetje in nenehno presega pričakovano povprečno zmogljivost.

Vlagatelji imajo moč in pomembno je, da to moč uporabijo v dobro, ko izbirajo, kam vlagati. Poleg tega, da je projekt Pecasa ključen za spodbujanje energetske tranzicije in zanesljivosti v državi, vključuje tudi zavezo k podpiranju bližnjih skupnosti z lokalnimi zaposlitvenimi priložnostmi ter izboljšavami infrastrukture, ki vplivajo na dostop do čiste pitne vode, med drugimi lokalnimi prispevki.

Medtem ko je trg kopenskih vetrnih elektrarn v regiji Amerike dobro uveljavljen, ima morska vetrna energija ogromen potencial za širšo uporabo. Uspešni projekti morskih vetrnih elektrarn v drugih regijah se lahko ponovijo v Ameriki, izkušeni posojilodajalci pa lahko uporabijo najboljše prakse za financiranje širitve trga.

Pred obalo Yorkshira v Angliji smo pomagali pri razvoju morske vetrne elektrarne Hornsea 2, ki jo je zgradilo podjetje Ørsted, svetovni vodilni ponudnik morske vetrne energije.

Hornsea 2 je največji obratujoči vetrni park na svetu. Prek banke Siemens smo zagotovili financiranje za podporo pridobitve 50-odstotnega deleža v projektu. Ta projekt proizvaja več kot 1,3 gigavata energije, s katero se oskrbuje več kot 1,4 milijona gospodinjstev v Združenem kraljestvu.

Poleg financiranja vetrnih projektov prek dolga ali lastniškega kapitala SFS podpira pobude za trajnostno infrastrukturo tudi s financiranjem tehnologije in opreme.

Povezali smo se s podjetjem Buckner HeavyLift Cranes – vodilnim v industriji vetrne energije – da bi razširili njihovo floto Liebherr-jevih goseničnih žerjavov, ki se uporabljajo v trajnostnih gradbenih projektih.

Na ta način lahko SFS ponudi široko paleto kapitalskih rešitev za stranke v celotni industriji vetrne energije – od dolžniškega financiranja in naložb v lastniški kapital do financiranja opreme in tehnologije.

Sporočilo je jasno: potrebna sta razširjena politična podpora in rešitve financiranja, da bi globalno industrijo vetrne energije razširili na trajnosten način.

Priložnosti za okrepljen razvoj vetrne energije – tako na kopnem kot na morju – so številne v Ameriki, regiji, ki obsega nekatere od največjih svetovnih trgov vetrne energije.

SFS se zaveda pomembnosti vlaganja v vetrno energijo in se veseli nadaljevanja prizadevanj pri financiranju trajnostnih strategij za njeno širjenje.

Kot vedno spodbujamo druge posojilodajalce, da se nam pridružijo na tej poti. Ko gre za vlaganje v obnovljivo vetrno energijo, smo njeni veliki navdušenci.