Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Nadzor gibanja pomaga enostavno obvladovati zapletenost

Max Schlatterer GmbH & Co. KG je želel, da je vse pod nadzorom: popoln nadzor, robotika, varnost in delovanje ultra kompaktnega sistema za navzkrižno rezkanje deluje z učinkovitimi rešitvami za nadzor gibanja za industrijo in ustvarjajo izjemno prilagodljivo rešitev, ki je izjemno enostavna za uporabo.

Kompakten, prilagodljiv in enostaven za uporabo z nadzorom gibanja

Cilj je bil obdelovati najzahtevnejše naloge z najrazličnejšimi koti nagiba in nagiba ter doseči popolno kakovost z minimalnim odtisom — ter vodja projekta Oleg Akst in ekipa pri Max Schlatterer GmbH & Co. KG se je dvignil na nalogo. Avtomatizirali so nov sistem navzkrižnega rezkanja za transportne in pogonske trakove s celovito, popolnoma integrirano rešitvijo za avtomatizacijo in pogon, ki jim omogoča konfiguriranje in oblikovanje vseh operacij v enotnem in enostavnem okolju. Tako prihranijo čas in stroške pri inženiringu ter lahko oblikujejo rešitev za obdelavo, ki je izjemno kompaktna in prilagodljiva.

Referenca Max Schlatterer Gmbh & Co. KG Esband

Ključne prednosti

50% manj časa za pripravo na delovanje

Prednosti za inženiring in zagon: V primerjavi z mešanimi sistemi sta enotna rešitev za nadzor gibanja in integrirana validacija skrajšala čas, potreben za zagon, za polovico.

30% manj truda za dokumentacijo

Prednosti za odobritev in varnost: Vnaprej certificirane komponente sistema in varnostna komunikacija poenostavijo postopek sprejemanja varnosti.

80% Potrebno je manj usposabljanja

Prednosti za delovanje in razširjanje: Standardizirana zasnova HMI in enostavna parametrizacija z uporabo G-kode zmanjšata zahteve za training za prihodnje projekte za veliko razliko.

Zaposleni drugemu moškemu pokaže različne transportne in pogonske trakove

Večja prilagodljivost za zapletene procese

Ne glede na to, ali prevažate izdelke iz klobas, izdelujete papirnate slamice ali izdajate bankovce na bankomatih, neskončni transportni trakovi »Esband« podjetja Max Schlatterer GmbH & Co. KG so si ustvarili sloves izjemne kakovosti, vzdržljivosti in odpornosti. Podjetje razvija večino visoko specializiranih proizvodnih rešitev za te pasove v podjetju, vključno z novim obdelovalnim centrom za proizvodnjo trakov: šestosni obdelovalni sistem z robotom z zgibno roko bruši pasove z različnimi koti in geometrijami. Še več, vse operacije in premike strojev nadzoruje en sam CPU SIMATIC Technology — vključno z robotom, ki ga upravlja neposredno prek procesorja SIMATIC S7-1500 T-CPU.

Rešitev ena za vse: nadzor gibanja, varnost, robotika

Pri rezkalnem sistemu sta se Oleg Akst in njegova ekipa zanašala na rešitev, ki so jo prej uvedli v drugi procesorski enoti: portalni sistem za obdelavo trakov je bil nedavno avtomatiziran s pomočjo SIMATIC S7-1500 T-CPU. Čeprav je šestosna kinematika robota naredila aplikacijo za nadzor gibanja za navzkrižni rezkalni stroj bistveno bolj zapleteno, smo »še vedno lahko izkoristili veliko našega obstoječega strokovnega znanja,« pravi Akst. On in njegova ekipa lahko inženirata vse komponente na TIA Portal: »SIMATIC T-CPU, servo pogoni SINAMICS in servomotorji SIMOTICS - nadzor gibanja, robotika in varnost so izvedeni v enem samem projektu.«

Fotografija glavnega procesorja SIMATIC Technology, ki nadzoruje tudi rezkalnega robota.
Pogled znotraj nadzorne omare

Integracija prinaša koristi v celotnem življenjskem ciklu

Harald Bischoff, vodja inženiringa pri Max Schlatterer GmbH & Co. KG, je bil takoj navdušen tudi nad idejo o vključitvi robota v sistem avtomatizacije kot povsem mehanske komponente:« En sam CPU v sistemu, ki nadzoruje stroj in robot, z uporabo standardnih komponent in brez dodatne strojne opreme, ponuja ogromne prednosti za inženiring in operacije. Celoten sistem avtomatizacije lahko preizkusimo z enim samim orodjem, kar našim ekipam zelo olajša potrditev projekta in prihrani čas med zagonom in seveda pozneje, ko gre za težave, kot so servis ali nadgradnje.«

Integracija pospešuje tudi inženiring

Oleg Akst pojasnjuje, kako koristi inženirski proces od enotne in integrirane rešitve za nadzor gibanja:« S SIMATIC Safe Kinematics lahko vizualiziramo gibanje sistema in robota v inženirskem okolju že med razvojem in načrtovanjem. Še posebej s tako kompaktnim sistemom vam ta sposobnost daje izjemno zaupanje, da bo vse delovalo tako, kot bi moralo. Navsezadnje moramo upoštevati vse dele stroja: robota s svojo 6D kinematiko, vpenjalnimi osi in pogonskimi valji. Vse enote morajo biti usklajene. Zahvaljujoč integriranim orodjem se lahko tudi veliko bolj učinkovito pripravimo na zagon. Na splošno nam ta rešitev prihrani vsaj polovico časa v primerjavi z rešitvami z dodatnimi vmesniki.«

Zaposleni, ki dostopa do portala TIA na prenosniku
Prenosni računalnik z urejevalnikom G-Code na zaslonu

Prilagodljive prilagoditve med delovanjem prek G-kode

Rezultat: »Po samo dveh dneh je bil sistem pripravljen za delovanje, operaterji so bili usposobljeni in lahko smo začeli s proizvodnjo. Res je bilo super videti, kako hitro so se naši ljudje tega zavedali.« Vse parametre obdelave je mogoče med delovanjem prilagoditi neposredno prek integriranega urejevalnika G-kode: »Ta operater lahko med delovanjem spremeni program, ne da bi potreboval inženirsko orodje ali inženirski oddelek.« In ker sta HMI in delovanje strukturirana enako na vseh drugih sistemih, podobnih temu, je training pri izvajanju novih projektov skoraj v celoti odpravljeno, dodaja Bischoff: »Ko v prihodnosti izvajamo dodatne projekte in stroje s Siemensovo rešitvijo, lahko stroške usposabljanja osebja zmanjšamo do 80%.«

Prilagodljiva varnostna rešitev gradi zaupanje v tehnologijo

Zahvaljujoč prefinjeni varnostni rešitvi lahko upravljavec celo naloži stroj, medtem ko robot še deluje. Delovno območje robota je razdeljeno na dve neodvisni coni, tako fizično kot po ujemajoči se varnostni logiki. Vsako območje spremljamo ločeno, da se zagotovi, da spremembe programa ne ogrožajo varnostnih con in ne povzročijo nenamernih trkov, kot ponazarja Akst: »Zaradi tega se upravljavci počutijo popolnoma varno pri delu s sistemom, saj ne glede na to, kako se na primer spreminja gibanje orodja na robotu, je celotna roka vedno nadzorovana.«

Nadzorna plošča na stroju
Posnetek zaslona vnaprej certificiranih gradnikov v raziskovalcu datotek

Manj napora za varnostni preskus sprejemanja in dokumentacijo

Varnostni gradniki in sestavni deli ter varna komunikacija prek ProfiSafe so dostavljeni z zahtevano certifikacijo, nadaljuje Akst: »Ta predcertifikacija poenostavi testiranje in dokumentacijo za sprejemanje varnosti, kar nam omogoča, da postopek sprejemanja varnosti skrajšamo za približno 30%.« Posledično je Max Schlatterer GmbH & Co. KG je pripravljen za varnostne zahteve strojev iz uredbe EU o strojih, dodaja strokovnjak: »V zvezi z oznako CE tam ne vidim nobenih težav.«

Uporabnost je ključna

Za Bischoffa pa je enako pomemben še en vidik: »Za naše proizvodne procese potrebujemo usposobljene operaterje. Zato smo želeli izkoristiti obstoječe znanje — na primer tako, da omogočimo operaterjem prilagajanje programov neposredno prek G-kode, standardnega jezika, ki je splošno znan in se uporablja v strojni obdelavi in mehatroniki.« Upravljanje robota je zdaj enako enostavno kot upravljanje katerega koli drugega tipa stroja, ki ga Max Schlatterer uporablja za proizvodnjo, in Akst je že opazil, kako to spreminja miselnost v trgovini:« Od proizvodnje že dobivamo poizvedbe, ali lahko z robotskim sistemom izvedemo še več procesov, preprosto zato, ker je sistem tako prilagodljiv in enostaven za uporabo. In najboljši del je, da je odgovor pogosto »prepričan«, ker lahko upravljavci strojev tako enostavno spreminjajo in programirajo sami.«

Zaposleni, ki upravlja stroj prek plošče HMI
»Z novim strojem lahko izvajamo nove zahteve prek G-Code, ne da bi razvoj programske opreme moral ustvarjati nove funkcije. To je preprosto super.«
Oleg Akst, Vodja projekta, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
Urejevalnik gibanja SIMATIC

Od kode gibanja do izvedbe robota

Zgodba Max Schlatterer GmbH poudarja pomen uporabnosti in prilagodljivosti v robotiki. Z orodjem SIMATIC Motion Editor uporabnikom podpiramo pri ustvarjanju, preverjanju in prenosu programov robotičnih poti s funkcijami, kot so pregled datotek, preverjanje sintakse in predogled poti.