Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Industrijska robotska roka Siemens DMU50 z orodjem, pritrjenim na njen končni efektor.
Vpogledi

Proizvajalci obdelovancev

Z sodelovanjem med podjetjema Siemens in DMG MORI imajo proizvajalci obdelovancev zdaj lažji dostop do naprednih tehnologij digitalizacije.

Jasna pot do digitalizacije

Proizvajalci obdelovancev se soočajo z naraščajočim pritiskom, da proizvajajo zelo zapletene geometrije s hitrim časom obratovanja, hkrati pa ohranjajo dosledno kakovost. Edini način za preživetje - in uspeh - je sprejetje najsodobnejših strojev in sprejemanje naprednih tehnologij digitalizacije. Sodelovanje med Siemensom in izdelovalcem strojev DMG MORI ustvarja takšno digitalna transformacija bolj dostopna kot kdajkoli prej. Rusch Maschinenteile, nemški družinski proizvajalec obdelovancev, že izkorišča prednosti tega tehnološkega partnerstva.

Varno in učinkovito CNC-obdelovanje s pomočjo Digital Twin

Preverite, kako lahko Digital Twin CNC-stroja poenostavi vaš proces proizvodnje delov.

Hitrost, kakovost, pravočasnost, inovativnost, prilagodljivost in trajnost so le nekateri izzivi, s katerimi se danes soočajo proizvajalci obdelovancev. DMG MORI, globalni vodja na področju obdelovalnih strojev, in Siemens odgovarjata s pravim tehnološkim partnerstvom. Na podlagi digitalno zasnovanega CNC sistema SINUMERIK ONE in digitalnega dvojčka DMG MORI je nastal prvi in najbolj celovit celostni Digital Twin za obdelavo (Machining Digital Twin), ki je na voljo na Siemens Xcelerator Marketplace.

Rešitev vključuje Digital Twin krmilnika, specifičnega stroja DMG MORI in samega obdelovanca. Rešitev omogoča simulacijo in testiranje obdelovalnih procesov v virtualnem okolju še preden se obdelovanci dejansko proizvedejo. Rezultat so bistvene izboljšave produktivnosti, učinkovitosti in trajnosti.

Digital Twin omogoča do 40 % hitrejši zagon proizvodnje, preprečuje programske napake, ki lahko povzročijo trke, odpadke in poškodbe strojev. Poleg tega zmanjšuje neproduktivni čas strojev do 75 %, saj se testiranje in uvajanje programov prenese iz realnega v virtualno okolje.

Z našim DMG MORI Digital Twin omogočamo strankam, da dosežejo višjo produktivnost, saj neproduktivna opravila prenesemo s stroja v virtualni svet.
Alfred Geißler, GENERALNI DIREKTOR, DMG MORI AG

S skupinskim delom uresničujemo sanje

Sodelovanje med Siemensom in DMG MORI je rezultat ekosistema Siemens Xcelerator. Ta platforma povezuje zagonska podjetja, velike industrijske družbe in raziskovalne institucije pri reševanju kompleksnih izzivov iz resničnega sveta. Siemens Xcelerator spodbuja odprto in vključujoče okolje, ki omogoča sodelovanje in soustvarjanje. Poudarek je na povezovanju realnega in virtualnega sveta za reševanje konkretnih primerov uporabe. Izbrani portfelj rešitev iz tega ekosistema je na voljo na Siemens Xcelerator Marketplace.

Partnerstva znotraj ekosistema se odzivajo tudi na spreminjajoče se potrebe malih in srednje velikih podjetij, saj jim ponujajo dostopno pot k digitalizaciji. Primer tega je podjetje Rusch Maschinenteile GmbH, nemški družinski proizvajalec obdelovancev.

Logotip Siemens Xcelerator, ki prikazuje stilizirano črko »X« z dinamičnim in naprednim dizajnom.

Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator je odprta digitalna poslovna platforma, ki strankam omogoča lažje, hitrejše in obsežno pospeševanje digitalne preobrazbe.

Siemens Xcelerator Marketplace je digitalni portfelj podjetja Siemens, združen v eni uporabniku prijazni tržnici z izbrano ponudbo digitalnih storitev, programske opreme in strojne opreme, združljive z internetom stvari (IoT).

Siemens Xcelerator Ecosystem povezuje podjetja, razvijalce in institucije kot enotno stičišče, ki spodbuja povezovanje in omogoča iskanje prilagodljivih rešitev za različne potrebe.

Ko govorimo o združevanju realnega in digitalnega sveta, se vedno osredotočamo na končne izdelke.
Stefanie Frank, Vodja oddelka za obdelovalne stroje, Siemens

Večja produktivnost z manj ročnimi opravili

Rusch Maschinenteile upravlja več strojev DMG MORI v svojih proizvodnih obratih v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Najnovejši dodan stroj je CTX beta 450 TC, ki omogoča struženje in rezkanje, rezanje zobnikov, brušenje ter merjenje med procesom. Ta stroj DMG MORI je krmiljen s sistemom Sinumerik One in zato lahko izkorišča prednosti tehnologije Digital Twin. Med prednostmi so nemoteno delovanje tudi pri obratovanju na mejah zmogljivosti. Z zmanjšanjem časa cikla je Rusch Maschinenteile dosegel približno 20 % večjo učinkovitost.

Programiranje strojev je zdaj tudi bolj učinkovito, saj je mogoče podatke iz 3D modela obdelovanca neposredno uvoziti v Sinumerik One. Funkcija 3D Shopfloor Programming analizira vse relevantne geometrijske značilnosti in izbere ustrezne obdelovalne cikle. Ta proces odpravi do 80 % ročnega programiranja.

Rusch Maschinenteile je le en primer, kako ekosistem Siemens Xcelerator podjetjem omogoča uspeh. Z digitalnimi rešitvami, ki so enostavno dostopne na Siemens Xcelerator Marketplace, lahko podjetja lažje izpolnjujejo zahteve trga in spodbujajo trajnost.

Glavni izziv za industrijo danes je, da uspe slediti hitro spreminjajočim se zahtevam svetovnega trga, digitalizacija pa nam pri tem pomaga.
Birthe Rusch, Izvršni direktor, Rusch Maschinenteile GmbH

Novice na LinkedInu – Odkrijte digitalizacijo

Naš LinkedIn-bilten za vodilne v industriji obravnava širok spekter tem, med katerimi so Industrial Metaverse, Digital Twin, konvergenca IT in OT, umetna inteligenca, Cybersecurity in še več. V vsaki izdaji predstavljamo zgodbe o digitalni transformaciji in vam ponujamo vpogled v to, kako postati trajnostno digitalno podjetje.

Naročite se zdaj!