Skip to main content

Trajnostno? Toda po načrtu

Sustaira podjetjem omogoča preprosto in učinkovito merjenje, načrtovanje in doseganje trajnostnih (Sustainability) ciljev. Podjetje na primer pomaga uporabnikom platforme Siemens Xcelerator, da zmanjšajo emisije CO2.

bf6beaa2-1bf2-49bd-8f6d-b2c9876851d9 - Sustaira-logo original

SUSTAIRA na Siemens Xcelerator Marketplace

Izvedite več o portfelju Siemens Xcelerator podjetja SUSTAIRA.

Moral bi biti privlačen in nov, a nekako tudi znano. Ena najtežjih nalog, s katerimi se podjetniki soočajo, ko ustanovijo podjetje, je iskanje pravega imena za podjetje. Ko je Vincent de la Mar leta 2021 iskal ime za svoj start-up, so se mu v mislih pojavljale najrazličnejše analogije. Bil je prepričan v eno stvar: trajnost (Sustainability) je morala biti del paketa. Potem ko je preizkusil vse vrste idej, je prišel do popolne kombinacije: Sustaira. »Sliši se kot boginja trajnosti.« To ustreza: Sustaira, globalno podjetje, ki izhaja iz Bostona, Montreala, Rotterdama in Singapurja, pomaga podjetjem, da postanejo bolj trajnostna (Sustainability) z združevanjem, izračunavanjem in beleženjem kazalnikov, kot so emisije CO2 ter socialni in regulativni vidiki, ter jim pomaga pri načrtovanju bolj trajnostne prihodnosti.

In ali to zahteva boginjo? Seveda, pravi Vincent de la Mar. Navsezadnje trajnost (Sustainability) postaja eden glavnih, če ne celo prevladujoč poslovni cilj podjetij, tudi zaradi vse strožjih zakonov in pritiska javnosti. Poudarek se premika z zgolj štetja kilogramov emisij ali količine odpadkov k izboljševanju okoljskih KPI-jev ter k družbeni trajnosti (Sustainabilit) in upravljanju. Takšna vprašanja obravnavajo zakoni, kot je nemški Zakon o skrbnem pregledu v dobavnih verigah. Ta zakon podjetja zavezuje k odgovornosti za kršitve človekovih pravic ali izkoriščevalske delovne pogoje pri dobaviteljih v drugih državah. Samo štetje in dokumentiranje ne zadostujeta več. Trajnost (Sustainability) je treba načrtovati in jo globoko vključiti v cilje podjetja.

Kot meni za suši

Podjetja so za to ustanovljena zelo drugače. Najdete lahko vse od ničesar do ročno izpolnjenih Excelovih preglednic in profesionalnih avtomatiziranih sistemov poročanja. V tem procesu je raven izkušenj podjetja v smislu trajnosti pogosto povezana z njegovo velikostjo. V skladu s tem Sustaira ne ponuja enega samega izdelka, ki pokriva vse potrebe. Vincent de la Mar svojo ponudbo primerja z restavracijo s sušijem, kjer se majhni krožniki premikajo mimo gostov na tekočem traku in vzamejo vse, kar jim pade v oči. Kupci lahko v Sustairi sestavljajo svoj individualni meni iz več kot 20 različnih »jedi« - v tem primeru aplikacij za gradnike z nizko kodo.

Brez kode? Ni problema

Aplikacije Sustaira temeljijo na Mendix. Podjetje je bilo ustanovljeno na Nizozemskem leta 2005 in je zdaj vodilni ponudnik tehnologije z nizko kodo za industrijo. Vincent de la Mar je bil leta 2006 del začetne ekipe Mendixa in je za Mendix vzpostavil prisotnost v ZDA več kot 11 let.

Nizka koda omogoča tudi ljudem z malo znanja programiranja, da kombinirajo in prilagodijo že pripravljene programske module s klikom miške. Nato lahko avtomatizirajo preproste poslovne procese ali hitreje ustvarijo zapletene aplikacije skupaj z IT oddelkom.

Siemens je leta 2018 kupil Mendix. Platforma z nizko kodo je osnovna sestavina portfelja Siemens Xcelerator in zadovoljuje vse večje povpraševanje po hitri digitalizaciji za IoT in industrijo 4.0. Skupaj 300.000 razvijalcev po vsem svetu ustvarja aplikacije za 50 milijonov uporabnikov.

d7f39f78-41cc-491e-bd75-e4fa453bc9ab - sustaira-apps-offering-screenshot

Kot meni za suši: Kupci lahko v Sustairi sestavljajo svoj individualni meni iz več kot 20 različnih »jedi« - v tem primeru aplikacij za gradnike z nizko kodo.

Večina novih strank začne z načrtovalnikom trajnosti (Sustainability), ki jim omogoča, da na igriv način simulirajo ukrepe in njihov vpliv na emisije CO₂. V naslednjem koraku se stranke pogosto odločijo za aplikacijo KPI, ki jo uporabljajo za spremljanje pobud, kot so na primer učinki subvencionirane vozovnice za javni prevoz ali novega ogrevalnega sistema. Naslednji korak je agregacija ogljika, torej zbiranje in poročanje podatkov o emisijah obsegov Scope 1, 2 in 3 na podlagi Protokola o toplogrednih plinih, ki je prek vmesnikov povezan z ERP-sistemom. Aplikacija samodejno sešteje pripadajoče emisije CO₂ za vse surovine in izdelke, ki prehajajo skozi podjetje. Ko podjetje sestavi svoj nabor, se aplikacije prikažejo v spletnem vmesniku, imenovanem Launchpad. Tam podjetje načrtuje, spremlja in vrednoti svoje kazalnike trajnosti (Sustainability) in cilje. Od tam lahko dodaja ali soustvarja nove aplikacije, kot so razkritja (Disclosures), analiza scenarijev, agregacija podatkov dobaviteljev ter vključevanje zaposlenih v trajnost (Sustainability).

Poleg okoljskih meril naši moduli upoštevajo tudi socialna merila, kot so raznolikost, pravičnost ter vidiki vključevanja in upravljanja.
Vincent de la Mar, Ustanovitelj in izvršni direktor, Sustaira

Toda ali že ne obstaja kar nekaj takšnih platform? De la Mar ta ugovor sliši ves čas. Njegov odgovor: »Platforma Sustaira je edinstvena, saj temelji na agilnih nizkokodnih (low-code) gradnikih, ki omogočajo soustvarjanje s strankami, kot je California State University, ter partnerji, kot sta Siemens in Capgemini. Pogosto sodelujemo z obstoječo programsko opremo (Software) in postanemo prilagodljiva plast aplikacij za trajnost (Sustainability) za končne uporabnike.« Ena stvar mu je še posebej pomembna: »Poleg okoljskih meril naši moduli upoštevajo tudi družbena merila, kot so raznolikost, enakost in vključenost, ter vidike upravljanja, torej skladnost s pravnimi okviri in družbeno odgovornost podjetij – to je edinstveno.«

Veliki + agilni = Siemens Xcelerator

Približno 300 računov, vključno Siemens Siemensom, že uporablja storitve Sustaire. S Siemensom obstaja tesen odnos. Sustaira je partner na Siemens Xcelerator, platformi za digitalizacijo pri Siemensu. Stranke lahko združujejo načrtovanje trajnosti (Sustainability) z drugimi storitvami digitalizacije Xcelerator na platformi. Eden od primerov je Castor, zagonsko podjetje iz Izraela, katerega programska oprema lahko v nekaj sekundah izračuna, ali je komponento mogoče ekonomično proizvesti s 3D tiskanjem. Ustanovitelj Sustaira de la Mar je tudi član svetovalnega odbora Siemens Xcelerator, kjer sodeluje pri strateškem razvoju platforme. »Siemens je ogromen in temeljit, vendar zaradi svoje velikosti ni tako prilagodljiv kot start-up,« pravi de la Mar. Prav to je genij Siemens Xceleratorja: »Platforma je močna in združuje številne partnerje. Podobno kot Sustaira so številni člani Siemens Xcelerator Ecosystem manjši in zato agilni ter hitro uresničujejo nove stvari.«

Medtem ko so se podjetja včasih osredotočala na samo en kazalnik uspešnosti, in sicer dobiček, je računovodstvo CO2 dodalo še eno razsežnost. Toda tu se ne bo ustavilo. Sustaira želi s svojim naborom postopoma ponuditi celosten pogled na trajnost (Sustainability). To se sprva nanaša na druge okoljsko pomembne parametre, kot so poraba vode ali odpadki, z jasnim ciljem doseči čim bolj krožno gospodarstvo (Circular Economy), v katerem se vsi reciklabilni materiali ponovno uporabijo za nove izdelke. Biotska raznovrstnost, torej ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst, je lahko prav tako pomemben kazalnik. Na področju zaposlenih pa sta dodatna vidika trajnosti (Sustainability) tudi raznolikost in vključenost.

Vincent de la Mar pravi: »Na koncu mora podjetnik odgovoriti na dve vprašanji: Kaj pomeni moje podjetje in kakšno razliko želim s svojimi dejanji narediti družbi? Sustaira pomaga zagotoviti odgovore in preglednost.«

Predstavljamo Siemens Xcelerator

Logotip Siemens Xcelerator X je prikazan na belem ozadju.

Odprta digitalna poslovna platforma, ki omogoča sodelovanje in inovacije prek skrbno izbranega portfelja, ki združuje fizični in digitalni svet, ter močnega ekosistema partnerjev, ki lahko skupaj pospešijo doseganje vaših specifičnih poslovnih ciljev.