Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Tovarna-X

Skupaj spodbujamo transformacijo industrije

Factory-X je digitalni ecosystem, zasnovan tako, da omogoči tovarniške opreme in operaterje na njihovi poti digitalne transformacije.

Factory-X je del širše slike

Factory-X je gibanje v celotni industriji, ki obravnava resnične izzive s pomočjo skupne izmenjave podatkov in inovativnih poslovnih modelov. Z industrijsko inteligenco spodbujamo digitalni uspeh in trajnostno rast ter oblikujemo odporno prihodnost v proizvodnji. Pridružite se nam na tej poti.

Po industrializaciji in avtomatizaciji industrija vstopa v novo dobo: digitalno preobrazbo. V središču tega premika je Manufacturing-X, splošna pobuda, ki pospešuje digitalizacijo proizvodnje prek povezanega ecosystem na različnih področjih in pobudah. Factory-X je ena njegovih ključnih podpobud, osredotočena predvsem na pomoč upravljavcem tovarn in izdelovalcem opreme pri digitalni preoblikovanju trgovin in dobavnih verig. Factory-X pod vodstvom Siemensa in SAP združuje 47 partnerjev in 10 povezanih partnerjev. S pomočjo Siemens Xceleratorja Siemens zagotavlja močan partnerski ecosystem in osrednjo tržnico, ki omogoča enostavnejšo, hitrejšo in razširljivo digitalno transformacijo.

2419588d-4db0-4f0c-82c7-470f422f5da5-Factory-x-overview-1280x720

Odklepanje skrite vrednosti podatkov

E378E1BD-6027-4a62-a5d9-37c4639b99EA-tovarnika-X-poudarja-20-640x360

Manj kot 20%

podatke na terenu uporabljajo proizvodna podjetja

1FC3953F-AB58-438B-AE8A-5A8B4550667F-tovarnika-X-osvetlit-64-640x360

64%

Podjetja so še vedno v zgodnji fazi svoje poti digitalne transformacije

8BFE5EAC-E6F0-4DE3-A57D-DB1C5A5AA220-tovarnika-X-poudarja-85-640x360

85%

Vodstveni delavci v proizvodnji menijo, da je digitalna transformacija ključnega pomena za uspeh njihovega podjetja

Strokovnjaki Factory-X na odru

Strokovnjaki Factory-X na odru na Hannover Messe 2025

Oglejte si posnetek naše panelne razprave Hannover Messe 2025 z naslovom »Transformativno potovanje Factory-X: Leto napredka«, da vidite, kako je Factory-X napredoval v zadnjem letu. Strokovnjaki iz Siemensa, Trumpfa in DMG MORI pregledajo ključne dosežke in poudarjajo učinkovite primere uporabe, ki so že realizirani.

Strokovnjaki Factory-X na odru na sejmu Hannover 2024

Poslušajte panelno razpravo na temo »Prebijanje meja: Kako Factory-X utira pot za mala in srednja podjetja v digitalni dobi«. Spoznajte, kaj pomeni Factory-X, kakšna je vizija in kako se lahko MSP spopadajo z izzivi, s katerimi se soočajo v industriji, vključno s trajnostjo, odpornostjo in konkurenčnostjo.

Spremenite svoje izzive v rešitve

V današnji hitro razvijajoči se industriji sta inovativna hitrost in prilagodljivost ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti. Uspeh je odvisen od sodelovanja, saj nobeno podjetje ne more rešiti izzivov, kot so zapletene dobavne verige ali trajnost samo. S Factory-X vam omogočamo uspešno obvladovanje teh izzivov.

Podatki z vplivom

Spodbujamo krožnost in preglednost v celotni dobavni verigi. Od upravljanja ogljičnega odtisa do energetske optimizacije omogočamo trajnostni uspeh in ustvarjamo vrednost. Oblikujemo prihodnost, kjer podatki povzročajo pomembne spremembe.

Omogočena agilnost

Učinkovitost zagotavljamo z interoperabilnimi podatkovnimi standardi. Rešitve Factory‑X se brezhibno integrirajo med proizvajalci, kar omogoča sodelovanje in skupno rabo podatkov. Pridružite se nam, da omogočite prilagodljivo in učinkovito proizvodno okolje.

Spodbujanje inovacij

Za spodbujanje inovacij in omogočamo storitve, ki temeljijo na podatkih, v vseh panogah. Naše razširljive programske rešitve omogočajo enostavno brezhibno izmenjavo informacij, omogočajo poslovne modele kot storitev in pospešujejo inovacijske cikle.

Varna avtonomija podatkov

Varnost podatkov smo postavili na prvo mesto. Naš varen digitalni ecosystem zagotavlja pregledno izmenjavo podatkov, medtem ko imate popoln nadzor nad tem, kdo kaj, kdaj in kako deli, kar omogoča samozavestno sodelovanje z največjo zaščito.

Solutions in poslovne aplikacije v 11 primerih uporabe

349699CF-FA76-450b-A68a-B2D09746266B-tovarnika-X-uporabniki-1280x720
Z digitalizacijo odpravljamo ovire med podjetji, spodbujamo odprto sodelovanje, spodbujamo gospodarsko blaginjo in trajnostne rešitve. S Factory-X ne oblikujemo le digitalnih standardov za prihodnost tovarniških naprav in operaterjev po vsem svetu; spodbujamo tudi inovacije, zagotavljamo učinkovito uporabo podatkov ter krepimo fleksibilnost, odpornost in konkurenčnost za uspešno navigacijo v današnjem kompleksnem svetu.
Dirk Vielsäcker, Siemens AG, Podpredsednik Test, procesi in arhitektura

Začnite svojo pot