Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Norveška družba spremeni puščavo v kmetijsko zemljišče

Prihodnja proizvodnja hrane bo v samo 3-4 desetletjih presegla zadnjih 500 let. Norveška inovacija spremeni puščave v obdelano zemljo, ki trenutno uspeva v parkih ZDA in Bližnjega vzhoda ter bo kmalu del Svetovnega prehrambenega programa OZN.

Skoraj 2000 nogometnih igrišč izgine vsako uro. Dvanajst milijonov hektarjev obdelovalnih površin se s hitrostjo 210 kilometrov na uro spremeni v puščavo. To ustreza razdalji med Stavangerjem in Kristiansandom, pravi Tor Mæhlum Karlsen, glavni tehnološki direktor pri Desert Control.

Pojasnjuje, da zgornja plast zemlje, tista, po kateri hodimo in stojimo, tista, v kateri gojimo pridelke, postaja tanjša in tanjša. Izginja od spodaj.

— Izven vida, brez misli, pravi Karlsen.

Toda to se ne more nadaljevati. Svetovno prebivalstvo narašča in potrebujemo več hrane. Za proizvodnjo več hrane potrebujemo več vode. Sedemdeset odstotkov porabe vode gre v kmetijstvo, ta delež pa se povečuje, poroča Desert Control.

Glavni tehnološki direktor Tor Mæhlum Karlsen dela pri Desert Control od leta 2020. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Glavni tehnološki direktor Tor Mæhlum Karlsen dela pri Desert Control od leta 2020.
Foto: Jan Morten Bjørnsen

Garažni laboratorij

Rešitev obstaja. Gre za tekočo glino, tako imenovano LNC (tekoča naravna glina), ki jo proizvaja norveško podjetje Desert Control. Po obdobju razvoja in digitalizacije izdelka in procesa je zdaj pripravljen za skaliranje tehnologije.

Ideja za LNC se je rodila sredi 2000-ih, v garaži v Stavangerju pa sta jo razvila Kristian P. Olesen in njegov sin Ole Morten Olesen, ki še vedno delata za podjetje. Leta 2019 sta oba pripeljala vodilnega od zunaj in zbrala prvi kapital za izdelavo prototipa.

Od takrat se podjetje nenehno premika k svojemu cilju.

Posebna glina, ki jo izdeluje Desert Control, deluje tako, da jo doda zgornji plasti zemlje in puščavski pesek pretvori v obdelovalno zemljišče. Dodamo ga lahko tudi že obdelovalnim zemljiščem, kar zmanjšuje potrebo po namakanju.

To je bilo zdaj preizkušeno na različnih vrstah tal v različnih pogojih.

Imeli smo veliko pilotov. To se je zdelo predobro, da bi bilo res, zato smo potrebovali akademsko potrditev, pravi Karlsen.

Skupaj ustvarjamo zgodovino

Za vsakim uspehom stoji zgodba, ki jo je vredno povedati. Spoznajte naše stranke in njihove edinstvene zgodbe bolje.

Pilotni projekti so bili uspešni. Tako mešanica gline, mobilne enote, ki se uporabljajo za proizvodnjo gline na terenu, in distribucija LNC na velikih površinah so bile temeljito preizkušene, Desert Control pa je zdaj pripravljen za povečanje poslovanja.

Za uspeh pri tem je potrebno več kot napredno laboratorijsko delo, zahteva pa tudi visokotehnološke rešitve.

— Vzporedno z vsemi praktičnimi stvarmi, ki se naredijo, se veliko dogaja digitalno. Podatke zbiramo iz različnih senzorjev v tleh, pa tudi iz proizvodnih enot, ki izdelujejo LNC, nadalje pojasnjuje.

Podatki se uporabljajo za spremljanje vpliva plavajoče gline in za nadzor proizvodnje LNC v lokalnih proizvodnih enotah.

— S sistemi Siemens lahko obdelamo podatke, ki jih zbiramo, dodaja tehnični direktor Karlsen.

Skaliranje s tehnologijo

Recept za glino je bil razvit v laboratoriju v Sandnesu. Proizvaja se in pošlje v vrečah po eno tono na območja, kjer bo glina dodana v tla. Obstajajo mobilne proizvodne enote, ki zmešajo suho glino z vodo, preden se razprostijo.

Celoten postopek je bil vedno znova preizkušen. Tako tabor, proizvodne enote kot distribucija gline na velikih površinah so zdaj na ravni, ki je potrebna za povečanje. Mi in Desert Control smo v procesu tega počeli.

Podjetju zagotavljamo rešitve za zbiranje podatkov in avtomatizacijo, ki je prejela posebno nagrado najpametnejšega industrijskega podjetja na Norveškem 2022.

- Da bi Desert Control postal organizacija, ki temelji na podatkih, je ključnega pomena, da so podatki in sistemi avtomatizacije tesno povezani. Tu vstopamo mi pri Siemensu, pravi Ståle Våga.

Je vodja računa za nadzor puščave pri Siemensu in sodeluje pri zagotavljanju tehnologije, ki Desert Control omogoča uporabo orodij in delovnih procesov, ki temeljijo na IT, razvoj lastne programske opreme in koristi od Siemensovega obsežnega portfelja izdelkov in programske opreme.

V prihodnosti bo mogoče uporabiti tehnologijo za nadzor proizvodnje kjer koli na svetu iz pisarne na Norveškem.

- Z enim pritiskom na gumb lahko začnete uporabljati novo opremo ali hkrati pošljete posodobitve več proizvodnim enotam, pravi Våga.

Cilj je, da je večino procesa mogoče nadzorovati na ta način, pri čemer je na terenu le en operater. Upravljavcu ni treba imeti posebnega znanja o strojih, podatkih ali programiranju, ampak mora biti sposoben upravljati stroj.

- Operater bo prinesel tablični računalnik in prek uporabniku prijaznega vmesnika prejel navodila o različnih korakih. Nato bo stroj opravil naloge, poslane iz pisarne na Norveškem, nadalje pojasnjuje.

Minila so štiri leta, odkar se je začelo sodelovanje, in Våga meni, da je vznemirljivo in smiselno biti del nečesa, kar lahko reši svet.

Vedno je lepo priti sem. Lahko poveste, da imajo vožnjo, vsi verjamejo v projekt, pravi, ko hodi po dvorišču med pisarnami Desert Control v pisarniški skupnosti FOMO v Sandnesu in laboratorijem.

Tehnološki direktor Tor Mæhlum Karlsen (levo) in Jarle Horneland (desno) tesno sodelujeta s podjetjem Ståle Våga pri Siemensu, da bi kar najbolje izkoristili tehnologijo, ki jo Siemens ponuja Desert Control. Foto: Jan Morten Bjørnsen

Tehnološki direktor Tor Mæhlum Karlsen (levo) in Jarle Horneland (desno) tesno sodelujeta s podjetjem Ståle Våga pri Siemensu, da bi kar najbolje izkoristili tehnologijo, ki jo Siemens ponuja Desert Control.
Foto: Jan Morten Bjørnsen

Reši svet

V laboratoriju so štirje ljudje globoko skoncentrirani. Povsod so cevi in bučke s peskom, zemljo in zelenimi rastlinami.

- Od garaže, v kateri se je začela, je daleč, pravi Karlsen in pozdravlja Rosalijo Garcia Teijeiro, vodjo raziskav in razvoja v podjetju.

Teijeiro prikazuje laboratorij in pojasnjuje, kako raziskovalci trenutno gledajo, kako se hranila absorbirajo v rastlinah z uporabo LNC.

— Hranila ostanejo dlje v tleh z LNC, nato pa imajo korenine več časa, da jih absorbirajo. Zaradi tega so rastline močnejše.

Prav tako je v procesu ustanovitve laboratorija v ZDA, kjer poteka večina dejavnosti. Podjetje ima tudi veliko kupcev in projektov na Bližnjem vzhodu. Uporabljajo LNC za ohranjanje zelenih parkov, letovišč in igrišč za golf, vendar kmalu pride prava nagrada za njihov trud.

Izdelek bo uporabljal v puščavi v Iraku s strani Svetovnega prehrambenega programa ZN.

Organizacija ZN si prizadeva za boj proti lakoti in izboljšati varnost s hrano v svetu in ni dvoma, da je to tudi vizija nadzora puščav; rešiti svet. Vendar ga je treba financirati, razvoj pa poteka s prodajo izdelka tistim, ki si ga lahko privoščijo in ki bi brez LNC porabili še večje količine vode.

Sladka voda je omejen vir, nas opozarja Karlsen in dodaja, da ima zemlja določeno količino stabilnih sladkovodnih virov. Da bi trajale, ne moremo porabiti več, kot je na voljo.

Ampak to počnemo zdaj.

Kako je to mogoče, se verjetno sprašujete? To je zato, ker živimo na kredit!

To je velik problem, ki ga želijo rešiti Karlsen in njegovi kolegi.

Črpamo več podzemne vode, kot se dodaja. To med drugim počnemo, da bi lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo.

— V naslednjih 30 do 40 letih moramo pridelati več hrane kot v zadnjih 500 letih.

Nadzor puščave

Želite izvedeti več? Kontakt Steel Våga

Tel. +47 901 30 580

E-naslov: staale.vaaga@siemens.com