Skip to main content

Catael in Unilin: najhitrejša stiskalnica za laminat

Catael & Wemhöner prenovita Unilinovo programsko opremo za tisk s TIA Portal in knjižnico LSimahydto. Rezultat: večja učinkovitost, prihranek časa, prilagodljivost in kakovost.

Močna znamka Quick-Step, revolucionarni sistem Uniclick in kmalu 100% vodoodporen laminat: Unilin že 40 let postavlja ton v svetu laminata. Veliko vlagajo v avtomatizacijo, da bi ohranili to prednost. Najnovejši tour de force: povsem nova programska oprema za tisk v Wielsbekeju in Thomasvilleu v ZDA. Skupaj z inženirskim podjetjem Catael, graditeljem strojev Wemhönerjem in Siemensovo tehnologijo ustvarja — še eno — prvo na svetu.

Workers in high-visibility vests, including an orange vest, are in an industrial setting with machinery and metal structures.

Unilin in Catael: še naprej rasteta skupaj

Sodelovanje med Unilinom in Cataelom sega v zgodnja leta inženirskega podjetja. »Leta 2012 je Unilin potrkal na naša vrata z majhnim naročilom za avtomatizacijo,« se spominja izvršni direktor Henk Capoen. »Kar je bilo takrat ocenjeno kot tedensko delo, je preraslo v dolgoročno in plodno sodelovanje. Od takrat smo zaključili številne projekte v različnih oddelkih Unilina. Zahvaljujoč Unilinovim nenehnim inovacijam in predanosti odličnosti, naša ekipa ostaja izzivana in navdihnjena. To omogoča stalen tok vznemirljivih in prelomnih projektov.«

Sammy Hanssens je eden izmed inženirjev Catael s klobukom Unilin. Igral je vodilno vlogo, ko je Unilin v Wielsbekeju dosegel meje obstoječega Stroj za stiskanje laminata Wemhöner: »Wemhöner je popolnoma znan po strojih za stiskanje laminatov in izdeluje vsako stiskalnico po naročilu. Strojna oprema je vrhunska, vendar je programska oprema postala težka po letih razširitev in prilagajanja.«

A bald person in a blue shirt, dark trousers, and yellow reflective jacket is reflected in glass in an industrial setting.

O podjetju Catael en Unilin

Od leta 2007 podjetje Catael (Kortrijk) s sedežem v Zahodni Flandriji gradi pametno industrijsko avtomatizacijo: od krmiljenja PLC in nadzora gibanja do robotike, vizualizacije in elektrotehnike. Ekipo sestavlja 35 zaposlenih, predvsem inženirjev (od katerih so nekateri programski inženirji). Zahvaljujoč obsežnemu poznavanju programske opreme PLC je Catael, partner za avtomatizacijo številnih večjih strank v industriji.

Unilin je svetovno znan po notranjih in gradbenih rešitvah. Podjetje načrtuje, proizvaja in trži laminatne talne obloge, luksuzne vinilne ploščice, parket, plošče, izolacijske in gradbene sisteme za stene in strehe. Skupina ima 8.400 zaposlenih in 105 podružnic po vsem svetu, vključno s 30 proizvodnimi enotami.

Unilin je vodilni na trgu in nenehno inovira. To omogoča stalen tok vznemirljivih projektov za naše inženirje.
Henk Capoen, GENERALNI DIREKTOR, Catael

Preprogramiranje iz nič

Unilin želi proizvajati vse več učinkovit, pameten in prilagodljiv način. To pomeni hiter zagon proizvodnih linij, takoj reševanje incidentov in nemoteno izvajanje sprememb. To zato zahteva ne le vrhunski stroj, ampak tudi zmogljivo, pametno programsko opremo.

»Z obstoječim operacijskim sistemom je vsaka prilagoditev zahtevala več tednov inženiringa,« pravi Sammy. »Odpravljanje težav in vzdrževanje sta bila zapletena. Da bi v celoti uporabili napredno tiskalno linijo Wemhöner, smo morali prenehati z obstoječo programsko opremo in začeti iz nič.«

Po poglobljenih študijah so Unilin, Catael in Wemhöner združili moči, da bi razvili popolnoma nov nadzorni sistem. »Wemhöner je uporabljal krmilnike Siemens S5 in kasneje S7. Nov začetek je pomenil, da smo lahko popolnoma preoblikovali programsko opremo Portal Siemens TIA,« nadaljuje Sammy. »Kot Partner za rešitve Siemens, vedeli smo, da lahko odpremo celo vrsto možnosti: enotno poimenovanje, komponente za večkratno uporabo, objektno usmerjena konstrukcija, tesnejša struktura in knjižnice, polne uporabnih orodij.«

A short-haired man wears a grey garment with the Catael wordmark; a white machine with a numeric label is to his right.
Unilin želi hitro premikati med novimi modeli, posodobitvami in različicami — brez tednov inženiringa pri vsaki spremembi.
Sammy Hanssens, Projektni inženir, Catael

Izjemno gladko in pregledno upravljanje

Ekip

a se je odločila za arhitekturo ISA-88, da bi sistem optimalno zasnovala. Ta celoten proizvodni proces razdeli na hierarhične ravni: od stroja do con, enot in modulov.

»Tako nastane piramidna struktura z zaporedji, ki jih nadzorujejo posamezni koraki,« pojasnjuje Sammy. »Takšna strukturirana zasnova ohranja logiko pregledno in omogoča veliko lažje upravljanje linije

.«

Kombinacija ISA-88 in TIA Portal prinaša številne prednosti:

»Zaradi modularnosti, enotnega poimenovanja in ponovno uporabnih komponent lahko zdaj več programerjev hkrati dela na programski opremi. Spremembe lahko uvedemo hitro, ne da bi morali ustaviti celotno linijo. Funkcije za sledenje in analizo v TIA Portal nam prav tako omogočajo lažje odpravljanje napak, spremljanje procesov in nadaljnje izboljševa

nje programske opreme.«

Svetovni rekord v Wielsbekej

u: preklop v 5,5 sekundah

Ključni element v razvojnem procesu je bila tehnološka knjižnica LSimaHydTO za hidravlične stiskalnice. Rens Esselens, vodja ključnih strank pri Siemensu, pojasnjuje:

»Stiskalnica Wemhöner je hidravlični sistem, vendar lahko Catael s pomočjo naše knjižnice orodij in prednastavljenih funkcij cilindre krmili s takšno natančnostjo, kot jo običajno omogočajo servomotorji. Catael je bil prvi, ki je to knjižnico uporabil v tako velikem obsegu. Sammy je celo obiskal naše strokovnjak

e v Nemčiji, da bi skupaj raziskali vse možnosti.«

»Zaradi edinstvene kombinacije standardnih gradnikov iz Siemensove knjižnice lahko stiskalni stroj zdaj zelo gladko preklaplja med nadzorom hitrosti in nadzorom sile,« dodaja Sammy. »To se zgodi izjemno hitro: mehanski preklop je kar 10 % hitrejši od prvotno načrtovanega cilja. Tako prenovljena linija stiskalnice ni le najhitrejši stroj svoje vrste, temveč tudi zmanjšuje o

brabo in povečuje natančnost.«

Ta natančnost se neposredno odraža v kakovosti izdelka, ki je za Unilin ključnega pomena. Za natančno spremljanje in nadzor kakovosti vsak panel, ki gre skozi stiskalno linijo, prejme digitalni potni list z 2.400 procesnimi parametri – od tlaka in temperature do hitrosti.

A smiling, bearded man in orange hi-vis vest, sweater and jeans has a credential indoors in an industrial setting.
Linija za stiskanje Lux-21 je prva na svetu, ki uporablja Siemensovo tehnološko knjižnico za hidravlične stiskalnice v takšnem obsegu. Pridobički hitrosti, natančnosti in kakovosti so impresivni.
Rens Esselens, Upravitelj računa, Siemens

Hitrejše odpravljanje težav, več razpo

ložljivosti linije

Vsi operativni podatki stiskalne linije se samodejno zbirajo, analizirajo in pregledno vizualizirajo. To Unilinu omogoča stalno prilagajanje in optimizacijo p

roizvodnje.

Vizualizacija je koristna tako za programsko ekipo kot tudi za operaterje in tehnike v Unilinu. Operaterji imajo prek intuitivnega vmesnika v realnem času vpogled v vse operativne podatke.

»Pri razvoju smo imeli vedno v mislih preglednost in uporabnost, da bi operaterjem olajšali delo,« pojasnjuje Sammy. »Več kot 400 zaslonov sledi enaki logični strukturi. Razvili smo jasne grafe s trendi in dodali samodejna opozorila. Ko se pojavi sporočilo o napaki, se takoj prikažeta vzrok in predlagan ukrep. To prihrani minute – v proizvodnji pa šteje prav vsaka minuta.«

Sistem ponuja tudi obsežne diagnostične funkcij

e za vzdrževanje in odpravljanje napak. To omogoča preventivno vzdrževanje, povečuje razpoložljivost sistema in preprečuje nenačrtovane izpade proizvodnje.

Rezultati, ki štejejo

Zaradi posodoblje

ne programske oprem

e in vizualizacije stiskalna linija Lux 21 v Wielsbekeju izstopa na vseh področjih: učinkovitost, hitrost, fleksibilnost in kakovost.

»Rezultati so impresivni,«

pravi Henk. »Linija zdaj dosega kapaciteto 15 milijonov m² laminata na leto, kar pomeni 25-odstotno povečanje. Zagon je lahko do 30 % hitrejši kot pri prejšnjih linijah, boljša diagnostika pa pomeni manj izpadov in bolj gladke prehode med proizvodnimi nastavitvami.«

To Unilinu omogoča, da se zelo fleksibilno odziva na zahteve trga – na primer pri proizvodnji specifičnih vrst laminata ali manjših serij. Kakovost je zaradi natančnega nadzora in sledljivosti tudi bolj konstantna.

Posledica je manj materialnih izgub in manj odpadkov, kar pomeni tudi večjo energetsko učinkovitost. Linija Lux 21 tako pomaga Unilinu pri doseganju trajnostnih ciljev.

Medtem posod
obl

jena programska oprema deluje tudi na liniji Press 5 v podjetju Unilin North America v Thomasvillu (ZDA). Enotna Siemensova platforma je omogočila hitro in učinkovito uvedbo, usposabljanje ter vzdrževanje.

»Ta pro
j

ekt odlično pokaže, kaj pomeni soustvarjanje (co-creation),« zaključuje Henk Capoen. »Unilin nas izziva, Wemhöner prinaša strokovno znanje o strojih, Siemens zagotavlja tehnološka orodja, Catael pa vse skupaj poveže v visoko zmogljiv in na prihodnost pripravljen sistem.«

Številke govorijo same zase: tehnična razpoložljivost se je po enem letu povečala s 85% ob zagonu na 93%.
Henk Capoen, GENERALNI DIREKTOR, Catael