Skip to main content

Zakon o energiji stavb

Danes ukrepajte za boljši jutri

Do leta 2050 bo Evropa prva podnebno nevtralna celina. Pri tem ima ključno vlogo gradbeni sektor. Z direktivo EU o zgradbah (EPBD) in Zakonom o energiji stavb (GEG) postane doseganje tega cilja pravna obveznost. Ugotovite, v kolikšni meri so prizadete vaše stavbe in kako lahko izpolnite nove zahteve s tehnologijami, ki so odporne na prihodnost.

Gradbeni sektor v EU je s približno 40% porabe energije in 36% emisij toplogrednih plinov ključni vzvod za doseganje podnebnih ciljev. Da bi zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv in preprečili emisije CO2, so potrebni inovativni koncepti oskrbe s toploto, ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Digitalne tehnologije za avtomatizacijo stavb zagotavljajo učinkovito podporo. Na ta način se lahko poraba energije zmanjša za do 30 odstotkov, ne da bi bilo treba izvajati drage obnovitvene ukrepe.

Image of a park and office buildings

Zakon o energiji stavb — nacionalno izvajanje direktive EU o gradbeništvu EPBD

Da bi vzpostavili pravni okvir za razogljičenje v gradbenem sektorju, je bila leta 2003 sprejeta Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb (EPBD). V Nemčiji se EPBD izvaja z Zakonom o energiji stavb (GEG). GEG je prvič začel veljati leta 2020 in nadomestil več obstoječih zakonov in odlokov - vključno z Odlokom o varčevanju z energijo (ENeV), Zakonom o varčevanju z energijo (ENeG) in Zakonom o toploti iz obnovljivih virov energije (eEWärMEG).

Septembra 2023 je nemški Bundestag sprejel zakon o spremembi GEG, tako imenovano spremembo GEG 2024 - znano tudi kot Zakon o ogrevanju. Sprememba vsebuje nove zahteve za obstoječe in nove nestanovanjske stavbe na področju ogrevalnih sistemov, avtomatizacije stavb in upravljanja energetskih podatkov. Veljati je začel 1. januarja 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Naše rešitve za ključne zahteve GEG za nestanovanjske stavbe

Nove zahteve GEG ne vplivajo samo lastnike in gradbenike, temveč tudi inženirske pisarne in podjetja, ki izvajajo HVAC in I&C tehnologijo. Obravnavamo ustrezne spremembe za nestanovanjske stavbe in opisujemo, kako vas podpiramo pri izvajanju zahtev.

65-odstotna obveznost uporabe obnovljivih virov energije za ogrevalne sisteme

Od leta 2024 bodo veljali novi predpisi za ogrevalne sisteme. Med drugim vključuje obveznost obnovljivih virov energije za novo nameščene ogrevalne sisteme. Obstaja veliko načinov za izpolnitev zahtev, npr. s priključitvijo na ogrevalno omrežje ali elektrificiranjem oskrbe s toploto. Za vas bomo našli prave rešitve in vas podprli od svetovanja in načrtovanja do izvajanja in delovanja inovativnih in trajnostnih konceptov oskrbe s toploto.

Vgradnja avtomatizacije v nestanovanjskih stavbah

Avtomatizacija stavb bo v spremembi GEG dobila večji pomen: od leta 2024 bodo veljale minimalne zahteve za vgradnjo tehnologije digitalnega spremljanja energije ter avtomatizacijo in nadzor v nestanovanjskih stavbah. Ponujamo obsežen portfelj sodobnih sistemov za avtomatizacijo (automation systems) stavb in jih podpiramo z digitalnimi rešitvami za spremljanje energije pri stalnem spremljanju, ocenjevanju in optimizaciji vaše porabe energije.

Connect Box: IoT rešitev za trajnostne stavbe

Oblikovanje avtomatizacije zgradb

Hitro preverjanje §71a

Ukrepi za večjo učinkovitost delovanja

Učinkovito upravljanje ogrevalnih sistemov in zmanjšanje porabe energije stavb — v ta namen sprememba GEG določa obvezne ukrepe za optimizacijo delovanja: npr. redno testiranje in optimizacijo ogrevalnih sistemov ter hidravlično uravnoteženje. Z našimi tlačno neodvisnimi ventili in pogoni lahko hidravlični tok enostavno optimizirate. Za učinkovito delovanje ponujamo koncepte rešitev, ki poleg izvedbe vključujejo tudi ukrepe za dolgoročne prihranke energije.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.