NOVEMBER 2022
Vsi smo že slišali izraz »pandemični hišni ljubljenček«, ki je nastal v času pandemije COVID-19 zaradi dejstva, da je po podatkih American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) kar 23 milijonov ameriških gospodinjstev posvojilo hišnega ljubljenčka. To pomeni, da je vsako peto gospodinjstvo po vsej državi v svojo družino sprejelo novega štirinožnega člana.
Pandemija je spodbudila tudi novo obdobje počlovečenja hišnih ljubljenčkov oziroma t. i. »fur-babies«, predvsem zaradi milenijcev, rojenih približno med letoma 1980 in 2000. Zakaj? Ker so leta 2021 predstavljali večino novih lastnikov hišnih ljubljenčkov, in sicer 43 %, hkrati pa raziskave kažejo, da milenijci pogosteje odlašajo z otroki – ali pa se zanje sploh ne odločijo – ter običajno zahtevajo fleksibilne delovne pogoje in hibridni način dela, saj približno 50 % milenijcev živi samih.
Počlovečenje hišnih ljubljenčkov sicer poteka že od 19. stoletja, dolgo pred »pandemičnim« razcvetom, ko je električar iz Ohia ustvaril prvi pasji piškot. Od začetka 2000-ih se ta trend nadaljuje z izjemno hitrostjo, predvsem zaradi družbenih omrežij in dostopnosti e-trgovine. Lastniki delijo vse vidike življenja svojih ljubljenčkov, vključno s hrano in prehranskimi dodatki na ravni kakovosti za ljudi, vrtci za živali (kamor je včasih treba celo opraviti razgovor), modo za živali (vključno s kostumi za noč čarovnic), varstvom in sprehodi, preventivnimi zdravili ter vrhunskimi veterinarskimi storitvami.
Po podatkih Morgan Stanley so lastniki hišnih ljubljenčkov v ZDA povečali svojo porabo za 15,7 % med letoma 2020 in 2021, industrija pa naj bi do leta 2030 beležila 8-odstotno letno rast. Zato lahko z gotovostjo rečemo, da trend obravnavanja hišnih ljubljenčkov kot otrok, ki jih mnogi milenijci ne nameravajo imeti, ne bo izginil.
Kot poroča The Washington Post, dojenčki kosmatincev dodatno obremenjujejo veterinarske ambulante po vsej državi. Veterinarji se soočajo z velikim številom zahtev za termine za nove in obstoječe paciente, urgentne ambulante pa opozarjajo, da se čakalne dobe podaljšujejo. Z večjo pozornostjo, namenjeno kakovosti oskrbe naših štirinožnih prijateljev, bo rasel tudi trg veterinarske opreme, saj bodo ustanove iskale vrhunsko opremo.
V True Care for Pets (TrueCare) – kalifornijski veterinarski ambulanti in urgentni bolnišnici, ki ponuja specializirano in akutno oskrbo – so vrhunsko zdravljenje živali in mir za njihove lastnike vedno postavljali na prvo mesto. Kot ustanova, zgrajena na najsodobnejši tehnologiji in opremi, je TrueCare načrtoval razširitev svojih onkoloških storitev in specializirane radioterapije z novim sistemom Halcyon podjetja Varian (del Siemens Healthineers).
Sistem Halcyon ponuja 3D radioterapijo z natančnostjo in hitrostjo, ki omogoča ciljanje tudi najbolj kompleksnih tumorjev, pri tem pa oddaja močno sevanje z minimalnimi poškodbami okoliškega tkiva. Poleg zmogljivosti zdravljenja sistem omogoča tudi optimizacijo delovnih procesov in skrajšanje časa zdravljenja – kar je ob povečanem številu pacientov nujno.
Varian je tesno sodeloval s Siemens Financial Services (SFS) pri pripravi prilagodljive in časovno učinkovite finančne rešitve, ki zagotavlja nizke mesečne obroke in hitro dobavo sistema.
»Prepričana sem, da vsi poznamo nekoga, ki je v zadnjih treh letih v svojo družino sprejel hišnega ljubljenčka,« je povedala Sarah Seidel, vodja prodaje za zdravstvo pri SFS Commercial Finance Americas. »Te živali si zaslužijo najvišjo raven oskrbe – bodisi diagnostiko ali zdravljenje – saj so resnično postale del naše družine, na katerega se zanašamo, tako kot se oni zanašajo na nas.«
V podjetju Ellie Diagnostics – neodvisnem laboratoriju za diagnostiko in dobrobit živali v Teksasu – se ekipa ponaša s tem, da spreminja področje zdravja živali z bolj dostopnim testiranjem. Njihov laboratorij ponuja inovativne in prilagojene storitve, ki prihranijo čas in bistveno izboljšajo diagnostično izkušnjo za veterinarje in njihove paciente.
Ko se je pojavila priložnost za odprtje vodilnega diagnostičnega laboratorija v Kentuckyju, so jo izkoristili in investirali v vrhunsko opremo, vključno z analizatorji Siemens Advia 2120i in Immulite Analyzers. Ti sistemi uporabljajo napredno optično tehnologijo, ki zagotavlja dosledne rezultate in jasno razlikovanje med normalnimi in nenormalnimi vzorci, kar vodi do boljših izidov.
Da bi lahko laboratorij odprli v zelo kratkem roku in z želeno novo opremo, je Ellie Diagnostics sodeloval z ekipo SFS Commercial Finance Americas, ki je oblikovala finančno rešitev, prilagojeno njihovemu proračunu.
»Lastniki hišnih ljubljenčkov danes pričakujejo dostop do najboljših diagnostičnih in specializiranih terapij za podaljšanje življenjske dobe svojih živali,« je povedal Markus Edstrom, vodja SFS Commercial Finance Americas. »V SFS menimo, da je pomembno podpirati digitalno preobrazbo veterinarske oskrbe in omogočati dostop do terapij in zdravljenja s tesnim sodelovanjem s ponudniki tehnologije in opreme, kot sta Varian Medical Systems in Siemens Healthineers, ter ustanovami, kot sta TrueCare in Ellie Diagnostics. Naši hišni ljubljenčki si zaslužijo enako raven oskrbe, kot jo pričakujemo zase.«
Če ste torej od pandemije naprej tudi vi v svojo družino sprejeli hišnega ljubljenčka (ki ste mu morda nadeli vzdevek kot mali prijatelj, dojenček, princ ali princesa), niste edini. In če ste kdaj občutili rahlo tesnobo, ko ste svojega ljubljenčka prepustili v oskrbo veterinarju – brez skrbi. Zelo verjetno tudi oni razumejo, da Hank in Frankie nista le živali, ampak del vaše družine.
Za več informacij obiščite:
Siemens Financial Services
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian, del programa Siemens Healthineers
Siemens Healthineers