Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Ko pametni telefon razume klimatsko napravo

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Izumitelji leta | Izjemen izum

Zagon industrijskih klimatskih sistemov je bil nekoč zapleten, drag in dolgotrajen postopek, ki je zahteval posebna orodja in obsežno ročno konfiguracijo. Trije izumitelji Siemensa — Jibo Liu, Steven Brens in Sandeep Billa — so revolucionirali ta proces. Zavedajoč se, da so učinkoviti sistemi HVAC (ogrevalni, prezračevalni in klimatski sistemi za stavbe), ki predstavljajo skoraj petino svetovne porabe energije, odvisni od pravilne namestitve in optimalnega delovanja, so razvili intuitivno mobilna aplikacija. Njihova inovacija poenostavlja zagon, zaradi česar je strokovnjakom enako enostavna kot nastavitev novega pametnega telefona. Za to so jim podelili nagrado izumiteljev leta 2025 v kategoriji »Izjemni izum«.

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

Trenutek iPhone za industrijo HVAC

Zgodba se je začela leta 2018 z brainstorming sejo. Kolegi so imeli vizijo: želeli so ustvariti odprt, standardiziran sistem, ki je tako intuitiven kot pametni telefon. »Sanjali smo o operacijskem sistemu Android za industrijo HVAC,« se spominja Jibo Liu. »Želeli smo ponovno združiti obstoječe tehnologije — tako kot je to storil Steve Jobs s prvim iPhoneom.« In tako so se lotili dela. Njihova aplikacija lahko komunicira s krmilno enoto prek ključa Wi-Fi, samodejno prepozna in predhodno konfigurira komponente. Vodena namestitev po korakih skrajša začetni čas nastavitve z ur ali celo dni na manj kot 30 minut. Poleg tega aktiviranje storitev v oblaku takoj zagotavlja nadzorne plošče, alarme in enoletne podatke o trendih.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Trije izumitelji, različne vloge — en skupni cilj

Jibo Liu je z magisterijem iz mikrosistemskega inženiringa in Siemensovim mandatom od leta 2005 prepoznal ogromen potencial v tradicionalni industriji HVAC. Ugotovil je, da kljub 20-odstotnemu prispevku k svetovni porabi energije številnim poslovnim stavbam, zlasti v ZDA s svojimi ravnimi strehami, idealnimi za strešne enote, nimajo digitalnih vmesnikov. Njegova vizija: narediti te elektromehansko nadzorovane sisteme pametne in enostavne za nastavitev z aplikacijo. Steven Brens, ki se je oprl na več kot 25 let izkušenj s tehnologijo digitalnega krmiljenja, premostil razvoj in praktično uporabo. Spomni se: »Prej ste morali v sistem HVAC prinesti računalnik in vse konfigurirati ročno. Danes to počnemo z nekaj kliki — neposredno prek aplikacije.« Zaradi tega je učinkovita nastavitev sistema dostopna tudi za manjša podjetja z omejenim proračunom. Sandeep Billa se je osredotočil na arhitekturo programske opreme aplikacije in zagotavlja intuitiven vmesnik, ki ga lahko uporablja vsakdo, tudi brez specializiranega znanja.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (inženir Solutions, primarni oblikovalec in razvijalec izuma)

Več kot aplikacija

Rešitev temelji na Siemensovi krmilni enoti Climatix C600, ki je bila prilagojena za nove aplikacije. Povezljivost v oblaku omogoča oddaljeno vzdrževanje. Vgrajen sistem svežega zraka pomaga zmanjšati porabo energije za do 20 odstotkov. »Nismo izmislili nič povsem novega,« pravi Liu. »Kar smo storili, je bilo združevanje obstoječih Siemensovih tehnologij na nov način, kar nam je omogočilo razvoj povsem nove rešitve z izjemno hitrostjo.«

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens (inženir Solutions, terenska namestitev in uvajanje)

Razlika v vsakdanjem življenju

Ta izum bistveno spreminja namestitev HVAC, zaradi česar je dostopen širšemu krogu uporabnikov. Odpravlja potrebo po specializiranih terenskih tehnikih za programiranje in konfiguracijo, saj aplikacija ponuja vnaprej konfigurirano, poenostavljeno nastavitev. Inovacija, ki že prejema pozitivne povratne informacije in se širi v ZDA, združljivost narašča. Gospodarsko gledano odpira nove trge za Siemens, doseže mala in srednje velika podjetja ter nastajajoče regije ter s tem demokratizira dostop do napredne tehnologije.

Sustainability s poenostavitvijo

»Aplikacija zagotavlja, da sistemi delujejo učinkovito od začetka,« pravi Billa. »Brez napačnih konfiguracij, brez zapravljene energije. To je dobro za okolje in dobro tudi za denarnico.« Liu vidi izum kot del večje misije:« Moje delo se dobro ujema s Siemensovo vizijo bolj zelenega sveta, primernega za življenje. Tudi majhne izboljšave štejejo - če se uporabljajo v milijonih stavb po vsem svetu.«

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa (Razvijalec programske opreme, implementacija mobilne aplikacije)

Prihodnost je pametna in omrežna

Ta inovacija dokazuje, kako lahko digitalizacija poenostavi procese, zmanjša vstopne ovire in naredi sodobno gradbeno tehnologijo dostopno novim ciljnim skupinam, s čimer se nekoč nišni trg spremeni v dosegljivo resničnost.

Video

Implementacija mobilne aplikacije

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Izumitelji leta | Izjemen izum