Skip to main content

Vse za varnost

Maximilian Walter | Izumitelji leta podjetja Siemens | Nagrada za življenjsko delo

Portret resnega moškega v obleki in kravati z zamegljenim ozadjem.

Max Walter je izumitelj leta 2024. Njegov izum povečuje varnost velikih strojev in naprav.

Max Walter iz podjetja Siemens Digital Industries je strokovnjak za funkcionalno varnost. Skupaj z edinstveno skupnostjo Siemens Safety Community ter strankami in partnerji si prizadeva za skupni cilj: nič delovnih nesreč. Že vrsto let razvija varnostne rešitve, za kar je prejel nagrado za življenjsko delo kot »Izumitelj leta 2024«.

Filozofija vgrajene varnosti

Max pravi: »Siemens je na področju varnosti zelo močan – tako močan, da se s tem celotna paleta naših izdelkov odlikuje od konkurence. Razlika je v bistvu posledica naše ‚filozofije vgrajene varnosti‘. To pomeni, da varnost vgrajujemo v naše izdelke kot glavno značilnost že od samega začetka – ne kot dodatek, ki se kasneje pripne na končni sistem. Prednost za stranke je, da varnost dobijo lažje in ceneje. Seveda naše delo ves čas prinaša tehnične izzive. Veliko naših funkcij – ki so danes industrijski standardi – so drugi šteli za nemogoče, na primer izvajanje varnostnih funkcij na enem samem standardnem mikroprocesorju. Ali prenos varnostnih podatkov prek običajnega omrežnega kabla ali celo brezžično. Ali pa izvajanje varnostnih funkcij v oblaku – in še več. Ponosen sem, da sem del skupnosti Siemens Safety Community, katere izumi vsak dan dobesedno preprečujejo resne (in tudi manjše) nesreče.«

Prepoznavanje tveganj in ukrepanje

Vključevanje varnosti v razvoj pomeni, da je treba že na samem začetku razumeti, kje se skrivajo potencialna tveganja. Na primer, zaposlenemu, ki se za trenutek ne osredotoči, se lahko prst stisne v stiskalnici, baterije se lahko pregrejejo in vnamejo ali pa avtonomni robot v tovarni povozil ljudi. „Katera rešitev je najboljša, je odvisno od konkretnega primera. Tveganje za poškodbe prstov v kovinski stiskalnici lahko na primer odpravimo tako, da se stiskalnica zapre šele, ko operater z obema rokama pritisne določen par gumbov, tako da nobena roka ne more biti v stiskalnici. Robot, ki se premika le počasi, ko zazna ljudi v bližini, ne predstavlja več nevarnosti.“

Roka lebdi nad rumeno varnostno svetlobno zaveso z rdečimi kontrolnimi lučkami, kar poudarja pomen varnosti pri delu in avtomatizacije.

Pri podjetju Siemens je varnost del zasnove že od samega začetka.

Varnost na prvem mestu

Moški s sivimi lasmi in očali se smeji, oblečen v modro srajco in temno jakno.

Njegove iznajdbe lahko preprečijo nesreče pri delu.

»Preprečevanje nesreč je naša glavna prednostna naloga,« poudarja Max. »Če pride do nevarne situacije, jo mora varnostni sistem nujno prepoznati in se nanjo odzvati. Tu ni prostora za napake! Naši sistemi so zasnovani tako, da se vedno odločijo za varnejšo možnost, tudi v primeru notranjih okvar strojne opreme in programskih napak – z drugimi besedami, na primer, da raje izklopijo sistem, kot da bi koga spravili v nevarnost.«

Prepoznavanje ljudi z umetno inteligenco

Zakaj se torej v tovarnah še danes dogajajo nesreče? Statistični podatki kažejo, da se varnostne funkcije pogosto obidejo ali pa sploh niso bile vgrajene. Za to obstajajo razlogi – v mnogih primerih lahko varnostne funkcije ovirajo hitro zagon ali popravila. »Na tem področju se moramo izboljšati,« pravi Max. »Potrebujemo pametnejše sisteme, ki so enostavni za namestitev in posredujejo le, ko dejansko nastane resnična nevarnost. Zato nameravamo varnostnim sistemom na podlagi umetne inteligence naučiti razlikovati med ljudmi in drugimi premičnimi predmeti ter natančno lokacijsko določiti ljudi. To pomeni, da lahko ljudje prehajajo skozi proizvodno celico v nekakšni varnostni mehurčki. Če se preveč približajo stroju, se ta upočasni ali ustavi. Tako ni treba takoj ustaviti vsega, ko kdo vstopi v celico. Drugi premični predmeti, kot so roboti, transportni trakovi ali stroji, pa ne bodo sprožili varnostnih ustavitev.“

Digitalizacija pomeni, da lahko v prihodnjih letih pričakujemo še veliko več razvoja v proizvodnji. Max in globalno edinstvena Siemens Safety Community bosta poskrbela, da ta razvoj ne bo šel na račun varnosti ljudi.

Oseba v modri srajci in z očali se smeji, medtem ko stoji pred belim ozadjem.