Skip to main content

Zgodovina in dediščina podjetja Siemens

Od delavnice na zadnjem dvorišču v Berlinu do svetovnega koncerna: le malo tehnoloških podjetij se lahko pohvali s tako dolgo in uspešno zgodovino kot Siemens. Že več kot 175 let smo v ospredju pri razvoju tehnologij, ki spreminjajo vsakdanjik vseh ljudi.

Kako se je podjetje Siemens razvijalo od ustanovitve leta 1847

Ta svetovni pionir na področju elektrotehnike se je začel kot preprosto start-up podjetje. Danes, več kot 175 let kasneje, je podjetje z desetimi zaposlenimi, ki je nekoč delovalo na naslovu Schöneberger Strasse 19 v Berlinu, postalo svetovni velikan, ki je skozi leta igral pomembno vlogo na področju inovacij in tehnologije.

1847 — 1865

Ustanovitev podjetja in začetna širitev

Že od samega začetka je uspeh podjetja Siemens temeljil na pionirskem duhu, iznajdljivosti in globalni prisotnosti.

1866 — 1896

Visokonapetostna tehnika in veliki mednarodni projekti

Izumi dinama ter izvedba obsežnih, tehnološko zahtevnih projektov so podjetju Siemens & Halske prinesli mednarodno priznanje.

1897 — 1918

Rast prek združevanj in partnerstev

Delniška družba se je razširila in ustanovila Siemensstadt – nov, hitro rastoč industrijski kampus na obrobju Berlina.

1919 — 1932

Racionalizacija podjetja in vrnitev na svetovni trg

Po koncu prve svetovne vojne se je moralo podjetje prilagoditi mirnodobnemu gospodarstvu in ponovno uveljaviti na svetovnem trgu.

1933 — 1945

Nacionalsocializem in vojno gospodarstvo

V nacistični Nemčiji sta ponovna oborožitev in vojno gospodarstvo zaznamovala tudi poslovne dejavnosti podjetja Siemens. Dejavnosti podjetja v tem obdobju so vključevale tudi izkoriščanje prisilnega dela.

1945 — 1966

Obnova in vzpon v svetovno korporacijo

V drugi svetovni vojni je Siemens izgubil štiri petine svojega premoženja, tako v Nemčiji kot v tujini. Vendar se je podjetje do sredine 50. let uspelo obnoviti in vrniti na mednarodni trg.

1966 — 1988

Novi trgi in poslovne dejavnosti

Siemens je leta 1969 preoblikoval svojo korporativno strukturo, da bi se ustrezno odzval na vse večjo globalizacijo trgov in izzive tehnološkega napredka.

1989 — 2006

Nove poti v času krize

Podjetje se je soočilo z izzivi, kakršnih še ni bilo, med drugim s prvo obsežno reformo organizacijske strukture, uvedbo desetih točk programa in krizo na področju skladnosti.

2007 — 2020

Opredelitev digitalizacije

Siemens se je sistematično usmeril v rastoča področja – nova usmeritev in struktura podjetja, skrbno izbrane prevzeme ter nove metode inoviranja naj bi podjetje pripravile na prihodnost.

Maschinenhalle des Kohlekraftwerks Brakpan, 1897

Step into our Story

Discover the milestones that built our company and join us on a thrilling journey through time.

Ponosni smo, da smo prispevali k številnim prelomnim tehnološkim dosežkom, med katerimi so:

  • tehnologija pogonov in avtomatizacije,
  • tehnologija proizvodnje in distribucije električne energije,
  • tehnologija prometa
Simatic N 495
Werner von Siemens

Naš ustanovitelj: Werner von Siemens (1816–1892)

Werner von Siemens je bil vizionarski podjetnik, ki je v elektrotehniški industriji dosegel ključne napredke. Njegov kazalčni telegraf je bil temelj podjetja, ki ga je ustanovil leta 1847 – »Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske« –, ki se je hitro razvilo v globalno podjetje. Leta 1866 je odkril dinamoelektrični princip, kar je verjetno njegov najpomembnejši dosežek na področju elektrotehnike.

Roland Busch and Ernst von Siemens

Osebnosti podjetja Siemens

Zgodovino in razvoj podjetja Siemens so na različne načine pomagale oblikovati številne osebnosti, ki danes predstavljajo našo dediščino. Od znanstvenikov do vplivnih osebnosti, predsednikov uprave in predsednikov nadzornega sveta.

O podjetju Siemens danes