Skip to main content

Smernice za uporabo blagovnih znamk

Siemens Industry Software Inc. ter njene hčerinske družbe in povezana podjetja

Ta navodila se nanašajo na blagovne znamke družbe Siemens Industry Software Inc. („SISW“) („znamka“ ali „znamke“).

Znamke SISW so dragoceno premoženje. S spoštovanjem teh smernic nam pomagate varovati naše dragocene pravice intelektualne lastnine ter krepiti našo korporativno identiteto in identiteto blagovne znamke. Z uporabo blagovne znamke SISW priznavate, da je SISW edini lastnik blagovne znamke, in se zavezujete, da ne boste posegali v pravice SISW do blagovne znamke, vključno z izpodbijanjem uporabe, registracije ali vloge za registracijo takšne blagovne znamke s strani SISW, samostojno ali v kombinaciji z drugimi besedami, kjer koli na svetu, ter da ne boste škodovali, zlorabljali ali diskreditirali nobene blagovne znamke SISW. Dobro ime, pridobljeno z uporabo katerega koli dela blagovne znamke SISW, pripada izključno SISW in je v njeno korist. Razen omejene pravice do uporabe, ki je izrecno dovoljena v skladu s temi smernicami, se v skladu s tem ne podeljujejo nobene druge pravice kakršne koli vrste, niti posredno niti drugače. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi smernicami, se obrnite na svojega odgovornega za odnose s strankami pri SISW ali pošljite e-pošto pravni službi SISW na rmtrademarks.plm@siemens.com.

Dovoljena uporaba blagovnih znamk SISW

1. Oglaševalsko, promocijsko in prodajno gradivo:

Blagovne znamke SISW v oglaševalskem, promocijskem in prodajnem gradivu lahko uporabljajo le SISW, njene hčerinske družbe, povezane družbe, pooblaščeni partnerji in imetniki licenc. Udeleženci partnerskega programa SISW lahko uporabljajo blagovne znamke SISW le v skladu s pogodbo o partnerskem programu in smernicami za uporabo logotipa partnerskega programa SISW, pri čemer mora taka uporaba vedno potekati v skladu z ustreznimi pogoji, ki opredeljujejo odnos, pooblaščen s pogodbo s SISW.

2. Publikacije, seminarji in konference:

Blagovno znamko SISW lahko uporabljate v povezavi z naslovi knjig, revijami, periodičnimi publikacijami, seminarji ali konferencami, če izpolnjujete naslednje zahteve:

a. Uporaba mora imeti pozitiven vpliv tako na SISW kot na njegove izdelke ali tehnologije.

b. V delu z navedbo avtorjev mora biti vključeno obvestilo o lastništvu blagovne znamke, ki opozarja na lastništvo SISW nad njegovimi znamkami.

c. Ne smete uporabljati nobene različice katere koli znamke SISW za noben namen.

d. Znamke SISW ali katerih koli drugih grafičnih simbolov, logotipov ali ikon SISW ne smete uporabljati na žaljiv način.

e. Znamk SISW, vključno z grafičnimi simboli/logotipi ali ikonami v lasti SISW, ne smete uporabljati na način, ki bi nakazoval povezanost SISW z izdelkom ali storitvijo tretje osebe ali njeno odobravanje, sponzorstvo ali podporo, razen če obstaja podpisana pogodba.

3. Spletne strani:

Kar zadeva spletne strani tretjih oseb, tiste, ki služijo izključno kot nekomercialni elektronski informacijski forumi v zvezi z izdelkom ali tehnologijo SISW, lahko uporabljajo ustrezno blagovno znamko SISW, pod pogojem, da je taka uporaba v skladu s smernicami, določenimi v oddelku 2 zgoraj. Tretje osebe ne smejo uporabljati nobene blagovne znamke SISW v naslovu svoje spletne strani ali kot ime domene drugega nivoja. Tretje osebe ne smejo uporabljati nobene blagovne znamke SISW brez licence ali pisnih specifikacij podjetja Siemens.

Splošna pravila za pravilno uporabo blagovnih znamk SISW

Ne glede na to, ali je blagovna znamka v lasti SISW ali drugih, mora biti ločena od okoliškega besedila. Če se gradivo pripravlja za tisk, lahko med načine za ločevanje blagovne znamke spadajo krepko pisavo, večja pisava ali barva. Splošni samostalnik za izdelek ali storitev, ki sledi znamki, mora biti v malih črkah ali v drugačnem pisnem slogu.

1. OBVESTITE O STATUSU BLAGOVNE ZNAMKE

Uporabite ustrezen simbol označevanja v povezavi z znamkami. Označbo je treba uporabiti vsaj enkrat v vsakem gradivu, bodisi elektronskem ali tiskanem, po možnosti ob prvi uporabi znamke, razen v citatih, naslovih, podnaslovih in stranskih stolpcih. Če je znamka registrirana blagovna znamka, uporabite simbol ® , ki označuje registrirani status znamke. Če je znamka neregistrirana ali v postopku registracije, je treba uporabiti simbol ™ ali SM. Na splošno se ustrezen simbol pojavi na desni strani znamke.

Primeri pravilne uporabe:

  • NX™ software
  • Simcenter™ portfolio
  • Solid Edge® software

2. ZA BLAGOVNO ZNAMKO ALI ZNAMKO STORITVE MORA SLEDITI SPLOŠNI SAMOSTALNIK ZNAMKE

Blagovne znamke in znamke storitev so pridevniki in jim mora, kadar je to mogoče, vsaj ob prvi uporabi, razen v navedbah, naslovih, podnaslovih in stranskih stolpcih, slediti splošni opisni samostalnik izdelka ali storitve. Na primer, ni primerno, da se ob prvi uporabi napiše samo NX namesto NX™ software. Izdelek ali storitev mora biti opisana s splošnim samostalnikom, pri čemer blagovna znamka služi za razlikovanje izdelkov ali storitev določenega podjetja od drugih.

Primeri pravilne rabe:

Blagovna znamka

Splošni samostalnik

Teamcenter®

portfelj ali programska oprema

3. RAZLIKOVANJE MED UPORABO V SMISLU ORGANIZACIJSKEGA SUBJEKTA IN UPORABO KOT BLAGOVNE ZNAMKE

Mnoge besede se uporabljajo tako kot blagovna znamka kot tudi kot ime pravne osebe. Na primer, beseda se verjetno uporablja v smislu blagovne znamke in ne kot ime pravne osebe, če bi stavek, v katerem je beseda uporabljena, še vedno imel smisel, če bi za znamko vstavili besedo »blagovna znamka«. Ne uporabljajte opozorila o blagovni znamki, če se beseda uporablja kot ime pravne osebe.

4. ZNAMKE NIKOLI NE UPORABLJAJTE V OBLIKI Z VEZNIČKO, V MNOŽINI ALI V POSESIVNI OBLIKI

Kot določevalec splošnega samostalnika se znamka nikoli ne sme uporabljati v obliki z vezničko, v posestni obliki ali v množini. Znamka nikoli ne sme imeti predpon, končnic ali dodatkov ter izpustov.

Primeri:

  • Pravilno: Programska oprema NX™ obravnava najbolj kritične …
  • Nepravilno: Najbolj kritične … obravnava programska oprema NX™ …

5. OBVESTILO O LASTNIŠTVU BLAGOVNE ZNAMKE

Vključite obvestilo o lastništvu znamk SISW v delu z navedbo avtorjev v vašem izdelku, dokumentaciji izdelka ali drugih sporočilih.

Priporočena oblika je naslednja: Seznam ustreznih blagovnih znamk Siemens najdete tukaj. Druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

so