Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Новые идеи для создания будущего

Чтобы справляться с радикальными изменениями, формирующими энергетическую систему, компаниям необходимо иметь четкое видение, воспитывать культуру инноваций и активно развивать инновационный потенциал данных, технологий и новых бизнес-моделей.

Инновации – ключ к преобразованию

Лидерство благодаря инновациям

Поставщики электроэнергии смогут обойти конкурентов, если будут рассматривать энергосистемы как единое целое, создавать гибкие организационные структуры и формировать быстрые, основанные на управлении потоками данных инновационные процессы.

По мере развития энергетической системы и повышения требований потребителей возникает необходимость в новых решениях для непрерывного снабжения и одновременно поиска новых возможностей получения прибыли. Но не каждая новая тенденция соответствует такому подходу. Операторам энергосистем необходимо четкое видение их собственной роли в энергетической системе, а для реализации такого видения нужна технологическая и организационная структура. Объемный поток данных, генерируемых техническими средствами с все большим использованием цифровых технологий, является идеальной движущей силой инноваций. Растущее количество децентрализованных активов, таких как частные энергоблоки на солнечных элементах и системы хранения на аккумуляторных батареях, предоставляют новые благоприятные возможности.

Важнейшие особенности инновационного мышления и действий

Пусть постоянно растущие потоки данных работают на вас

Раскройте ценность данных вашей энергосистемы с помощью аналитического пакета EnergyIP.

Энергосистемы будущего будут строиться на основе сбора, анализа, оценки и объединения в режиме реального времени огромных объемов данных. Прогнозы погоды например, будут привязываться к текущим и историческим данным по потреблению и использоваться для оптимизации нагрузок на генераторы, трансформаторы и системы хранения. Благодаря своему положению в энергетической системе операторы распределительных сетей уже имеют доступ ко многим источникам таких данных. 

 

Платформа EnergyIP от «Сименс» является отличным средством реализации такого потенциала. Она собирает данные из разных источников, объединяет их и конвертирует в ценные картины, которые, благодаря точным прогнозам, могут использоваться для поддержки принятия решений по управлению энергосистемой. Эта платформа позволяет выполнять динамическое ценообразование для покупателей электроэнергии и сокращать пиковые нагрузки в распределительных сетях для укрепления общего энергетического равновесия. К примеру, испанский поставщик электроэнергии Viesgo использует EnergyIP для анализа данных приблизительно от 700,000 потребителей. Он использует такие данные как основание для разработки будущих бизнес-стратегий.

 

В проекте с оператором распределительной сети Соединенного Королевства Northern Power Grid было использовано решение для активного управления сетями электроснабжения Spectrum Power от «Сименс» для непрерывного анализа всех имеющихся данных и одновременного моделирования будущих состояний энергосистемы (модель цифрового «двойника»). Это дало возможность автоматически и  в то же время гибко  адаптировать энергосистему к изменяющимся моделям потребления и генерирования. 

 


Подробнее:

Инновации должны заряжать энергией все участки энергосистемы

В мире финансов во многих секторах стремительно развивается технология блокчейн, но на рынке электроэнергии дела обстоят несколько по-другому. С нашим решением для микросети в Бруклине мы продемонстрируем лишь начало того, что блокчейн способен делать в преображающемся мире энергетики.

Лоуренс Орсини, основатель LO3 Energy

Следующий шаг на пути к созданию энергетической системы с цифровыми технологиями состоит в полезном использовании возможностей, находящихся вне традиционного энергетического бизнеса. Рынок решений для генерации электроэнергии и управления этой энергией нацелен на частных и корпоративных потребителей, и он особенно привлекателен для множества новых компаний. Производители автомобилей выходят на рынок электроэнергии с предложениями электромобилей, в то время как  компании-разработчики программного обеспечения используют в качестве трамплина на этом рынке тенденцию создания интеллектуальных домов. Для укрепления своего конкурентного положения операторам распределительных сетей необходимо предлагать своим клиентам адаптированные под их потребности сервисы с дополнительной ценностью, реализуя при этом весь потенциал получения прибыли от существующих децентрализованных активов. 

 

«Сименс» объединил свои усилия с немецкой энергетической компанией RWE для разработки платформы для виртуальных электростанций, готовой к выводу на массовый рынок. Децентрализованная система управления электроэнергией от «Сименс» (DEMS) действует в качестве интеллектуального центра, контролируя сеть децентрализованных активов, охватывая все - от генерации до потребления и хранения. Благодаря инновационным технологиям платформа Smartpool способна обслуживать множество клиентов. Это идеальное решение для муниципальных снабжающих организаций и более мелких операторов распределительных сетей, так как оно расширяет их присутствие на рынке электроэнергии.

 

Производящие потребители также полагаются на профессиональный опыт и решения компании «Сименс». Сотрудничество между бизнес-инкубатором «Сименс» next47 и вновь образованной компанией Caterva показывает, как можно выгодно использовать инновационные технологии для контроля аккумуляторных блоков хранения в автономных фотоэлектрических  системах. Это создает комплекс, который впоследствии может обеспечивать резервную мощность для местной энергосистемы. Партнерство между «Сименс» и LO3 пошло еще дальше. Цель данного сотрудничества заключается в создании концепции трансактивной энергии с помощью торговой платформы для равноправных участников. При освоении инновационной блокчейн- технологии партнеры разработали пилотный проект на одной из улиц Бруклина, Нью-Йорк, позволяющий участникам торговать друг с другом той электроэнергией, которую они же сами и производят. Данный проект, в сочетании с решением по управлению микросетями от «Сименс», проложит путь к прозрачной и эффективной торговле между различными участвующими системами при одновременном соблюдении требований самой энергосистемы. Это также позволит торговать вариантами обеспечения гибкости и временно эксплуатировать микросети в качестве автономных сетей.

 


Подробнее:

Получите преимущество в новом мире энергетики

Инновации и изменения должны быть в крови каждого сотрудника, занятого в энергетическом секторе. Поставщикам электроэнергии и операторам энергосистем необходимо выстраивать структуры, предоставляющие возможность быстрого извлечения выгод из новых возможностей с помощью динамичных процессов развития. Это позволит им упрочить имеющиеся сильные стороны, например - надежная репутация как вызывающего доверие бренда, глубинное понимание энергосистем и долгосрочных отношений с потребителями. Ясное видение и стратегическая ориентация на будущее играют крайне важную роль для эффективного использования ограниченных ресурсов. 

 

«Сименс» помогает своим клиентам выявлять и максимально выгодно использовать перспективные возможности для будущего развития, предлагая услуги своей Консультационной группы для энергетического сектора и такие инновационные стратегические инструменты, как BizMo™. В ходе творческого семинара по инновациям с итальянским поставщиком электроэнергии «Сименс» всего за один день внес вклад в разработу 83 ценностных предложений и четырех цифровых бизнес-идей в сфере энергосистем низкого напряжения.

 

Помимо разработки идей, «Сименс» приносит пользу самыми разными решениями. Например, компания помогла вертикально интегрированному канадскому поставщику электроэнергии NB Power разработать и реализовать своего собственного энергетического «двойника». В выработанном в итоге десятилетнем плане использованы современные интеллектуальные технологии энергосистем, что позиционирует NB Power как «поставщика электроэнергии будущего», признанного по всему миру в качестве эталона ориентации на потребителей, экологической эффективности и гибкости. «Сименс» использует свою методику Compass для поддержки NB Power на каждом этапе планирования, начиная с выработки стратегии. Данное партнерство стимулирует развитие инновационных технологических решений для управления децентрализованными ресурсами, увеличения доли возобновляемых источников в структуре энергопотребления до 40 процентов и оказания новых, ориентированных на потребителя услуг в энергетике. Оно также способствует развитию новых форм сотрудничества. Например, «Сименс» поддерживает научно-исследовательские проекты в региональных университетах. Кроме того, для совместного воплощения стратегических задумок в жизнь коллективы «Сименс» и NB Power вели работы на одной площадке. 

 


Подробнее:

Брошюра: Аналитика данных с интеллектуальных счетчиков
Скачать (англ. язык)

Видео

Встречи с экспертами

Опережать изменения от внедрения цифровых технологий на рынках электроэнергии - жизненно важно для будущего успеха бизнеса. Мы предоставляем Вам возможность узнать из первых рук, что авторитетные эксперты ожидают от внедрения цифровых технологий на рынках электроэнергии будущего. Познакомьтесь с экспертами и узнайте о том, в каком направлении мы движемся.

Бесплатная электронная брошюра «Гибкость в энергетике»
Скачать (англ. язык)

Реализованные проекты

Эффективное применение инновационных решений

Инновации дают ту гибкость, которая необходима для успешного использования продукции и услуг «Сименс». Ниже приведены ссылки на некоторые проекты.

image
image
image
image
image
Узнайте больше о наших проектах, реализованных в России
Скачать презентацию

Портфель продукции

Предложения «Сименс» для сетей

Решения «Сименс» в области аппаратного и программного обеспечения поддерживают наших клиентов на пути к более надежному управлению энергосистемой. Общая цель состоит в том, чтобы эти перспективные системы обеспечивали реагирование в кратчайшие сроки, обладали устойчивой производительностью и надежностью.

Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.
Скачать (англ. язык)

Другие аспекты гибкости в энергетике

Достижение необходимой гибкости в энергетическом секторе требует идеальной согласованности работы множества компонентов. «Сименс» предлагает надежные продукты, решения и услуги в четырех различных областях деятельности. Переходите по ссылкам для изучения трех остальных.