Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Гибкость в энергетике

Построение сетей с учетом потребностей потребителей

Для управления быстрыми, а иногда и радикальными, изменениями в энергетическом секторе экономики и обеспечения непрерывного успеха, организации обязаны, теперь больше, чем когда-либо, иметь волю и способность развивать гибкость. Именно поэтому мы предлагаем нашим заказчикам «Гибкость в энергетике».

Ключевые движущие силы изменений

Путешествие к новой, более совершенной энергетической отрасли

Наши энергетические системы претерпевают радикальные изменения. Несмотря на то, что причины таких изменений и их воздействие могут изменяться от региона к региону, по-прежнему имеются некоторые преобладающие, ключевые тенденции, движущие динамикой рынка по всему миру.

Например, глобальный сдвиг к устранению использования углеводородов делает электричество все более важным источником энергии во множестве отраслей промышленности и сфер жизни общества. Помимо этого, ранее бывшие централизованными энергетические структуры изменяются, так как ключевые материальные средства становятся все более распределенными. Это началось с генерирования электроэнергии и сейчас распространяется на такие сферы как решения для хранения и микросети. Возрастающее значение потребителей в энергетическом секторе играет здесь критичную роль, а потребители требуют более активного вовлечения и от энергетических компаний. 

 

В то же время, в мире с все большим внедрением цифровых технологий, изменения происходят там, где требуются быстрые и решительные действия от всех игроков. И наконец, все эти факторы означают, что все игроки на рынке сталкиваются с более крупными технологическими и коммерческими трудностями. Но они также открывают целый поток новых возможностей, дающих компаниям шанс укрепить свою позицию на рынке или полностью ее переопределить.

Всеобъемлющие изменения

Управление рынком электроэнергетики – на большой скорости и с сосредоточением

Для того чтобы справляться с изменениями в мире энергетики, сегодняшним игрокам необходимо принимать новый образ мышления и способы ведения бизнеса на каждом этапе цепочки создания ценностей – от генерации до потребления. Инновационные технологии, решения по программному обеспечению и бизнес-модели являются решающими факторами как для игроков на рынке, так и для энергетической системы в целом.

Гибкий подход – как путь к успеху

По-прежнему существует множество вопросов, оставшихся без ответов, и нерешенных проблем на пути к энергетическим системам будущего, и их можно решить только при тесном и прозрачном сотрудничестве всех игроков. В то же время поставщики обязаны обеспечивать безопасное и надежное электроснабжение в каждый момент времени  –  и при этом вести прибыльный бизнес. Для энергетических компаний способность гибко учитывать постоянные изменения и непрерывно адаптироваться к новой динамике на рынке является ключевым фактором успеха. Таким компаниям необходимо иметь открытую, ориентированную на потребителей культуру, в которой новые идеи могут развиваться со скоростью и сосредоточением. Ведение активного диалога с партнерами становиться все более важным, так как оно позволяет компаниям собирать воедино и эффективно использовать инновационные движущие силы, а также обеспечивать гладкую интеграцию новых решений в существующие системы. А самое главное, что современные, способные обмениваться данными технологии обладают возможностью предоставления компаниям гибкости, которая им необходима в управлении и расширении их энергосистем, когда целью является достижение успеха на рынке завтрашнего дня. 

 

Имеется множество вариантов внедрения гибкого мышления и подхода к бизнес-процессам в качестве базовой ценности во всей организации. Культура обеспечения гибкости позволяет компаниям планомерно вести ежедневные операции при сохранении полной сосредоточенности на будущем, поэтому они смогут выявлять возможности стратегического роста на раннем этапе и использовать их.

image

Наши энергетические системы становятся все более сложными. Поэтому очень важно предвидеть будущие тенденции и оперативно реагировать на них, так как это единственный путь к обеспечению стабильности всей системы и развития успеха нашего бизнеса.

Проф. д-р Михаэль Вейнгольд, Технический директор Департамента управления электроэнергией компании «Сименс»
Здесь вы можете найти больше соображений об изменениях в мире энергетики и важности обеспечения гибкости в качестве движущей силы.
Скачать (англ. язык)

Видео

Встречи с экспертами

В сфере электроэнергетики залогом успешного развития бизнеса является готовность опережать изменения, в том числе вызванные внедрением цифровых технологий. Мы предоставляем возможность получать из первых рук информацию о том, что авторитетные эксперты ожидают от внедрения цифровых технологий на рынках электроэнергии будущего. Встречайтесь с экспертами и заглядывайте вперёд!

Бесплатная электронная брошюра «Гибкость в энергетике»
Скачать (англ. язык)

Гибкость в четырех ключевых сферах

Фундамент для долгосрочного успеха

Изменения в энергетическом секторе трансформируют существующие структуры и создают новые вызовы для всех игроков на рынке и для самих систем в целом. Однако этот же процесс во многих сферах открывает возможности для компаний для приспособления этих изменений в качестве движущей силы их собственного успеха. В «Сименс» достигли глубинного понимания таких вызовов посредством продолжительного и тесного сотрудничества с потребителями в различных отраслях промышленности и регионах мира. Благодаря этому компания осуществляет совместную разработку ассортимента продукции и решений, дополненных услугами, выполняемыми на заказ – для оказания как можно более эффективной поддержки энергетическим компаниям во всех сферах и приложениях.

Бесплатная электронная брошюра «Гибкость в энергетике»
Скачать (англ. язык)
Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.
Скачать (англ. язык)