Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Основа успеха – эффективная интеграция

Успех зависит от надлежащей интеграции полевого уровня

Цифровизация открывает большие перспективы: тема облачных хранилищ набирает популярность. Вот где происходит волшебство. Каждый поступающий в программные средства или облако поток данных создается на полевом уровне. Это может быть измеренное на насосе давление, поступившее от клапанного позиционера предупреждение о наступлении срока обслуживания или значение температуры в самой горячей точке в котле. Мы расскажем вам, как использовать эти данные на всех этапах от проектирования до эксплуатации, и с помощью каких инструментов можно облегчить вашу новую задачу по превращению данных в стоимость.

Портал жизненного цикла PIA

Инструмент для проектирования, оформления заказов, монтажа и эксплуатации

Представьте себе ситуацию: новая установка уже сейчас строится на базе приобретенного вами здания. Пока идут строительные работы, вы используете это время, чтобы выполнить проектирование. Запуск предприятия с нуля может занять много времени. Существует множество различных вспомогательных инструментов, ориентированных на ускорение различных этапов этого процесса. Как насчет инструмента, который поможет вам выбрать подходящее оборудование согласно назначению предприятия и легко перенести данные о нем в инженерную базу? 

Для этого и создан портал жизненного цикла PIA.

image

Подобрать идеально соответствующее оборудование с помощью портала жизненного цикла PIA

Портал жизненного цикла PIA поможет подобрать подходящие устройства для измерительных задач с использованием фильтра по:

  • отрасли промышленности 
  • области применения
  • технологии

Система руководствуется технологическими картами наиболее распространенных процессов (подпроцессов), разработанными для конкретной отрасли, и позволяет сократить время, затрачиваемое на поиск оборудования по каталогам, техническим спецификациям или в сети Интернет.

Цифровой двойник

Познакомьтесь с виртуальным близнецом вашей установки!

На этапе выбора требуемой аппаратуры собирается большой объем важной информации. Эти данные не только определяют техническую фазу, но также будут использованы позже, во время работы. Интерфейс программного обеспечения COMOS обеспечивает согласованность данных на всех этапах жизненного цикла. Он позволяет создать виртуальную копию (1:1) установки в цифровом формате.

image

COMOS – интеграция реального с виртуальным

Программа COMOS использует информацию об оборудовании из PIA для интеграции данных о фактических устройствах на объекте в цифровую модель – двойника установки. При выполнении работ различными специалистами по обвязке будущей установки, вводе оборудования и аппаратуры в эксплуатацию, соответствующая документация сохраняется в системе COMOS. Позже во время работы это позволяет:

  • легко найти устройство на установке; 
  • иметь под рукой всю документацию, хранящуюся в одном месте, и быстро получить к ней доступ при необходимости;
  • фильтровать документацию по рабочим параметрам;
  • работать с надежной базой данных, предполагающей циклическое обновление (т. е. после выполнения работ по техническому обслуживанию);
  • при необходимости получить схему электропроводки.

Интеграция полевых устройств

Получать информацию из текущих процессов на объекте

Устройства из линейки продуктов SITRANS поставляются с установленными пакетами EDD, FDI и DTM –  лучшими в своем классе. Они обеспечивают легкость интеграции в существующую систему автоматизации.

image

Simatic Process Device Manager (система управления данными по продукту – PDM): один инструмент для каждой задачи

В эпоху Индустрии 4.0 и постепенной цифровизации непрерывного производства контрольно-измерительные приборы приобретают новую роль. Несомненно, они имеют важное значение в генерации информации о технологических процессах. Их развитие тесно связано с так называемыми интеллектуальными датчиками. С ростом их интеллекта возникает ряд сложностей: они становятся умнее, а значит, приобретают дополнительные функции и, следовательно, большее число параметров, которые необходимо настраивать. Устройства SITRANS имеют встроенные функции обслуживания и диагностики, такие как самодиагностика, индикация сопротивления, испытание при неполном ходе и множество регулируемых предельных значений. Кроме того, существует целый ряд дополнительных и сложных функций, предназначенных для отслеживания, мониторинга и управления технологическими процессами.

 

Программа Simatic Process Device Manager (PDM) является одним из наиболее широко используемых инструментов в непрерывном производстве. Система обеспечивает доступ ко всем параметрам, а также диагностической и технической информации о технологических устройствах. Она позволяет выполнять пусконаладочные работы,  параметризацию и обслуживание более 4500 устройств от 200 разных производителей с использованием одной программы с единым пользовательским интерфейсом.

 

В последней 9-й версии появилась возможность работы с задачами с использованием как стационарных, так и мобильных клиентов. Данная функция освобождает операторов от необходимости использовать одну инженерную станцию для разных заводских установок. Теперь доступ к интеллектуальным устройствам на нижнем уровне возможен из локального клиента, хотя данные по-прежнему хранятся централизованно. Благодаря такой функциональности обслуживающий персонал больше не нуждается в доступе к центральной инженерной станции, что упрощает координацию, сокращает потери времени и обеспечивает высокую эффективность технологических процессов и техническую готовность оборудования.

 

При использовании станции технического обслуживания SIMATIC PDM диагностическая информация и данные о состоянии устройств на нижнем уровне периодически передаются в систему в виде аварийных сигналов обслуживания – локально или через облако. Циклический прием данных в SIMATIC PDM MS приводит к формированию долгосрочных пакетов данных, на базе которых приложения могут принимать решения о состоянии жизненного цикла или стратегиях интеллектуального обслуживания.

 

PDM Обзор

image

Проверьте, будет ли устройство работать с вашей системой РСУ.

Наша команда специалистов из лаборатории Interoperability Lab уже позаботилась об этом. Мы заранее испытываем все устройства на совместимость со всеми распространенными системами РСУ, чтобы обеспечить их простую и беспроблемную интеграцию. Мы проверили совместимость устройств со следующими системами РСУ:

  • «Сименс» SIMATIC PCS 7
  • ABB 800xA
  • Emerson Delta V
  • Yokogawa Centum VP

Лаборатория гарантирует проверку интеграционной совместимости устройств нижнего уровня SITRANS со всеми основными системами РСУ. При любых проблемах с интеграцией наших устройств свяжитесь с нами! Наши специалисты воспроизведут проблему в лаборатории Interoperability Lab и подготовят советы и рекомендации.

image

Максимальное использование возможностей интеллектуальных устройств нижнего уровня с помощью библиотеки SITRANS

Интеллектуальные КИП для технологических процессов обладают многими смарт-функциями, доступ к которым ранее требовал дополнительного программирования. Теперь этот пробел закрывает библиотека SITRANS. Данный инженерный и рабочий инструмент, содержащий интерфейсы конкретных устройств, обеспечивает владельцам предприятий новый уровень прозрачности, что упрощает работу и сокращает сроки устранения неполадок.


Библиотека SITRANS также помогает защитить активы. Хорошим примером этого являются клапаны, которые в зависимости от их размера могут требовать больших капиталовложений. Поэтому позиционер электропневматического клапана SIPART PS2 оснащен дополнительными функциями для защиты устройства и сокращения затрат на его техническое обслуживание.

 

 

На передней панели SIPART PS2 наглядно отображается следующая информация, которая избавляет операторов от необходимости создавать специфические для проекта функциональные блоки по эскизам:

  • индикация открытия и закрытия клапана;
  • переход от автоматического к ручному управлению клапаном; 
  • установка предельных значений;
  • визуализация дискретныхвходов и выходов;
  • графикитрендов 
  • управление аварийными сигналами.

 

Благодаря взаимодействию между системой автоматизированного управления технологическими процессами SIMATIC PCS 7 и библиотекой SITRANS операторы могут воспользоваться всеми функциональными преимуществами устройств нижнего уровня. Результатом являются более простые и безопасные решения для автоматизации с меньшими затратами на разработку.

PROFINET

Решайтесь перейти на цифровые технологии!

Применение системы PROFINET на нижнем уровне и интеллектуальные концепции обслуживания проложили дорогу в век цифровых решений. Переходите на цифровые технологии с нашей помощью!

image

Цифровизация на нижнем уровне с помощью PROFINET

Цифровизация дает важные преимущества обрабатывающей промышленности. Одно из них – это повышенная гибкость. Она позволяет получить выгоду от более простой интеграции устройств на самом высоком уровне доступности. Новый подход к подключению устройств нижнего уровня SIMATIC Compact Field Unit (CFU) позволяет перенести стандартную концепцию системы на цифровую станцию, опираясь на промышленный стандарт связи Ethernet PROFINET, который отличается высокой скоростью обмена данными в режиме реального времени.

 

Километры медной кабельной сети, тысячи терминальных точек и подверженная ошибкам проводка останутся в прошлом в случае перехода на цифровые решения. Интеграция и замена устройств будет простой, как никогда ранее.

Поддержка

Сервисное обслуживание теперь не ваша забота!

Наш портфель услуг включает локальные и удаленные решения для общих и конкретных требований отрасли на протяжении всего жизненного цикла установки. Ввод в эксплуатацию, диагностика, ремонт, калибровка – все это теперь не ваша забота.

image

Наши услуги для устройств нижнего уровня цифрового типа

Проверка расходомеров на объекте, калибровка приборов для измерения давления и температуры на нижнем уровне и другие «полевые» услуги являются частью нашего комплексного предложения. Благодаря тому, что наши устройства полностью привязаны к виртуальному миру, клиенты, использующие цифровые услуги (будь то информационная аналитика или дистанционное обслуживание и сервис), оказываются в выигрыше. Кроме того, онлайн-поддержка «Сименс» Industry (SIOS) предоставляет множество функций поиска, которые помогут быстро найти нужную информацию.

 

Сервис SIOS предлагает широкий спектр услуг и поддержку в режиме 24/7 по всему миру, необходимую для быстрого поиска информации о продуктах, примерах их использования или прямого общения с консультантами.