Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Бытовая техника

Компания «Сименс» занималась производством бытовых электрических приборов с начала XX века. Бренд быстро стал символом надежности и качества.

«Пылесборный насос», 1906 год
«Пылесборный насос», 1906 год

1906 год: пылесос

«Сименс» вышел на рынок бытовой техники еще в начале XX века. В 1904 году компания разработала нагревательные стержни из карбида кремния, которые устанавливались в электроплитках и электронагревателях. Через два года после этого «Сименс» выпустил первый пылесос. Этот «пылесборный насос» применялся как на производстве, так и в быту. Он был оснащен двигателем мощностью 1 л. с. и водяным фильтром. Однако этот пылесос имел один существенный недостаток: он весил примерно 150 кг.

 

В то время электроприборы были необычайной роскошью и использовались только в богатых домах. Уборку пыли производили обычно с помощью «бытовых пылесборных насосов», состоявших из центрального всасывающего устройства и системы труб, распределенных по зданию, к которым впоследствии можно было подключить ручной прибор.

 

В 1924 году появился первый мобильный вентиляторный пылесос. Правда, он был еще достаточно тяжелым и шумным. Семью годами позже компания представила более тихий канистровый пылесос Protos-Super, предназначенный для отелей и коммерческих объектов. А первый легкий ручной пылесос «Сименс» был создан в 1935 году.

Плиты «Сименс» (справа налево) 1925, 1937 и 1957 годов выпуска
Плиты «Сименс» (справа налево) 1925, 1937 и 1957 годов выпуска

1926/27 год: плиты и стиральные машины

В 1920-е годы в Германии количество электрифицированных зданий постоянно увеличивалось. Если в 1914 году к электросети было подключено всего 5% домов в Берлине, то к 1925 году эта цифра выросла до 25%, а через два года — до 50%. По мере электрификации началось распространение небольших бытовых приборов, например, электрических утюгов. Благодаря этим относительно недорогим устройствам отпала необходимость совершать сложные и небезопасные манипуляции с горячими углями, при помощи которых нагревались прежние, неэлектрические утюги.

 

Первое устройство, сопоставимое с современными электроплитами, появилось в середине 1920-х годов. В 1926 году компания «Сименс» представила свою первую «духовку», представлявшую собой трубу, вокруг которой был смонтирован нагревательный змеевик. Тогда люди впервые смогли приготовить «воскресное жаркое» с помощью электроэнергии, не прибегая к дровам или углю.

 

Примерно в это же время на рынке появились первые электрические стиральные машины. В 1928 году компания «Сименс» представила стиральную машину барабанного типа Protos Turbo, позволявшую осуществлять как стирку, так и сушку, – теперь не нужно было перекладывать тяжелое влажное белье из стиральной машины в сушильную. 

Посудомоечная машина «Сименс», 1965 год
Посудомоечная машина «Сименс», 1965 год

1964 год: посудомоечная машина «Сименс»

В годы послевоенного восстановления Германии бытовая электротехника символизировала рост благосостояния населения. Бытовые приборы, считавшиеся само собой разумеющимися в США еще с периода между мировыми войнами, постепенно появлялись и в немецких домах. К началу 1960-х годов рынок плит, холодильников и стиральных машин насытился. Чтобы укрепить позиции среди производителей бытовой техники в 1964 году компания «Сименс» представила свою первую посудомоечную машину. Ее использование стало отличной альтернативой ручному мытью посуды. Вскоре посудомоечные машины стали очень популярными. 

 

Примерно в то же время два лидера рынка, компании «Сименс» и «Бош», начали искать возможные пути сотрудничества. В 1967 году они приняли решение объединить свои подразделения по производству бытовой техники и создали компанию «Бош-Сименс Хаусгерете ГмбХ» (Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, BSH). В этом же году BSH представила рынку свою первую посудомоечную машину с внутренним баком из нержавеющей стали, благодаря которому устройство имело более длительный срок службы. В 1980 году появилась первая встраиваемая модель.

Система защиты от утечек «Аквастоп», 1985 год
Система защиты от утечек «Аквастоп», 1985 год

1985 год: система защиты от утечек «Аквастоп» (Aqua-Stop)

В послевоенные десятилетия возможный ущерб от переливания воды в посудомоечных и стиральных машинах вызывал серьезную озабоченность у многих потребителей. С появлением в 1985 году запатентованной компанией «Бош-Сименс Хаусгерете ГмбХ» системы «Аквастоп» проблема была решена. Как следует из названия, эта система защиты помогала предотвратить заливы, возникающие в результате разрыва или отсоединения шланга и утечек воды. Надежность технологии была настолько высока, что компания предлагала клиентам гарантию на случай залива на весь срок службы прибора и честно придерживалась этого решения. Всего через два года, в 1987 году, BSH предложила своим клиентам расширенную систему, которая обеспечивала защиту как от переливов и утечек внутри устройства, так и от повреждения сливного шланга. 

 

Десять лет спустя разработчики компании BSH представили еще одну инновацию: датчик «Аквасенсор» (aquaSensor), который отслеживал уровень прозрачности воды и соответствующим образом корректировал количество используемого моющего средства, а также программу мойки и полоскания. Это устройство не только помогало обеспечить наилучшее качество стирки, но и способствовало более рациональному использованию ресурсов.

Сенсорная варочная панель, 1997 год
Сенсорная варочная панель, 1997 год

1997 год: сенсорная варочная панель

Компания «Сименс» занималась кухонным оборудованием еще с 1920-х годов. В 1950 году она представила свою первую автоматическую электроплиту, которая значительно упрощала процесс приготовления пищи благодаря автоматическому поддержанию температуры нагрева. Когда в начале 1960-х годов в моду вошли встроенные кухни, «Сименс» стал предлагать потребителям встраиваемую технику, например первую плиту Universal 1962 года.

 

В 1980 году появился первый духовой шкаф, совмещенный с микроволновой печью, а через четыре года после этого — первая индукционная варочная панель. Эти новшества не только произвели революцию в процессе приготовления пищи, но и потребляли на 50% меньше электроэнергии по сравнению с обычными электроплитами. 

 

Стеклокерамические варочные панели, представленные компанией «Сименс» в 1998 году, были оснащены датчиками, которые измеряют температуру кастрюли с помощью инфракрасных лучей, что позволяет поддерживать нагрев на желаемом уровне с точностью до градуса. Преимуществом этой технологии является отсутствие необходимости поднимать крышку кастрюли, что позволяет дополнительно снизить потребление электроэнергии вплоть до 80%.

Посудомоечная машина ecoStar2, 2010 год
Посудомоечная машина ecoStar2, 2010 год

2010 год: посудомоечная машина ecoStar2

В 2010 году компания «Сименс» представила рынку настоящего чемпиона по энергосбережению. Посудомоечная машина ecoStar2 позволяла сэкономить на 30% больше электроэнергии, чем требовалось для получения рейтинга энергоэффективности класса А. Потребление воды составляло всего семь литров на один цикл, т. е. почти в два раза меньше, чем у машин предыдущих моделей, а потребление электроэнергии в режиме мойки — всего 0,73 кВт-ч.

 

Это стало возможным благодаря технологии цеолитной сушки, разработанной компанией «Сименс» в 2008 году и удостоенной многочисленных наград. Эта уникальная технология использует цеолиты (алюмосиликаты), которые имеют очень большую площадь поверхности и пористую структуру, способную поглощать воду и нагреваться. Влажный воздух пропускается через цеолиты, нагревая их, в результате чего они начинают поглощать влагу, значительно ускоряя процесс сушки и повышая ее эффективность. Длительность стандартного цикла при температуре 50 градусов Цельсия составила всего два часа — примерно на 30 минут меньше, чем у традиционных посудомоечных машин.

image
Панели управления техникой для стирки и сушки белья серии avantgarde, 2017 год

2014 год: устройства, совместимые с Wi-Fi

В 2014 году кухонная техника тоже стала «умной». «Сименс» представил свои первые устройства с подключением к сети: духовые шкафы, пароварки и посудомоечные машины серии iQ700. Ими можно управлять как обычно, с панели управления, а также через смартфон или планшет, поскольку их можно подключить к Интернету по Wi-Fi или WLAN.

 

Единственным обязательным условием является наличие приложения Home Connect. В нем предусмотрены специальные функции, разработанные для бытовых приборов «Сименс»: дистанционное управление, электронная книга рецептов, редактируемые списки покупок и многое другое.

 

В приложение Home Connect включены инструкции по эксплуатации. Оно также содержит подсказки и рекомендации по использованию прибора, а в случае посудомоечной машины — информацию о ресурсоэффективности в различных режимах. Прямое подключение к сервису по послепродажному обслуживанию позволяет пользователю быстро получить сведения об устройстве и условиях ремонта, что облегчает взаимодействие с сервисной службой при любой поломке.