Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Продолжать использовать текущий браузер

Эффективное использование энергии

Защита окружающей среды

Самая безопасная для окружающей среды энергия – та, которую не используют. Здания, промышленные предприятия и транспорт имеют огромный потенциал энергосбережения. Эффективное потребление энергии вносит огромный вклад в защиту окружающей среды. Однако это влияет не только на экологию, но и на экономические показатели компаний.

Энергоэффективные продукты и решения

Огромный потенциал еще не использован

Энергосбережение и более эффективное использование энергии – два главных фактора, участвующих в обеспечении надежного и экологичного энергоснабжения в будущем. Это может быть достигнуто за счет интеграции энергоэффективных продуктов и решений в строительство, промышленность и транспорт. Даже у бытовой техники есть потенциал энергосбережения. Современные интеллектуальные бытовые приборы потребляют вдвое меньше энергии, чем их аналоги в 1990-х годах. Однако потенциал еще далеко не исчерпан.

image

Оптимизация энергопотребления с помощью системы управления зданием

По всему миру до 40% энергии используется для электроснабжения зданий. Но обнадеживает то, что непрерывная оптимизация может сократить энергопотребление в зданиях весьма значительно – более чем на одну треть. Интеллектуальные технологии вносят существенный вклад в повышение энергоэффективности и комфортности зданий, а следовательно, продуктивности их пользователей и конкурентоспособности компаний. Для такой оптимизации жизненно важно, чтобы все системы и компоненты были хорошо отрегулированы.

 

Энергоэффективный транспорт: электромобили и гибридные автобусы

Будущее – за электрическим транспортом. Электродвигатели автобусов, поездов, электромобилей или даже самолетов примерно в три раза эффективнее двигателей внутреннего сгорания. При использовании энергии из возобновляемых источников выбросы CO2 можно сократить почти до нуля. Кроме того, электромобили интегрируются в интеллектуальную электрическую сеть: во время подключения к сети их аккумуляторы служат буферами энергии.

 

Энергосбережение в промышленности

В среднем затраты на энергию составляют 10% от всех производственных расходов. В энергоемких отраслях, таких как сталелитейная, химическая или фармацевтическая промышленность, этот показатель еще выше – до 40%. Изменения на рынке энергии и в энергетической политике приводят к усилению регулирования и необходимости сокращать расходы. Промышленность имеет огромный потенциал энергосбережения, в том числе и в энергоемких отраслях. Например, заводы по производству стали с технологией Arvedi ESP потребляют значительно меньше энергии, чем предприятия с традиционными технологическими процессами.

Решения «Сименс»

Инновационные методы энергосбережения

Если нужно обеспечить одновременно безопасность для окружающей среды и удобство пользователей, компания «Сименс» может предложить уникальное портфолио продуктов, систем и решений.

Референтные проекты

Smart Grid в Уфе
Екатеринбург – энергоэффективный город

Смотрите также

Технологии для всей энергетической цепочки

Для устойчивого развития энергосистемы нужно внедрить изменения по всей цепочке преобразования энергии, начиная с использования ископаемого топлива для ее производства и передачи и заканчивая оптимизацией ее потребления.