Интеллектуальная инфраструктура

Как урбанизация меняет облик нашей планеты

Численность городского населения увеличивается на 1,5 миллиона человек каждую неделю. К 2050 году свыше двух третьих населения планеты будет проживать в городах – а ведь еще в 1950 году этот показатель составлял не более одной трети. По мере роста городов критически важным для глобального экономического и социального развития становится то, как мы создаем городскую инфраструктуру и управляем ею.

Подписывайтесь на @SiemensCities в Твиттере

Развитие городов

Умные решения на основе сбалансированного бюджета

В условиях роста урбанизации, сложных финансовых ситуаций и изменения климата значение городов для развития общества становится критически важным. Какова роль интеллектуальной инфраструктуры для зданий, транспорта и управления электроэнергией? 

Урбанизация

Проблемы непрерывного роста городов

Инфраструктура оказывает огромное влияние на качество жизни в городах, но мы осознаем ее важность только тогда, когда возникают проблемы с привычным укладом жизни. Каждый, кто испытывал перебои с энергоснабжением или стоял в пробках, знает, что ситуацию можно и нужно улучшить.

 

Урбанизация усугубляет эти проблемы. Численность городского населения увеличивается на 1,5 миллиона человек каждую неделю. К 2050 году свыше двух третьих населения планеты будет проживать в городах – а ведь еще в 1950 году этот показатель составлял не более одной трети. По мере роста городов критически важным для глобального экономического и социального развития становится то, как мы создаем городскую инфраструктуру и управляем ею. 

 

Дигитализация меняет наш мир. На сегодняшний день количество подключенных к сети устройств превышает численность населения земного шара. Умные устройства генерируют огромные массивы данных, меняя нашу жизнь, а также способы ведения бизнеса во всех секторах экономики. Однако большой части инфраструктуры еще предстоит пройти цифровую трансформацию. Так в железнодорожном и энергетическом секторах, строительстве, автомобильной промышленности и дорожном хозяйстве практически отсутствуют значимые изменения. Безусловно, где-то цифровые решения уже внедрены, но мы еще только начинаем раскрывать потенциал полностью цифровой, электрифицированной, информационной, интеллектуальной инфраструктуры. Она поможет решить текущие и будущие задачи по обеспечению устойчивого развития на глобальном уровне. «Сименс» является надежным партнером, предлагающим решения для всех видов инфраструктуры, что позволяет делать города более энергоэффективными, безопасными и комфортными для жизни. Уже сегодня мы помогаем справляться с вызовами завтрашнего дня за счет обслуживания, модернизации и обновления городской инфраструктуры.

Dundas Square, Toronto

Более половины мирового населения проживает в городах. Нет сомнений в том, что мы живем в урбанизированном мире и глобальные вызовы XXI века напрямую связаны с городскими агломерациями.

Хуан Клос, Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам

Инфографика

Когда технологии меняют жизнь к лучшему

В каких ключевых сферах применение инновационных цифровых технологий может способствовать развитию городской инфраструктуры?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

  • 5 bn

    Number of people living in cities in 20301

  • 194,000 TWh

    Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

  • 2.5 bn

    Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

  • USD 239 billion

    Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

  • 40%

    Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

  • 15%

    Of global NOx emissions are stem from shipping6

  • ~ 5% p.a.

    Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics

Интеллектуальная транспортная система

Эффективные, безопасные и экологичные перевозки

Перевозка людей и товаров имеет первостепенное значение для городских агломераций. «Сименс» устанавливает новые стандарты в области транспорта, успешно объединяя информационные технологии, экспертные знания и многолетний опыт в сфере мобильности для обеспечения комфорта пассажиров и удовлетворения потребностей клиентов.

Ho Chi Minh City, Vietnam

Инновационные системы управления дорожным движением оптимизируют пропускную способность автомобильных и железных дорог, а информационные системы помогают пассажирам найти наиболее удобный маршрут. Полностью автоматизированные линии метро могут легко приспосабливаться к меняющемуся пассажиропотоку, а динамические системы регулирования движения обеспечивают оптимальный транспортный поток. В результате все виды транспорта городской агломерации объединяются в одну сеть и легко адаптируются к быстро меняющимся условиям.

 

Мы обладаем исчерпывающими экспертными знаниями, а также обширным опытом в области мобильности и реализации проектов под ключ, что позволяет нам предлагать широкий спектр услуг для всех видов транспорта. Комплексные решения «Сименс» обеспечивают системный подход к перевозкам и объединяют различных поставщиков транспортных услуг: метрополитены, автобусные парки, автомобили, компании по прокату велосипедов и заказу такси. Будучи централизованным поставщиком, мы предлагаем высококачественные продукты и решения для железнодорожной отрасли, в частности для городских и междугородных перевозок и логистики. Мы помогаем повысить общую эффективность транспортных сетей.

Умные здания

Здания потребляют больше энергии, чем промышленность или транспорт

На здания приходится 41% мирового энергопотребления и треть объема всех выбросов парниковых газов  – это один из основных источников негативного воздействия на окружающую среду. Если мы хотим успешно бороться с изменением климата, нам необходимо строить экологичные и энергоэффективные здания.

image

Помимо того, что здания ухудшают экологическую обстановку, нужно принимать во внимание и экономический аспект: недвижимое имущество часто занимает вторую строчку в списке расходов большинства организаций. Таким образом, стоимость содержания зданий может являться определяющим фактором успеха компании и, в конечном итоге, сохранения рабочих мест.

 

Однако влияние зданий на человеческую жизнь гораздо больше. Люди проводят в помещениях около 90% своего времени, начиная с рождения в стенах больниц, обучения в школах, развития в университетах и заканчивая карьерными успехами на работе. Здания – это не просто места, где мы работаем или живем. В них мы проводим всю свою жизнь.

Perfect places

Создание прекрасных мест для жизни

Жизнь каждого из нас начинается в прекрасном месте – в животе матери. Месте, где никогда не бывает слишком холодно, жарко или шумно, месте, где мы чувствовали себя в безопасности. Почему мы не можем всю свою жизнь проводить в таких прекрасных местах?

 

Модернизируя старые здания и участвуя в строительстве новых, мы повышаем качество жизни людей. Наша цель – создавать прекрасные места для каждого этапа человеческой жизни.

Управление электроэнергией

Новый подход к энергетике

Надежное и бесперебойное энергоснабжение является ключевым фактором экономического роста и стабильности, а также социального благосостояния жителей городов во всех странах мира. При этом существующие энергосети сталкиваются с такими проблемами, как рост энергетических потребностей, колебания выработки электроэнергии из возобновляемых источников, перебои в электроснабжении, вызываемые природными катаклизмами, повышенным спросом и износом инфраструктуры.

 

Все эти факторы оказывают большое влияние на коммерческие предприятия и индивидуальных потребителей, поскольку последствия перебоев в электроснабжении сказываются на всех элементах инфраструктуры. Технологии интеллектуальных электросетей, предлагаемые компанией «Сименс», позволяют модернизировать существующие сети и адаптировать их к будущим потребностям. Эти инновационные решения помогают энергетическим компаниям управлять электроэнергией более эффективно, реагировать на меняющиеся требования более гибко, а также значительно увеличить производительность сети и оптимально использовать электроэнергию, получаемую из распределенных и возобновляемых источников.

Референтные проекты

Здание Большого Театра
Электропоезд «Ласточка»
Cerberus PRO