Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Изготовление на складе

Make-to-Stock (MTS) — это производственная стратегия, в рамках которой планирование производства а также планирование производства основаны на прогнозируемом спросе на продукцию.

Что такое «Сделано на складе»?

Продукция, изготовленная в течение одного производственного периода, используется для выполнения заказов, сделанных в следующем производственном периоде. Это означает, что при планировании производства на складе производство начинается до и независимо от конкретных заказов клиентов.

Приготовление товара на склад считается операцией нажатия. Это означает, что поставки — сырье и комплектующие, поставляемые поставщиками — «проталкиваются» через производственный процесс, а планирование начинается с поставок, а затем уже готовой продукции. Напротив, изготовление на заказ (MTO) это операция тягового типа.

На современном рынке обрабатывающей промышленности большие запасы готовой продукции обычно являются неприемлемым бременем затрат, влекущим за собой расходы на управление запасами, складирование, порчу и многое другое. Кроме того, нехватка запасов обходится дорого из-за увеличения премий, сверхурочных и пропущенных сроков доставки. Таким образом, идеальным вариантом планирования производства на складе является согласование количества готовой продукции в любой момент времени с потребностями клиентов в течение следующего периода времени. Чтобы приблизиться к этому идеалу, планировщики должны успешно прогнозировать спрос и надлежащим образом сбалансировать поставки и производственные мощности для удовлетворения этого спроса.

Два ключа к эффективному планированию накопления запасов — это (1) точное прогнозирование спроса и (2) инструменты, позволяющие быстро корректировать меняющиеся прогнозы. Прогнозирование спроса стало более сложным почти на всех рынках из-за растущего разнообразия продуктов, спрос на которые производитель должен прогнозировать, а также из-за непредсказуемых факторов, влияющих на спрос, таких как стихийные бедствия, кризисы в области здравоохранения и определенные сезонные колебания (например, геополитическая или связанная с погодой нехватка сырья) и многие другие.

Современные усовершенствованные системы планирования и составления графиков (APS) предоставляют специалистам по планированию производства на складе цифровые инструменты, необходимые для создания достижимых и эффективных планов и графиков и быстрой адаптации к изменениям прогнозов спроса, доступности предложения и производственных мощностей. Расширенное программное обеспечение для планирования и составления графиков также может автоматически корректировать расписание на основе данных в реальном времени.

Сопутствующие товары: Расширенное планирование и составление графиков Opcenter

A person is standing in front of a shelf with various items on it, including a box of cereal and a bottle of milk.

Узнайте о преимуществах

Производители устраняют некоторые трудности и недостатки устаревших систем планирования или систем планирования на основе электронных таблиц, выполняя планирование накопления запасов с использованием надежной системы APS. Они получают больше возможностей производить нужный продукт в нужном количестве в нужное время.

Оптимизированное планирование MTS

Учитывайте спрос, производственные мощности, рабочую силу и запасы, чтобы составить точный генеральный производственный график, обеспечивающий эффективное управление производством и запасами.

Минимизация запасов

Приведение производства в соответствие с прогнозируемым спросом, оптимизация запасов с помощью расширенного планирования и обеспечение эффективного управления производственными ресурсами.

Более низкая стоимость производства

Оптимизируйте производственные процессы, минимизируйте потребность в избыточных запасах и оптимизируйте ресурсы за счет эффективного планирования на основе прогнозируемого спроса.

Процесс планирования от производства до складских запасов

Помимо прогнозирования спроса, эффективное планирование производства и складских запасов должно учитывать сложную совокупность факторов, включая планирование производственных мощностей, трудозатраты и использование ресурсов, планы инвентаризации и пополнения запасов сырья, а также запасы готовой продукции на складе и в будущем.

Планирование производства и складских запасов с использованием усовершенствованной системы планирования и составления графиков начинается с составления точного и достижимого генерального производственного графика (MPS) на основе:

  • Пропускная способность черновой резки
  • Собирайте цифры вперед
  • Целевые дни покрытия запасов
  • Производственные предпочтения
  • Минимальное и максимальное количество повторных заказов
  • Измените порядок нескольких
  • Срок годности продукта

Чтобы быть максимально эффективным, планирование от производства до складских запасов должно также учитывать промежуточные уровни запасов — моменты производственного процесса, где незавершенное производство (WIP) накапливается до следующей операции. Подход от производства к запасам часто приводит к относительно высоким промежуточным уровням запасов, поэтому оптимизация этих уровней является важным фактором в процессе планирования.

Планирование накопления запасов на основе APS учитывает все вышеперечисленные соображения. В нем также указываются производственные мощности в виде количества, продолжительности или веса. Вместимость можно изменять с течением времени с помощью инструмента календарной системы, а доступная емкость учитывается в плане поставки на склад в качестве ограничивающего фактора на каждый период времени.

Важно отметить, что система APS может беспрепятственно взаимодействовать с системой управления запасами, повышая точность прогнозирования спроса. Кроме того, взаимодействие между APS и системой управления материалами в цепочке поставок помогает точно сбалансировать поставки и спрос.

Изучите сопутствующие товары, изготовленные на складе

Начните с бесплатной пробной версии

Изображение монитора, на котором отображается изображение карты, «Opcenter Scheduling Standard — бесплатная онлайн-пробная версия»

Пробная версия планирования Opcenter

Узнайте, как легко сразу воспользоваться реальным программным обеспечением для планирования и насколько оно может помочь вам в повседневной работе.

Узнайте больше