Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Футуристическая лаборатория Siemens Simcenter Testlab с современным испытательным оборудованием и ученым в белом лабораторном халате.

Что нового в Simcenter SCADAS 2506?

Эффективный, универсальный и открытый сбор данных

Почему именно Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS — это модульная система сбора данных, разработанная для максимальной производительности в различных условиях тестирования. С помощью Simcenter SCADAS RS вы можете уверенно и эффективно собирать высококачественные мультифизические данные (включая показатели NVH, долговечности и энергопотребления), необходимые для всестороннего анализа. Его сверхпрочная конструкция обеспечивает надежность и непрерывную работу даже в экстремальных условиях, с которыми вы можете столкнуться в полевых условиях. С помощью Simcenter SCADAS RS вы повышаете производительность за счет ускорения контрольно-измерительных приборов и подготовки к испытаниям, эффективности процессов измерения и возможности полной проверки тестовых данных перед отправкой в поле.

Надежное тестирование в сложных условиях

Тяжелые условия

Экстремальные температуры, влажность, грязь и пыль, высокие уровни ударов и вибрации.

Сжатые графики

Ускорьте тестовую кампанию, оптимизируя операционные процессы от начала до конца.

Удаленные операции

Тестирование в отдаленных районах с дистанционным мониторингом.

масштабируемость

Масштабируемая система с точки зрения количества каналов и топологии измерений.

Simcenter SCADAS RS

Комплексный сбор данных

Select...

Превосходная производительность измерений

Для успешной оценки производительности продукта требуется всестороннее представление о том, что происходит, когда ваш прототип подвергается экстремальной нагрузке. Поэтому во время испытания необходимо измерять и синхронизировать широкий спектр датчиков, включая тензодатчики, акселерометры, датчики перемещения, силовые ячейки, термопары, датчики давления, определение местоположения Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) и многое другое. Часто инженеры также хотят рассмотреть дополнительную информацию, например данные, поступающие с цифровой шины, или видеоизображения. Но пространство для размещения нескольких устройств на борту ограничено для удовлетворения всех этих разнообразных потребностей в тестировании.

Решение «все в одном»С Simcenter SCADAS RS вы можете использовать все эти возможности в одной коробке. Благодаря мощной встроенной универсальной системе преобразования сигналов, учитывающей все эти физические аспекты, измерения производятся с высочайшей точностью и минимальным уровнем шума и дрейфа во всем диапазоне рабочих температур. Благодаря высокому соотношению сигнал/шум и большому динамическому диапазону Simcenter SCADAS RS может превратить любой сигнал в качественные данные.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Возможности Simcenter SCADAS RS

Select...

Сбор мультифизических данных

Simcenter SCADAS RS позволяет тестировать быстрее и эффективнее. Используйте точные мультифизические измерения, охватывающие широкий спектр приложений и отраслей. От сбора данных в полевых условиях на испытательном полигоне или на дорогах общего пользования до тестирования NVH в лаборатории — вы можете проводить измерения в любых условиях, в том числе при высоком напряжении и суровых условиях.

Создайте правильную конфигурацию для достижения любой желаемой комбинации датчиков: от тензодатчиков, акселерометров и датчиков перемещения до силовых ячеек, термопар и датчиков силы на колесах. Система также включает датчики давления, определение местоположения Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), цифровые шины и видеоизображения.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Отраслевые приложения

Select...

Сбор данных о дорожной нагрузке для производителей и поставщиков автомобилей

  • Инструментарий для команд — ускорьте работу с приборами за счет многопользовательского доступа
  • Используйте базу данных датчиков для быстрой и безошибочной настройки
  • Управление двумя, одним человеком или полностью автономное
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Пример из практики

Автомобильная компания Hyundai

Узнайте, как Hyundai сокращает время тестирования в суровых условиях до 12 процентов с помощью Simcenter SCADAS RS и Simcenter Testlab для сбора данных о нагрузках и оптимизации долговечности конструкции.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Компания:Hyundai Motor Company

Отрасль:Automotive & transportation

Местоположение:Seoul, South Korea

Программное обеспечение Siemens:Simcenter Testing Solutions

Модульная система

Устройства Simcenter SCADAS RS

Select...

Рекордер (REC)

Устройство Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) собирает данные с нескольких блоков кондиционирования, легко подключается как к проводным, так и к беспроводным сетям и может синхронизироваться с другими устройствами REC. Он также поддерживает несколько шин CAN, несколько цифровых кодеров и включает разъем для антенны глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Встроенное хранилище (твердотельный накопитель 240 ГБ)
  • Любой интерфейс: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 порта USB (веб-камеры)
  • Цифровой ввод-вывод (4 входа/выхода)
  • 3 входа энкодера (9 цифровых импульсов)
  • Шина 4 CAN
  • 4 разъема для последовательных цепей кондиционеров
  • Автономность на борту
  • Расчетные каналы
  • Интеллектуальное срабатывание

Приложение Simcenter для записи SCADAS RS

Simcenter SCADAS RS, разработанный для непревзойденных возможностей подключения, включает в себя безлицензионное приложение, встроенное непосредственно в устройство REC и легко доступное через любой веб-браузер. Это приложение Simcenter SCADAS Recorder позволяет удаленно определять и сохранять настройки датчиков и сразу же начинать проверку данных во время тестирования, даже на смартфоне.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Портативные мобильные устройства и автономные интеллектуальные рекордеры, входящие в состав оборудования Simcenter SCADAS.

Поддерживайте аппаратное обеспечение Simcenter SCADAS в отличном состоянии

Узнайте больше о доступных контрактах на техническое обслуживание и калибровку.

Узнайте больше

Тематические ресурсы

Дорога, на которой находится транспортное средство, возможно, грузовик, с подключенным к ней устройством для сбора данных.

Сбор данных о дорожной нагрузке

Использование аппаратного обеспечения Simcenter SCADAS RS в качестве решения, которое производители могут использовать для ускорения настройки контрольно-измерительных приборов и тестирования, повышения эффективности измерений и ускорения процесса проверки данных.

Ознакомьтесь с информационным документом

Часто задаваемые вопросы