Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек в гарнитуре виртуальной реальности в футуристической среде с голографическими дисплеями
САПР для промышленности

Иммерсивный инжиниринг с помощью NX CAD

Расширьте свой опыт работы с САПР с помощью передовых иммерсивных инженерных технологий, предлагаемых NX CAD. Эти технологии позволяют визуализировать, моделировать, взаимодействовать с проектами и манипулировать ими в виртуальной среде, а также улучшают сотрудничество между командой и клиентами.

Что такое иммерсивный инжиниринг?

Визуализируйте, моделируйте и взаимодействуйте с проектами в виртуальной среде, улучшая понимание и сотрудничество с Immersive Engineering. Immersive Engineering говорит об использовании иммерсивных технологий расширенной реальности (XR), таких как дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и смешанная реальность (MR), в инженерной практике. Приложения включают виртуальное прототипирование, иммерсивное моделирование для обучения, наложения дополненной реальности для задач по техническому обслуживанию и ремонту и иммерсивное проектирование в САПР рабочие процессы с использованием Аппаратное обеспечение VR таких как наушники и контроллеры.

Immersive Engineering выходит за рамки традиционных 2D-практик, создавая полностью интегрированное, ориентированное на пользователя виртуальное пространство, объединяющее реальный и цифровой миры. Этот следующий шаг в будущее дизайна обеспечивает точное трехмерное взаимодействие, потрясающую визуальную точность и беспрепятственное виртуальное сотрудничество по всему миру Siemens Xcelerator портфолио.

Engineer using virtual reality headset and controllers in front of large digital display showing 3D model

Оборудование, используемое с технологиями Immersive Engineering

  • Гарнитуры и дисплеи: Ключ к созданию иммерсивных впечатлений. Гарнитуры XR погружают пользователей в цифровую среду.
  • Тактильные устройства: Специализированное аппаратное обеспечение, обеспечивающее тактильную обратную связь (например, вибрацию или силу) для моделирования прикосновения или сопротивления в виртуальной среде. Эти контроллеры используются в системах виртуальной реальности для повышения реалистичности и вовлеченности.
  • Датчики слежения: В системах виртуальной и дополненной реальности системы слежения (например, внешние камеры или датчики) отслеживают движения пользователя в режиме реального времени, обеспечивая точное взаимодействие с виртуальной или дополненной средой.
A person picking up the Sony XR head-mounted display headset. The 2 controllers are sitting next to the headset on the desk.

Программное обеспечение, используемое с технологиями Immersive Engineering

  • Программное обеспечение для 3D-моделирования и симуляции: Разрешить создание сложных виртуальных сред, продуктов и систем.
  • Платформы для разработки: Комплекты для разработки программного обеспечения (SDK) и инструменты, используемые разработчиками для создания иммерсивных приложений.
  • Механизмы визуализации: Для визуализации реалистичных виртуальных сред с высокой детализацией в реальном времени необходимо специализированное программное обеспечение.
  • Системы взаимодействия и управления: Программное обеспечение используется для интерпретации входных данных с аппаратного обеспечения (например, ручных контроллеров, тактильных устройств или трекеров зрения) и преобразования их в действия в виртуальной или дополненной среде.
Person wearing VR headset interacting with 3D engineering design software interface

Иммерсивный инжиниринг при интеграции с САПР

Person wearing VR headset interacting with holographic 3D engineering designs in a futuristic workspace

Развивайте творческий потенциал, повышайте точность, улучшайте совместную работу и оптимизируйте циклы разработки с помощью иммерсивной технологии, интегрированной с процессами CAD и проектирования изделий. Сочетание иммерсивной технологии с САПР позволяет работать с 3D-моделями или цифровыми двойниками более интуитивно и реалистично, независимо от того, являетесь ли вы дизайнером, инженером или производителем.

Преимущества иммерсивного программного обеспечения CAD

Сочетание иммерсивных технологий, таких как VR, AR и MR, с программным обеспечением CAD обеспечивает революционные преимущества, меняющие правила игры. Откройте для себя некоторые ключевые преимущества:

САПР в виртуальную реальность

Перенеситесь в режим виртуальной реальности одним щелчком мыши, чтобы мгновенно визуализировать свои 3D-модели и работать с ними в иммерсивной среде виртуальной реальности. Преодолевая разрыв между технологиями CAD и VR, NX ускоряет и упрощает процесс интеграции CAD в VR, устраняя необходимость в подготовке или экспорте данных CAD.

Иммерсивный конструктор NX

Работайте в высококачественной трехмерной среде, которая обеспечивает беспрепятственное взаимодействие с цифровыми моделями, как с физическими объектами, с помощью NX Immersive Designer, революционного инструмента иммерсивного проектирования от Siemens, разработанного в партнерстве с Sony. Оно объединяет возможности нашего программного обеспечения NX с системой создания пространственного контента на головном дисплее Sony XR (HMD) с двумя микродисплеями OLED с разрешением 4K. Эта конфигурация поддерживает совместную работу в реальном времени и точную обработку 3D-моделей, что особенно полезно, если вы сосредоточены на разработке и создании прототипов продуктов.

Функции NX Immersive Designer

Создавайте инновации завтрашнего дня, находясь в так же пространство как ваш цифровой двойник — визуализация всей технологической цепочки в уникальной иммерсивной среде перед начинается производство.

Создание продукта с высокой точностью

Оцените полнофункциональную технологию NX в формате 3D с высокой точностью и поддержкой традиционного ввода с помощью мыши и клавиатуры. Создавайте дизайн в контексте на бесконечном холсте с полным погружением, где цифровой мир становится неотличимым от реального.

Идеи продукта в высоком качестве

Насладитесь непревзойденными видами дизайна с помощью Sony HMD, оснащенного 4K-OLED-микродисплеями для каждого глаза. Работайте с моделями в режиме полного погружения, используя оптимизированные для NX ручные контроллеры для точного редактирования моделей.

Благоприятная рабочая среда для проектирования продукции

Работайте дольше с легким автомобилем Sony HMD, который обеспечивает оптимальную балансировку веса спереди и сзади и специальную амортизацию лба. Откидной козырек упрощает многозадачность и позволяет работать без полей.

Сотрудничайте по всему миру для разработки продуктов

Сотрудничайте со своей командой в любой точке мира, работая над проектами в полномасштабном режиме с высокой точностью, поскольку NX Immersive Designer идеально сочетает реальный и цифровой миры. Благодаря интеграции с платформой Siemens Xcelerator NX Immersive Designer также поддерживает масштабируемые облачные решения для разработки, что означает, что его можно адаптировать в разных отраслях — от автомобильной до аэрокосмической и других отраслей.

Партнерство Siemens и Sony

Siemens и Sony объединили усилия, чтобы реализовать технологию Immersive Engineering, представив NX Immersive Designer.

Головной дисплей Sony XR является неотъемлемой частью интегрированного решения NX Immersive Designer, объединяющего ведущее в отрасли программное обеспечение Siemens NX для разработки продуктов и технологию визуализации Sony, обеспечивая непревзойденный иммерсивный дизайн и возможности совместной разработки продуктов.

Тесная интеграция аппаратного обеспечения Sony с программным обеспечением Siemens NX предоставляет вашим командам наиболее естественные способы интуитивного взаимодействия с цифровым двойником, а точность управления в сочетании с потрясающей точностью изображения позволяют вашим командам эффективнее сотрудничать, лучше проектировать и быстрее внедрять инновации.

A virtual monitor feature for a 3D event engineering is displayed on a screen.

Иммерсивный обозреватель NX

Визуализируйте проекты с высокой точностью на рабочем столе или в виртуальной реальности с помощью NX Immersive Explorer, последней версии нашей технологии иммерсивной визуализации и анализа проектов. NX Immersive Explorer совместим с большинством основных аппаратных опций HMD (головной дисплей).

Ознакомьтесь с изменениями дизайна в виртуальной реальности

Запускайте NX Immersive Explorer прямо из стандартного рабочего пространства в программном обеспечении NX или NX X. Интуитивное управление позволяет легко использовать его любому, кто не имеет специального образования или опыта работы в виртуальной реальности.

Вносите изменения в моделирование или конфигурацию сборки в NX и одновременно наблюдайте за обновлениями дизайна в иммерсивной среде.

Откройте навигатор сборок из NX Immersive Explorer, чтобы изменить видимость деталей в иммерсивной среде.

Визуализируйте анимацию мехатроники в высоком качестве

Просматривайте точное моделирование движущихся конструкций на основе данных NX Mechatronics Concept Designer, который меняет правила проверки проектов мехатроники. NX Mechatronics Concept Designer — это дополнительный модуль NX, предназначенный для моделирования, моделирования и проверки конструкций машин, использующих физику нескольких тел и поведение, связанное с автоматизацией.

Общайтесь с помощью инновационных инструментов для рецензирования проектов, таких как аннотации в среде и стикеры, а также снимки, позволяющие пользователям сразу же вернуться в сохраненное состояние визуализации в определенной конфигурации.

NX Immersive Explorer доступен исключительно через Лицензирование NX на основе стоимости.

Person wearing VR headset interacting with holographic interface in dimly lit room
Лицензирование токенов

Что такое лицензирование NX, основанное на стоимости?

Расширьте возможности NX или NX X с помощью Лицензирование на основе стоимости (лицензирование токенов): гибкий, масштабируемый и экономичный способ доступа к широкому спектру специализированных и передовых возможностей.

Получите пул токенов, а затем распределите их между командами для доступа к модулям NX по мере необходимости. Количество токенов в пуле определяет количество модулей, к которым можно получить доступ одновременно, с возможностью добавления дополнительных токенов по мере изменения потребностей бизнеса.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Иммерсивный инжиниринг по отраслям

Узнайте, как иммерсивный инжиниринг трансформирует различные отрасли. Эти технологии применяются в широком спектре секторов для обучения, разработки продуктов, маркетинга, обслуживания клиентов и других приложений.

Тематическое исследование

Натилус

Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Компания:Natilus

Отрасль:Aerospace & defense

Местоположение:San Diego, California, United States

Программное обеспечение Siemens:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter