Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Абстрактные летающие геометрические синие квадраты.
Популярные глобальные партнерства

Siemens и IBM

Революция в проектировании систем и обслуживании

Используйте возможности данных для непрерывной оптимизации и моделирования систем и оптимизации планирования обслуживания и операций на протяжении всего жизненного цикла продукта и производства.

Оформите будущее MBSE

Siemens и IBM совместно создают будущее MBSE, предлагая решения по системному проектированию нового поколения, стандартизированное моделирование (SySML) v2, автоматизацию, отслеживаемость и целостный подход, обеспечивающие непрерывную и беспрепятственную интеграцию проектирования систем между системами, процессами и всем жизненным циклом продукта.

100+ Коэффициент сложности

В разных поколениях самолетов, от A310 до A350 XWB, сложность возросла в 100—1000 раз.

~150 ЭБУ для транспортных средств

Транспортные средства продолжают усложняться. Как правило, автомобили имеют один блок управления на каждую функцию транспортного средства, в результате чего в каждом транспортном средстве имеется до 150 ECU.

>40% OEM-производители с облачными технологиями

Доля приобретений OEM-производителями оборудования, обладающими особыми возможностями в области программного обеспечения или облачных технологий; 10 лет назад этот показатель составлял менее 20%.

Программный интерфейс Siemens System Modeler для SysML с синим фоном и рукой человека, указывающей на диаграмму.

Последние новости: Системный моделлер Siemens для SysML v2

Лучшие в своем классе решения для моделирования SySML v2 на базе IBM Rhapsody Systems Engineering для MBSE нового поколения

Поддерживая новейший стандарт SysML v2, мы сочетаем передовые методы системного проектирования с современным пользовательским интерфейсом и оптимизированными междоменными рабочими процессами. Мы помогаем инженерам работать более эффективно, согласовывать работу в разных областях и ускорять разработку сложных систем.
Фрэнсис Эванс, Старший вице-президент по программному обеспечению для совместной работы на протяжении всего жизненного цикла, Программное обеспечение Siemens Digital Industries

Открытая экосистема

Партнерство Siemens и IBM обеспечивает открытую экосистему портфелей обеих компаний. Благодаря расширенному портфелю Siemens Xcelerator клиенты могут беспрепятственно и эффективно подключаться к нашим решениям (IBM Rhapsody Engineering, IBM Rhapsody Systems Engineering, Siemens Teamcenter, Polarion, Capital и др.) и по всей цепочке создания стоимости.

Графика открытой экосистемы партнера IBM с элегантным дизайном, подчеркивающая возможности совместной работы и инновационный потенциал.

Системный инжиниринг на основе целостных моделей (MBSE)

Мы предоставляем ведущего системного моделиста и лучшую в своем классе PLM-систему, обеспечивающую стандартную, гибкую и масштабируемую интеграцию доменных решений MBSE. Это позволяет пользователям иметь целостное представление и полную отслеживаемость на протяжении всего жизненного цикла продукта и производства. Это может помочь пользователям выявлять проблемы на ранней стадии, снижать риски и управлять затратами.

Цифровой двойник автомобильного автомобиля темно-синего цвета, возможно, концепция или симуляция автомобиля.

Ведущие технологические инновации

Внедрение нового стандарта SysML v2, основанного на новой технологии, обеспечивает высокую совместимость среды. Благодаря интуитивно понятному и удобному пользовательскому интерфейсу мы максимально повышаем производительность и эффективность конечного пользователя. Внедрение GenAI в наши решения помогает автоматизировать создание моделей систем, упростить и ускорить инженерные операции.

Изображение цифрового двойника аэрокосмического самолета, над которым работает команда инженеров.

Изучите будущее MBSE по отраслям

Отрасли промышленности требуют целостного, совместного и эффективного подхода к проектированию сложных электромеханических систем. Трансформируйте свою мультидоменную разработку с помощью MBSE. Внедрите революционный подход «интегрируй, затем создавай» для управления сложностями и улучшения совместной работы.

Оптимизируйте обслуживание и работу

С помощью Siemens и IBM вы можете оптимизировать производство, обеспечить соответствие требованиям и сократить время простоя, объединив данные об активах и производстве в реальном времени. Используя наш открытый подход, основанный на искусственном интеллекте и ориентированный на пользователя, организации могут полностью раскрыть потенциал своих корпоративных данных и производственных операций, что приведет к повышению производительности, гибкости и конкурентоспособности.

A visual representation of a pharmaceutical company's operational center with a focus on execution and efficiency.

Откройте интеллектуальное производство и интеллектуальное управление активами для фармацевтической промышленности

Фармацевтическая промышленность должна минимизировать потери урожая, повышать операционную эффективность, повышать устойчивость и активно контролировать качество. Siemens и IBM объединяют усилия, чтобы создать комплексное решение для устойчивого управления операциями и жизненным циклом активов, которое может значительно улучшить управление производственными процессами с помощью устойчивых практик, включая:

  • Открытая архитектура интеграции: Интеграция IBM Maximo Application Suite и Siemens OpCenter обеспечивает открытую гибкую архитектуру, обеспечивающую беспрепятственный обмен данными и согласование процессов на предприятии. Это позволяет получить более целостное представление об операциях и упрощает оптимизацию в замкнутом цикле.
  • Интуитивный пользовательский интерфейс: Интегрированная платформа предлагает интуитивно понятный и удобный интерфейс с расширенными возможностями визуализации и поддержки принятия решений на основе моделей digital twin.
  • Поддержка мобильных устройств и Интернета вещей: Решение легко интегрируется с мобильными устройствами и Интернетом вещей (IoT). Это позволяет осуществлять удаленный мониторинг, обслуживание и поддержку производственных активов и процессов, повышая операционную эффективность и скорость реагирования.

DПовышайте эффективность за счет жизненного цикла обслуживания и совершенного управления активами

В этом видео старший технический менеджер IBM Ашок Кумар и менеджер по продуктам Siemens Teamcenter Брайан Джонсен рассказывают о преимуществах объединения решений лидера в области управления активами предприятия (EAM) с IBM Maximo и лидера в области PLM с управлением жизненным циклом услуг (SLM).

Что нового?