Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Поддержка консультантов и проектировщиков

Планируем завтра. Превращение идей в идеальные места.

Готовьтесь к завтрашнему дню. Планируйте лучше вместе с нами.

Здания будущего требуют повышенной эффективности, безопасности и экологичности, а также комфорта оцифровки. Воспользуйтесь нашим богатым опытом работы на рынке и эффективными инструментами, чтобы ускорить планирование и воплотить идеи в идеальные проекты.

Цифровая иллюстрация умного здания с человеком перед ним, демонстрирующая особенности и технологии здания.

Цифровые инструменты

Легко и эффективно планируйте свои проекты с помощью наших цифровых инструментов.

Умное здание со стеклянным фасадом и элегантным дизайном, демонстрирующее передовые архитектурные технологии и инновации.

Портфолио строительных продуктов

Уверенно проектируйте с помощью нашего инновационного и обширного портфолио.

На изображении изображено здание с современным архитектурным дизайном со стеклянным фасадом и садом на крыше.

Поддержка

Будьте в курсе последних тенденций и тем через своего личного контактного лица.

Цифровые инструменты

Получите самую свежую информацию о наших цифровых инструментах для воплощения идей в идеальные места.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Тексты спецификаций для тендера

Создавайте тексты спецификаций быстро и эффективно. Используйте SpecWriter для проектов пожарной безопасности или автоматизации зданий. Бесплатно.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

Портал HIT — определение размера и выбор онлайн

Онлайн-инструмент для определения размера и выбора, позволяющий легко создавать проекты и находить всю информацию о продуктах, областях применения и сопутствующей технической документации и документации по качеству.

BIM — данные об изделиях для приложений BIM и CAD

Легкий доступ к нужным файлам данных необходим для успешного процесса планирования CAD и BIM. Siemens BT PartCommunity предоставляет данные по более чем 6500 продуктам Siemens для зданий в областях автоматизации зданий и пожарной безопасности.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Портфель продуктов для создания

Ускорьте воплощение своих идей в идеальные места, используя данные и ноу-хау для всех приложений и типов зданий.

Знания

Откройте для себя последние идеи и опыт по нашим различным каналам.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Подкаст — Здания завтрашнего дня

Послушайте или посмотрите увлекательные дискуссии с экспертами об отраслевых тенденциях и инновациях, которые делают здания безопаснее, экологичнее и создают более продуктивную и здоровую окружающую среду.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Вебинары

В наших вебинарах по запросу участвуют отраслевые профессионалы и эксперты, которые обсуждают, как сегодняшние проблемы могут привести к успехам завтрашнего дня.

Тренинги и мероприятия

Являясь вашим компетентным партнером, мы предлагаем практическое обучение по нашим продуктам, а также по таким темам, как проектирование установок, управление зданиями и сетевые технологии. Наш широкий ассортимент также включает учебные курсы для конкретных клиентов и вебинары для самостоятельного обучения. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Siemens.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Тенденции

Узнайте, как мы реагируем на динамичные тенденции и создаем инновационные решения.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Кибербезопасность для умных зданий

Поскольку ИТ-системы и системы ОТ становятся все более взаимосвязанными, миллиарды устройств подключаются к Интернету вещей и взаимодействуют на совершенно новом уровне и масштабах. Хотя эти преимущества улучшают нашу жизнь и экономику, риск подвергнуться злонамеренным кибератакам также резко возрастает. Чтобы соответствовать новейшим стандартам безопасности и обеспечивать наилучший уровень безопасности для наших клиентов, мы сделали кибербезопасность фундаментальным аспектом процесса разработки наших продуктов, которые сертифицированы в соответствии с IEC62443 4-1. Кроме того, ключевые продукты соответствуют техническим требованиям безопасности для промышленной системы автоматизации и управления с уровнем безопасности 2 в соответствии с IEC62443 4-2.

Получите доступ к последним сертификатам на Сайт компании Siemens или в Обозреватель сертификатов | TüVЮг (tuvsud.com)

Кроме того, мы обеспечиваем лучшую в отрасли кибербезопасность с помощью Desigo для высокопроизводительных зданий, поскольку она поддерживает BACnet Secure Connect на всех уровнях автоматизации зданий. Узнайте, как BACnet Secure Connect может значительно повысить кибербезопасность здания и насколько легко его внедрить с помощью Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Масштабирование влияния на устойчивое развитие на каждом этапе строительства

Здания вносят наибольший вклад в изменение климата: они потребляют 40% первичной энергии и 33% парниковых газов во всем мире. Переход на более энергоэффективные строительные операции необходим для достижения целей декарбонизации и устойчивого развития. Интегрируя интеллектуальные системы автоматизации зданий, используя облачные технологии и внедряя решения по пожарной безопасности, можно оптимизировать потребление энергии и использовать данные для дальнейшего сокращения выбросов CO2 без ущерба для здоровья и благополучия арендаторов. Чтобы еще больше увеличить влияние ваших зданий на устойчивое развитие, мы стремимся оптимизировать наши собственные продукты и операции, прокладывая путь к более экологичным и перспективным зданиям.

Реализация экологичных зданий начинается с проектирования и планирования. Мы предлагаем вам следующие инструменты и информацию:

Превращение идей в идеальные места по всему миру

Экспертное планирование и передовые технологии: непревзойденное сочетание, которое легло в основу создания идеальных мест по всему миру. Ознакомьтесь с рекомендациями, чтобы убедиться в этом сами, или спросите нас о проектах, соответствующих вашим требованиям и местам.