Siemens поставляет более 30 000 продуктов и решений для крупнейшего строительного проекта Швейцарии.
The Circle в аэропорту Цюриха объединяет не только компании из разных отраслей, но и является центром проведения встреч и конгрессов, пользующимся международной популярностью, в том числе благодаря экологичному строительству, в том числе опыту Siemens.
Стоя перед стеклянным фасадом у главного входа в «Круг» и глядя вверх, возникает ощущение, будто стоишь перед гигантским кораблем. Огромный фасад возвышается не вертикально, а под углом 18 градусов к небу перед аэропортом, что соответствует кривизне терминала. Вокруг вас царит оживленная атмосфера: перед комплексом движутся автобусы, трамваи, автомобили и пешеходы. В обычное время аэропорт ежедневно посещают 150 000 человек; только половина из них действительно летает. Остальные проводят время в другом месте, в том числе в Круг.
На шаг впереди своего времени: устойчивое развитие как стандарт
Но округ устанавливает новые стандарты не только извне. Внутри он впечатляет своей экологичностью. Потому что помимо отличной звукоизоляции фасад со стеклянной полостью обеспечивает высокую энергоэффективность. Путем удаления нагреваемого воздуха между стеклянными стеклами можно регулировать температуру и создавать комфортный микроклимат в помещении. Теплый воздух из здания направляется в землю, согревая ее. Для туалетов используется дождевая вода, а на крышах установлены фотоэлектрические системы. Благодаря компактной конструкции комплекс также требует относительно небольшой площади земли по сравнению с полезной площадью. Строительный парк — это Сертифицирован Minergie и отвечает Стандарт LEED® PLATINUM Совета по экологическому строительству США. Таким образом, этот грандиозный проект полностью ориентирован на устойчивое развитие и соответствует цели Zurich Airport AG по сокращению выбросов CO2 почти до нуля к 2050 году. Siemens Switzerland играет важную роль, предлагая свои продукты и решения в секторах строительных и энергетических технологий, внося свой вклад в устойчивое развитие The Circle.
Полностью автоматизированное здание и эффективные энергетические технологии
Компания Siemens Switzerland смогла поставить полевые устройства для автоматизации зданий, продукты для электротехнического и энергетического секторов и системы голосовой сигнализации для The Circle, тем самым внеся активный вклад в сертифицированный энергетический стандарт строительного комплекса своими комплексными решениями. Более 30 000 установленных продуктов и систем Siemens обеспечивают здоровый климат в каждом помещении; они имеют модульную конструкцию и оптимизированы для энергоэффективности. Это обеспечивает максимальную гибкость и безопасность для операторов зданий, а также для будущего зданий.
Сложность проекта требовала беспрепятственного сотрудничества. Поэтому координация действий многочисленных заинтересованных сторон и сжатые сроки были самой большой проблемой. Чтобы проект стал доступен общественности с ноября 2020 года, все вовлеченные стороны должны были объединиться — и это сработало.