Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Конкурентное преимущество начинается на фабрике

Европейская автомобильная промышленность претерпевает трансформацию, которая меняет как выпускаемые автомобили, так и методы работы заводов. В 2025 году в Европейском Союзе было произведено 12,6 миллиона легковых автомобилей, причем почти 40% от этого объема пришлось на электрические и гибридные модели.

Трансформация европейского автомобильного сектора

Автомобильная конференция Siemens — Польша 2026 — издания

Изменения в структуре производства требуют от производственных предприятий адаптации своих процессов, технологий и навыков к новым продуктам и меняющемуся рынку. В этих условиях конкурентоспособность фабрики все больше определяется ее гибкостью, скоростью внедрения новых технологий и опытом сотрудников.

На конференции Siemens Automotive Conference 2026 представители промышленного, технологического и академического секторов собрались, чтобы обсудить, как искусственный интеллект, цифровые двойники, автоматизация и данные могут быть использованы для создания конкурентного преимущества европейской автомобильной промышленности.

Конференция Siemens Automotive Conference 2026 собрала более 100 участников, представляющих более 40 компаний автомобильного сектора. В течение двух дней представители отрасли и эксперты изучали, как раскрыть весь потенциал технологий, уже используемых в производственных цехах, используя их для повышения конкурентоспособности, модернизации оборудования и планирования будущего роста. Ключевые темы обсуждения включали искусственный интеллект, роботизацию, цифровые двойники и кибербезопасность.

Постоянной темой было практическое применение этих решений. Решающее конкурентное преимущество могут получить, прежде всего, предприятия, способные эффективно перейти от тестирования к полномасштабному внедрению, интегрируя автоматизацию, программное обеспечение, данные и искусственный интеллект в существующие процессы и одновременно готовя персонал к новым способам работы.

Автомобильный сектор нуждается в большей гибкости

Одним из пунктов повестки дня стали дебаты лидеров отрасли, посвященные будущему европейского автомобильного сектора. В настоящее время отрасль работает в условиях значительного давления с точки зрения затрат и инвестиций. Продолжается конкуренция за новые проекты и производственные площадки, а производственные модели, технологии и производственно-сбытовые цепочки развиваются. Следовательно, конкурентоспособность производственных предприятий уже нельзя определять исключительно с точки зрения затрат.

«Сегодня европейский автомобильный сектор в первую очередь нуждается в большей гибкости и устойчивости, поскольку конкурентоспособность больше не определяется только затратами. Не менее важно иметь возможность быстро реагировать на рыночные изменения или сбои в цепочках поставок, и именно здесь в игру вступают технологии», — говорит Мацей Зелински, генеральный директор Siemens Poland.

Автомобильная конференция Siemens — Польша 2026 — переговоры о будущем

Трансформация без остановки операций

Одной из самых больших проблем в этой трансформации является модернизация предприятий, которые продолжают активно работать. Новые решения необходимо интегрировать в существующую инфраструктуру и масштабировать, обеспечивая при этом непрерывность производства.

Завод Volkswagen в Познани во Вжесне в настоящее время переживает такую трансформацию, поскольку он расширяется за счет производства электрического Volkswagen Crafter. Работы ведутся в условиях продолжающегося производства, что требует точного планирования и интеграции новой инфраструктуры с существующими операционными системами. Цифровые технологии играют все более важную роль в планировании и тестировании этих изменений. Как отметил Себастьян Галка, директор завода ZF CV Systems Poland во Вроцлаве, «цифровой двойник» позволяет оценивать различные компоненты, параметры или конфигурации до внесения каких-либо реальных изменений в реальный процесс. При смене компонента или поставщика в рамках модели можно оценить множество сценариев, снижающих необходимость физических испытаний, минимизируя риск сбоев и сокращая время внедрения.

Темпы внедрения новых технологий также меняются. Решения, на разработку и внедрение которых раньше уходили годы, теперь должны перейти от тестирования к практическому применению гораздо быстрее.

«Если раньше на внедрение инноваций уходили годы, то сегодня это происходит в мгновение ока. Вот почему люди и их готовность к непрерывному обучению играют ключевую роль», — заявил Павел Подлавски, директор по производству и техническому обслуживанию Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Технологии также трансформируют набор навыков

Конференция Siemens по автомобильной промышленности — Польша 2026 — дискуссия

Ускоряющиеся темпы изменений означают, что компетенции команд должны развиваться вместе с технологиями. Инженеры, специалисты по автоматизации, производственный персонал, обслуживающий персонал и ИТ-специалисты все чаще работают на стыке различных дисциплин. Все больше внимания уделяется техническому мастерству, открытости к изменениям, гибкости и способности к непрерывному обучению.

«Одних знаний уже недостаточно. Цифровизация и искусственный интеллект стали частью нашей повседневной реальности, поэтому современным командам требуется сочетание технических знаний и навыков межличностного общения. Открытость, гибкость и способность ориентироваться в быстро меняющемся мире приобретают все большее значение», — добавила Анна Колодзейчик, генеральный директор Automatech.

Роберт Буба, менеджер отдела технологий автоматизации Volkswagen Poznań, подчеркнул важность вовлечения в процесс управления изменениями тех, кто ежедневно работает с данным процессом. Их опыт бесценен при разработке и тестировании новых решений. В то же время важно развивать компетенции, необходимые для работы с новыми инструментами.

Профессор Иренеуш Доминик с кафедры автоматизации процессов Научно-технического университета AGH отметил важность сотрудничества между промышленностью и академическими кругами. Университетам необходим доступ к реальным промышленным проблемам, технологиям и процессам, в то время как компании могут начать развивать компетенции будущих инженеров и налаживать связи с талантами задолго до выхода этих людей на рынок труда.

Польша может стремиться к большему, чем просто к производству

Трансформация европейской автомобильной промышленности ставит под сомнение будущую роль Польши. В течение многих лет конкурентоспособные цены на рабочую силу были основным аргументом в привлечении инвестиций в страну. Однако сегодня опыт специалистов, качество продукции, доступ к технологиям и способность выполнять сложные проекты приобретают все большее значение.

По словам Мацея Зелинского, Польше следует использовать существующую экосистему, включающую производителей, поставщиков, интеграторов и инжиниринговые фирмы, для привлечения проектов, ориентированных на инжиниринг, исследования и развитие технологий. Это позволит Польше расширить свое участие на более продвинутых этапах производственно-сбытовой цепочки.

Эта тенденция уже заметна на рынке. Польские предприятия ZF сочетают производство с научно-исследовательскими возможностями, проектированием, тестированием и проверкой, а также разработкой таких решений, как ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю). Аналогичным образом, завод Mercedes-Benz Manufacturing Poland в Яворе расширил сферу своей деятельности, перейдя от производства двигателей к производству аккумуляторов, а в последнее время и к новым областям, связанным с электромобильностью.

В нынешних геополитических условиях значение местных цепочек поставок и партнерств также растет. Более высокая степень «местного содержания» повышает устойчивость производства и способствует более эффективному реагированию на сбои. Кроме того, опыт, накопленный в автомобильном секторе, может быть применен в других отраслях, включая сектор двойного назначения (гражданский и оборонный).

Данные и искусственный интеллект становятся производственным активом

С развитием Индустрии 4.0 производственные предприятия получили доступ к постоянно растущему объему данных, генерируемых машинами, системами и процессами. Однако сама по себе возможность собирать эти данные не дает конкурентного преимущества. На самом деле важны качество данных, правильный контекст и возможность использовать эту информацию для принятия решений в таких областях, как контроль качества, производительность, техническое обслуживание и потребление энергии.

Искусственный интеллект позволяет анализировать эту информацию для поддержки конкретных операционных процессов. Одним из примеров является профилактическое обслуживание, при котором алгоритмы могут одновременно анализировать несколько сигналов от оборудования для выявления повышенного риска повреждения или отказа. Окончательное решение остается за человеком-оператором, который оценивает рекомендацию в контексте всего процесса.

Как подчеркнул профессор Иренеуш Доминик из отдела автоматизации процессов AGH, наибольший потенциал промышленного искусственного интеллекта заключается в решениях, направленных на решение конкретных задач, связанных с технологическими процессами, включая системы машинного зрения, контроль качества, робототехнику и аналитику технологических данных. В промышленных условиях ценность технологии определяется ее надежностью, способностью интегрироваться с существующими процессами и эффективностью в повседневном производстве.

Цифровой завод также должен быть безопасным

Автомобильная конференция Siemens - Польша 2026 - выставка

По мере того как все больше машин, оборудования и систем становятся взаимосвязанными, промышленная кибербезопасность приобретает все большее значение. Цифровизация сближает информационные технологии, автоматизацию и эксплуатационные технологии; поэтому защита современного производственного предприятия требует сотрудничества между командами, отвечающими за эти области, а также интеграции мер безопасности с самого начала процесса проектирования и модернизации.

Дискуссии на конференции Siemens Automotive Conference 2026 показали, что конкурентное преимущество европейского автомобильного сектора зависит от эффективного внедрения технологий, квалифицированной рабочей силы, гибкости производства и безопасности производства. Для Польши это дает возможность еще больше укрепить свою роль в европейской автомобильной промышленности, в том числе в области проектирования, дизайна и развития технологий.