Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Крупная электростанция RWE

Звук бьет тревогу на крупной электростанции RWE

На электростанции Niederaussem, работающей на буром угле, эксперты в области энергетики теперь могут работать еще более безопасно благодаря голосовой сигнализации Novigo и системе оповещения от Siemens.

Кристально чистое оповещение на крупной электростанции

Четыре оставшихся энергоблока электростанции RWE, работающей на буром угле в Нидерауссеме, вырабатывают 2495 мегаватт электроэнергии. Реактор также является мировым рекордом с КПД в 43 процента. Незадолго до последнего капитального ремонта энергоблока К, в котором обслуживаются системы и турбины, его система сигнализации вышла из строя. Требовалась быстрая и плавная замена.

Ссылка: RWE Нижнее Новиго

Четкое оповещение

Во время капитального ремонта в котельной высотой до 167 метров, оснащенной высокопроизводительными технологиями, работает до 2000 сотрудников. Некоторые из них работают на электростанции только раз в год и не умеют ориентироваться. Поэтому они должны всегда иметь возможность полагаться на систему сигнализации. Однако полная модернизация системы и ее периферийных устройств, таких как громкоговорители, в данный момент будет невозможна. Решение: мощная система сигнализации, которая продолжает использовать существующие, все еще функционирующие периферийные устройства.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Оптимальное применение для существующих периферийных устройств

Система голосовой сигнализации и оповещения Novigo убеждает RWE в том, что ее можно установить непосредственно на существующие периферийные устройства и быстро ввести в эксплуатацию.

Кабели и громкоговорители будут сохранены

Около 70 громкоговорителей и многие километры труб в блоке электростанции K по-прежнему отлично работают и могут быть легко интегрированы в новую систему голосовой сигнализации и оповещения. Специалисты Siemens оснащают громкоговорители подходящими конечными модулями, которые постоянно проверяют целостность кабелей и автоматически сообщают о любых ошибках. Это экономит силы, время и, следовательно, деньги. Кроме того, новая система соответствует требованиям стандартов DIN VDE 0833-4 и DIN EN 54-16 по надежности. Команда технических специалистов Siemens установит систему во время капитального ремонта, тем самым обеспечив этот обширный процесс и нормальную работу на крупной электростанции.

Кристально чистое оповещение

Приблизительно 2000 сотрудников, работающих в энергоблоке K во время периодических проверок, должны иметь возможность постоянно полагаться на систему охранной сигнализации. Вы должны четко слышать звуковую информацию в каждой точке здания и распознать ее как сигнал тревоги. Помимо сигналов будильника, система также предлагает возможность воспроизведения определенных голосовых объявлений или передачи объявлений в прямом эфире. Благодаря мощному программному обеспечению для настройки Novigo легко настроить в соответствии с будущими потребностями даже без перезагрузки.

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

70 динамиков

может беспрепятственно использоваться повторно с Novigo

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Настоящее (будущее) доказательство

Novigo можно масштабировать и настраивать по мере необходимости

Галочка в поле, вероятно, указывающая на выполненную или проверенную задачу.

Однозначный

звук тревоги слышен во всех частях здания

Комплексная безопасность — сейчас и в будущем

Ремонт системы охранной сигнализации на крупной электростанции RWE в Нидерауссеме с помощью системы голосовой сигнализации и оповещения Novigo от Siemens дает множество преимуществ как операторам, так и сотрудникам. Четкое оповещение и быстрая эвакуация электростанции в случае чрезвычайной ситуации обеспечивают не только периодический осмотр, но и нормальную работу электростанции. В то же время модульная система может быть быстро интегрирована в существующие периферийные устройства и экономит много усилий благодаря простой конфигурации. И компания Novigo нацелена на будущее: еще много лет запасные части для всех используемых компонентов будут поставляться Siemens в рамках контракта на техническое обслуживание и обслуживание, что является реальным плюсом и устойчивым вложением в безопасность зданий.