Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Надежное водоснабжение Рурской области

Компания Wasserwerke Westfalen планирует следующий шаг к эффективному и устойчивому водоснабжению с помощью SIMATIC PCS 7, PCS neo, моделирования и 5G.

Почему современная система управления для Wasserwerke Westfalen?

На шести гидротехнических сооружениях компания Wasserwerke Westfalen — крупнейший производитель питьевой воды в западной Германии — поставляет питьевую воду примерно 1,5 миллионам человек. Кроме того, компания производит возобновляемую энергию на пяти речных электростанциях и управляет работой многочисленных надземных резервуаров, бустерных станций и других объектов. Эта обширная инфраструктура контролируется нашей унифицированной и простой в эксплуатации система управления технологическим процессом . Все установки и станции управляются и контролируются из центральной диспетчерской. «Это дает нам абсолютно стабильное и надежное решение, позволяющее полностью сосредоточиться на новых проектах», — объясняет Ахим Кословски, руководитель отдела технологий управления Wasserwerke Westfalen GmbH.

Три причины разумного управления водными ресурсами

Эффективность иконок

Эффективное обслуживание и модернизация

Централизованное проектирование экономит время в пути, позволяя Wasserwerke Westfalen эффективно управлять масштабными мерами по модернизации, а также многочисленными компонентами и установками с помощью сравнительно небольшой команды инженеров-проектировщиков.

Значок DIMCC — сокращение времени простоя — прозрачность

Виртуальные гидротехнические сооружения сокращают ввод в эксплуатацию

Благодаря «виртуальной гидротехнической станции» на базе SIMIT и библиотеке водных ресурсов SIMIT Solution компания Wasserwerke Westfalen может сократить ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с нескольких месяцев до нескольких недель.

SIPROTEC V Icon Устойчивое развитие

Технологии, ориентированные на будущее

Технология управления подготовлена к использованию новых технологий, таких как виртуализация, моделирование, облачная автоматизация и сегментация 5G, что позволяет Wasserwerke Westfalen подготовить свои установки к будущему.

Одна система, один внешний вид — везде

Единая операционная философия особенно важна для Ахима Кословски. Эта философия означает, что интерфейс оператора имеет одинаковую структуру на всех уровнях иерархии и во всех местах. Основой для этого является наша стандартная библиотека для реализации задач автоматизации и управления технологическими процессами. Используя эту библиотеку, Wasserwerke Westfalen отображает сложную структуру установки с широким спектром технологий и операционных иерархий в системе управления. Стандартная библиотека позволяет утилите легко реализовывать множество функций с использованием унифицированных предварительно протестированных модулей без значительных усилий по программированию. В результате Wasserwerke Westfalen в значительной степени стандартизировала функции и уведомления, благодаря чему система управления технологическим процессом всегда выглядит одинаково.

Wasserwerke Westfalen standard library
Wasserwerke Westfalen Siemens Logog

Виртуальная гидротехническая станция, созданная для тестирования

В настоящее время водоканал реализует множество дополнительных проектов, основанных на нашей технологии. Одним из ключевых направлений является «виртуальная гидротехническая станция», основанная на SIMIT и библиотеку водных ресурсов SIMIT Solution. Для этого проекта компания Wasserwerke Westfalen и мы, в частности, разработали специализированные библиотечные компоненты SIMIT для очистки воды. Очистная установка, смоделированная по образцу двух реальных водоочистных сооружений, была воспроизведена в SIMIT. Отдельные функции моделирования насосов, фильтров и бассейнов были созданы в виде шаблонов и соединены «схемой трубопроводов», что позволило легко настраивать и тестировать варианты технологических процессов и установок в модели.

Сначала смоделируйте, а затем уверенно вводите в эксплуатацию

Моделируя установки с помощью SIMIT, компания Wasserwerke Westfalen может быстрее интегрировать новые технологии в работу предприятия, а также переводит обучение операторов и профессиональное развитие на современную цифровую основу. Виртуальная гидротехническая станция реалистично воспроизводит внешний вид физического растения. Это позволило Wasserwerke Westfalen сократить ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений с нескольких месяцев до нескольких недель. Модификации и меры по техническому обслуживанию можно заранее тщательно протестировать, чтобы обеспечить их безопасное и без перерывов в производстве. Критические состояния растений и их влияние можно исследовать на модели без нагрузки на техническое оборудование и подвергать его опасности. И последнее, но не менее важное: новые сотрудники быстро и безопасно проходят обучение работе с системой цифровых двойников перед началом работы на чувствительных производственных предприятиях.

Модернизация фундамента шаг за шагом

В то же время Wasserwerke Westfalen постоянно инвестирует в свои системы для повышения доступности средств автоматизации и автоматизации дополнительных процессов. В настоящее время утилита модернизирует свои периферийные устройства с помощью систем SIMATIC ET 200SP HA 200SP. Эта система особенно компактна и подходит для использования даже в экстремальных условиях, поэтому она особенно подходит для наружных установок или распределенных станций. Текущее поколение систем не только обеспечивает более высокую доступность, надежность и масштабируемость, но и позволяет Wasserwerke Westfalen постепенно заложить перспективную основу для перехода на веб-систему управления технологическими процессами PCS neo через несколько лет.

Мы уже готовимся к новым технологиям. Например, мы оцениваем преимущества системы управления SIMATIC PCS neo на основе HTML5, например, за счет более компактной архитектуры.
Бернд Хайнц, Управляющий директор, Wasserwerke Westfalen GmbH

Готовы к 5G, PCS neo и будущему

Утилита также тестирует новое решение для подключения специализированных мобильных сетей 5G, разработанное совместно с Telefónica и нашей командой. 5 Г Slice for the Water Industry призван обеспечить мониторинг и управление всей технологией автоматизации через виртуальную сеть 5G на основе технологии сегментации сети 5G. По словам Хайнца, цель состоит в том, чтобы создать надежное решение для передачи данных вплоть до полевого уровня: «В настоящее время мы работаем над этой темой совместно с Siemens, и я уверен, что добьемся отличных результатов».