Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Кибербезопасность в решениях по автоматизации для промышленности

При строительстве нового завода для крупного промышленного клиента компания NTO Automation представила дополнительное решение безопасности между ИТ-сетью и сетью OT. Уделение повышенного внимания кибербезопасности в промышленной автоматизации помогает исключить доступ от OT к ИТ-уровню.

Безопасность — главный приоритет

Безопасность была одним из важнейших параметров при объявлении тендера на решение по автоматизации нового завода для крупной датской промышленной компании. Данные автоматизации формируют основу для финансовых транзакций с клиентами компании, поэтому защищать сеть OT от внутренних атак так же важно, как и от хакерских атак и вирусов извне. Победителем тендера стала компания NTO Automation от Ikast.

«Большинство ИТ-отделов не считают, что когда программист садится и программирует ПЛК, он может взломать ИТ-систему оттуда. Мы исключили эту возможность, разработав эту систему», — говорит Курт Нордхолт, менеджер по работе с ключевыми клиентами NTO Automation.

В верхней части расположены два ноутбука; также присутствуют выделенное зеленым цветом серверное оборудование и компьютерные мониторы.
Дженн Сторм Дженсен, инженер-программист в NTO Automation

Дженн Сторм Дженсен, инженер-программист в NTO Automation

Четкое разделение между OT и IT

Система разработана с очень строгим разделением сетей OT и IT клиента. Решение состоит из трех слоев, причем слой, расположенный между ИТ-системами и системами OT, называется слоем DMZ. Под демилитаризованной зоной в военном отношении понимается термин «демилитаризованная зона», и каждый запрос на решение заказчика по автоматизации должен поступать через трамплин-станцию, расположенную в зоне демилитаризованной зоны. Оттуда запрос передается через VPN на уровень OT, где каждый ПЛК дополнительно защищен брандмауэром.

Решение построено в соответствии с международным стандартом безопасности IEC 62443, и одним из способов блокировки непреднамеренного трафика NTO является так называемая усиленная защита.

«Мы применили усиленную защиту на всех коммутаторах, что означает, что все ненужное отключено. По умолчанию все занесено в черный список. Если клиенту когда-либо потребуется подключить новый компонент, мы должны сначала активировать протоколы. Поэтому вы не можете просто приехать и подключить собственное оборудование к сети в любом месте», — говорит инженер-программист Янн Сторм Дженсен из NTO Automation.

Siemens — лучшее решение для промышленности

Компания NTO Automation построила всю систему с использованием компонентов Siemens. Связь осуществляется ПЛК SIMATIC Soft, а все управление осуществляется в децентрализованном PROFINET. Вся сеть от DMZ до OT является резервной, а уровень OT состоит из нескольких резервных колец, в которых трафик данных может менять направление менее чем за 200 миллисекунд.

«Мы выбрали Siemens, потому что у них лучшее оборудование для промышленности. Они предоставляют промышленные продукты, подходящие для промышленной среды, и могут предложить полный пакет безопасности с брандмауэрами. В то время как другие думают о продаже некоторых коммутаторов или компонентов, Siemens — единственный, кто предложил нам такой способ построения безопасной сети OT», — говорит Курт Нордхолт.

Курт Нордхолт, менеджер по работе с ключевыми клиентами в NTO Automation.

Курт Нордхолт, менеджер по работе с ключевыми клиентами в NTO Automation.

Отвечает менеджеру по работе с клиентами Siemens

Это заявление с радостью и признательностью воспринял Ларс Хенрик Дженсен, менеджер по работе с клиентами Siemens.

«В Siemens мы уделяем огромное внимание кибербезопасности в сфере OT. В последние годы мы видели несколько ужасных примеров того, как хакерские атаки могут повлиять на финансы крупных компаний, и особенно на старых установках, существует риск того, что производственные системы недостаточно защищены. Если мы объединим все это с развитием Индустрии 4.0, где необходимо обеспечить более свободный обмен производственными и административными данными, чрезвычайно важно контролировать безопасность операционных технологий», — говорит он.

Ларс Хенрик Йенсен также рад внести свой вклад в разработку чрезвычайно безопасной установки.

«Роль Siemens в сфере безопасности заключалась прежде всего в качестве консультанта, где мы помогли разработать решение в соответствии со стандартом безопасности IEC 62443. Всегда приятно помогать расширять границы безопасности вместе с талантливыми людьми», — говорит он.

Компания NTO также не была единственным поставщиком нового завода. В различных подсистемах на заводе участвовали и другие поставщики. Все их устройства теперь также заключены в ПЛК с брандмауэром.

Ларс Хенрик Йенсен, менеджер по работе с клиентами Siemens

Ларс Хенрик Йенсен, менеджер по работе с клиентами Siemens

«Другим поставщикам также необходимо воспользоваться нашей трамплином, чтобы получить доступ к своим компонентам. Но у нас все получилось, и мы также хорошо сотрудничали с ИТ-отделом заказчика», — говорит Курт Нордхолт. Помимо безопасности, для клиента также было важно, чтобы административный персонал мог свободно собирать данные, необходимые для статистики и оптимизации, и решение не препятствует этому.

Четыре планшета для двух этажей

Новый завод заказчика расположен на двух этажах, и, перемещаясь по заводу, вы увидите беспилотные грузовики, AGV, управляемые через беспроводную сеть с маршрутизаторов Siemens.

Многими компонентами системы автоматизации можно управлять с помощью четырех планшетов, установленных по всему заводу, а значит, управлять операциями могут только два человека. Обслуживание сети и SCADA осуществляется NTO на основе соглашения об обслуживании, поскольку конечный заказчик предпочитает доверить обслуживание безопасности экспертам.

Вебинар DI Большой текст

Ознакомьтесь с нашей серией вебинаров по промышленной безопасности

Все вебинары можно смотреть по запросу в любое удобное для вас время.