Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Партнерство для защиты искусства и культуры

Произведения искусства в Kunsthaus Zürich уникальны и должны быть защищены от повреждений, краж и порчи. Для достижения этой цели Кунстхаус использует комплексные системы безопасности Siemens, включая инновационную технологию защиты экспонатов.

Ценное партнерство

Около 4000 картин, скульптур и других произведений искусства от средневековья до наших дней, а также более 100 000 рисунков от руки, гравюр и фотографий, охватывающих пять веков: Кунстхаус в Цюрихе здесь находится одна из крупнейших коллекций произведений искусства страны. Более полумиллиона посетителей в год посещают эти и другие привлекательные временные выставки в международном формате. Большая часть этой уникальной коллекции принадлежит Zürcher Kunstgesellschaft (Цюрихское художественное общество), одной из крупнейших европейских организаций, спонсирующих искусство.

Где прошлое встречается с будущим

Произведения искусства, которыми можно полюбоваться на выставочном пространстве площадью 11 500 м3, являются замечательными свидетелями европейской культуры. Kunsthaus Zürich делает эти культурные ценности доступными и сохраняет их для будущих поколений.

Он посвящен всем жанрам искусства и отражает меняющиеся тенденции в современном искусстве. Эта жизненно важная задача также включает в себя минимизацию потенциальных рисков: пожар, кража или вандализм, Кунстхаус стремится защитить свои произведения искусства и, конечно же, своих посетителей. Это крупное европейское художественное учреждение доверило решение этой задачи новейшей технологии Siemens, которая является важной частью комплексной концепции безопасности.

kunsthaus-zuerich original - 45148260-7e9b-4863-9b8f-28b6be293e61
Наше сотрудничество с Siemens обеспечивает защиту наших экспонатов, и мы можем без проблем сосредоточить внимание на нашей основной силе, а именно на распространении произведений искусства и вдохновении посетителей.
Кристиана Клотц, Историк искусства Кунстхаус в Цюрихе

Многогранная безопасность

Открытие пристройки к Кунстхаусу в Цюрихе в 2021 году делает его крупнейшим художественным музеем Швейцарии. Как и в случае с существующими зданиями, Интеллектуальная инфраструктура Siemens также предоставил различные системы контроля доступа, противопожарной защиты, обнаружения вторжений и фотосигнализации для нового строительства. Цель этого проекта, состоявшего из трех с половиной лет, состояла в том, чтобы согласовать множество различных требований: ценные произведения искусства тщательно защищены от повреждений или краж и прекрасно сохраняются, а ценителям искусства доставляются живыми. Безопасность персонала и посетителей также важна, особенно когда речь идет о противопожарной защите.

240403-Kunsthaus-Bilder-Melvin9 - 31f736c1-8942-4e7d-9e67-9bcbc195ccaf

Индивидуальная концепция безопасности

Технология Siemens позволила реализовать индивидуальную концепцию безопасности в Kunsthaus Zürich. Комплексная система защиты (включая видеонаблюдение) немедленно выявит несанкционированный доступ и вызовет соответствующие действия в виде функций сигнализации и управления.

В случае пожара в помещениях окружающий воздух в выставочных залах с высокими потолками может истощить дым, что может привести к задержке сигнала тревоги, что может привести к фатальным последствиям. Поэтому используются специальные аспирационные детекторы дыма. Они постоянно берут пробы воздуха, которые по сети труб поступают на высокочувствительный детектор. Если при этом обнаруживаются частицы дыма, срабатывает сигнал тревоги и запускается процесс тушения.

Наши системы помогают Кунстхаусу минимизировать такие риски, как кража и пожар. Это гарантирует будущим поколениям надежную защиту картин и скульптур.
Matthias Rebellius, Член правления, Компания Siemens AG и генеральный директор Siemens Smart Infrastructure

Продуманная новая разработка

Современное, интуитивно понятное технология безопасности позволяет Kunsthaus интегрировать все системы и датчики в существующие системы управления безопасностью. Чтобы защитить произведения искусства от прикосновений, Кунстхаус и Siemens совместно разработали новую технологию: емкостный датчик издает предупреждающий звук, если кто-то приближается к произведению искусства, и персонал уведомляется об этом.

BildervomKunsthausElkeWielbak3 - 97f2e6fe-99ad-45e6-b777-2c660ea265bc

Обзор технологий

Оптические и емкостные беспроводные детекторы «Siveillance» могут быть встроены в комплексные системы безопасности и, таким образом, обеспечивают надежную защиту произведений искусства. Оптические беспроводные детекторы используют инфракрасное измерение расстояния и детекторы вибрации для обнаружения краж, а емкостные беспроводные детекторы обеспечивают защиту от приближения и кражи. Оба детектора просты в установке и потребляют мало энергии.

Программа Siemens Arts: лаборатория идей для творчества и перемен

Искусство и культура являются жизненно важной основой любого общества. Они являются важными факторами идентичности, творчества и саморефлексии.

Благодаря своей культурной программе, основанной в 1987 году, Siemens уже почти сорок лет разрабатывает собственные форматы музыки и искусства. Сначала основное внимание уделялось альтруистическим интересам семьи основателей; теперь группа участвует в бесчисленных культурных проектах в качестве спонсора, творца и катализатора. Программа Siemens Arts позволяет компании заявить о себе не только о бизнесе решений, но и о корпоративной ответственности.
Кампания Siemens «Умные дома» оказывает поддержку культурным центрам, таким как музеи, оперные театры и театры, предлагая технологии для повышения безопасности и устойчивого развития.

Компания Siemens несет огромную ответственность за сохранение нашего исторического наследия. Использую все трюки из книги и даже больше!
Профессор доктор Стефан Фрухт, Художественный руководитель художественной программы Siemens