Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Группа людей в центре обработки данных обсуждает зеленую энергию.

Самый зеленый и самый большой объект в Балтии

Операторы Greenergy в партнерстве с Siemens создали крупнейший, самый безопасный и устойчивый центр обработки данных в странах Балтии. В качестве ведущего подрядчика компания Siemens помогла создать экологичный объект, сочетающий в себе надежность, безопасность и связь мирового уровня с исключительным потенциалом роста.

Экологичное управление центром обработки данных

Предприятие Greenergy Data Centers недалеко от Таллинна, Эстония, является лидером в области инноваций в области устойчивого развития. Благодаря возобновляемым источникам энергии, интеллектуальным технологиям и повторному использованию отработанного тепла он снижает воздействие на окружающую среду и повышает эффективность. Охлаждение на основе искусственного интеллекта дополнительно оптимизирует производительность. Поскольку центры обработки данных потребляют огромное количество энергии по всему миру, этот объект показывает, как более экологичные решения могут ответственно поддерживать цифровой рост.

Ведущие инновации в области искусственного интеллекта, сенсорных устройств и высоковольтных устройств

Значок конфигуратора энергии

Откройте для себя оптимизацию охлаждения на основе искусственного интеллекта

Компания Siemens улучшила энергопотребление с помощью системы White Space Cooling Optimization (WSCO) на базе искусственного интеллекта, позволяющей автоматически регулировать охлаждение в зависимости от спроса.

Значок электрической розетки

Рассчитывайте на надежность инфраструктуры

Siemens обеспечивает надежное электроснабжение с помощью трех спасательных линий: шин Sivacon 8PS, распределительных устройств среднего напряжения Simosec и высоковольтной системы Siemens Energy.

Икона рук, окружающих дом

Будьте уверены в мерах безопасности

В комплексе центров обработки данных Greenergy установлено более 3000 инфраструктурных и экологических датчиков, которые контролируются круглосуточно и без выходных для обеспечения максимальной безопасности.

Надежность, безопасность и связь

Close up of fire flames with sparks on a black background

Противопожарная защита

Каждое серверное помещение оснащено собственной системой предотвращения пожара с понижением содержания кислорода, которая работает в сочетании с очень точной системой обнаружения дыма и мгновенно обнаруживает любой пожар. Кроме того, все технические помещения спроектированы как отдельные противопожарные зоны.

Снижение спроса на энергию

Управление температурой является основным источником использования энергии в центрах обработки данных. Siemens оптимизирует его с помощью системы оптимизации охлаждения белого пространства (WSCO) с поддержкой искусственного интеллекта (WSCO). При увеличении спроса система автоматически реагирует, настраивая узлы и расход воздуха в соответствии с требованиями к нагрузке. Менеджеры центров обработки данных контролируют систему и объект с помощью Desigo CC BMS. Кроме того, Power Manager, новейший модуль расширения Desigo CC, визуализирует электрическую инфраструктуру центра обработки данных с помощью информационных панелей, предоставляя данные в реальном времени и исторические данные для составления отчетов, тенденций, анализа, оповещения и мониторинга ключевых показателей эффективности.

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

Три спасательных канала для максимальной надежности инфраструктуры

Шинопроводы Sivacon 8PS и распределительные устройства среднего напряжения Simosec, а также высоковольтная система Siemens Energy обеспечивают надежное электроснабжение Greenergy. Кроме того, подстанция и трансформаторы станции соединены двумя резервными линиями. Если, несмотря ни на что, оба соединения выходят из строя, источники бесперебойного питания (ИБП) активируются. Если даже эта мера будет нарушена, существует еще один спасательный путь: генераторы на месте обеспечивают систему электроэнергией до трех дней без необходимости использования внешних источников энергии.

Благодаря этой продуманной концепции безопасности объект достигает 3-4 уровней по шкале резервирования инфраструктуры.

Когда мы впервые запустили систему, она повысила нашу эффективность примерно на 30% одним нажатием кнопки.
Керт Эверт, Директор по развитию, Центры обработки данных Greenergy