Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Стеклянное здание с зелеными деревьями на фоне голубого неба.

Системы автоматизации и управления зданиями

Siemens обеспечивает интегрированную автоматизацию зданий, подключая системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения, безопасности и пожаротушения. Это позволяет дистанционно или на месте управлять энергоэффективностью, производительностью и благополучием, способствуя преобразованию интеллектуальных зданий и обеспечению устойчивой стоимости.

Преобразите свое здание сегодня

Сегодняшние требования к строительству не должны быть сложными. Устойчивое развитие, безопасность и производительность персонала могут быть реализованы без компромиссов. Мы объединяем нужных людей, процессы и технологии для удовлетворения уникальных потребностей вашего здания независимо от размера или сложности здания.

Полный набор решений для автоматизации зданий

Решение ключевых строительных задач

Сократите выбросы в зданиях для ускорения устойчивого развития

Одним из рычагов успешной декарбонизации является энергоэффективность как в существующих зданиях, так и в новом строительстве. Даже небольшие улучшения в эксплуатации зданий и потреблении энергии имеют значение.

Оптимизируйте условия в помещении и дышите легче

Создание здоровых и продуктивных помещений может улучшить ваше самочувствие и работоспособность. Сегодняшние технологии позволяют использовать более комплексный подход.

Не дайте вашему зданию взломать

Внедрение технологии интеллектуальных зданий, соединяющей эксплуатационные технологии зданий с ИТ-системами и устройствами Интернета вещей, экспоненциально повысило уязвимость здания от киберпреступников. Пришло время уделить больше внимания вопросам безопасности.

Достигните нового уровня эксплуатационных характеристик здания

По мере усложнения систем здания убедитесь, что вы эксплуатируете, контролируете и обслуживаете здание наиболее эффективным и экономичным способом. Положитесь на помощь наших экспертов по системам автоматизации зданий.

Siemens Xcelerator ускоряет цифровую трансформацию

Siemens Xcelerator использует возможности данных и технологий для ускорения цифровой трансформации адаптируемых и устойчивых интеллектуальных зданий.

Здания занимают центральное место в нашей жизни — в них мы проводим до 90% времени. Увольнение рабочей силы, реактивный подход к техническому обслуживанию, энергетическая устойчивость идут рука об руку с растущим спросом на цифровизацию, декарбонизацию и децентрализацию, что требует более ориентированных на пользователя, адаптируемых и устойчивых зданий и инфраструктур. Ни одна организация не способна справиться с сегодняшними проблемами в одиночку. Предоставляя адаптируемые технологии, мы создаем умные здания, которые бросают вызов повседневным ожиданиям и реальности того, что представляют собой здания. Ускорить цифровую трансформацию проще, быстрее и масштабнее.

Умные здания способствуют устойчивому будущему

Устойчивая, адаптивная и эффективная инфраструктура, созданная благодаря цифровизации, является ключом к устойчивому развитию. Благодаря растущему взаимодействию зданий и систем электрификации и их цифровизации они могут способствовать переходу к устойчивой инфраструктуре и созданию более благоприятной для жизни среды. Ознакомьтесь с нашим отчетом, чтобы узнать, как ускорить трансформацию интеллектуальных зданий.

Инженерные программы и ресурсы по спецификациям

Темно-фиолетовый куб в виде кусочков, излучающих свет изнутри.

Вебинары

Посетите нашу страницу вебинаров, где вы найдете предстоящие вебинары и вебинары по запросу, чтобы узнать больше о наших решениях по автоматизации зданий и продуктах для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Рабочие люди на ноутбуке с планами.

Приложение SpecWriter

Самый простой способ создать профессиональные спецификации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Инструмент предлагает удобный интерфейс, который поможет вам найти нужную спецификацию и позволяет создавать собственный текст спецификации без номеров моделей.

Изображение интерфейса цифровых инструментов для интеграции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с различными значками и кнопками.

УДАРИТЬ

Воспользуйтесь нашим интегрированным инструментом HIT для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который предоставляет фильтры, калькуляторы и руководство по замене для продуктов Siemens и других брендов. Создавайте графики проектов и собирайте отправляемые документы для ускорения торгов.