Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Движущая сила перехода: энергоэффективность и электрификация

Автор: Майк Умикер, управляющий директор Движения за энергоэффективность

Примечание редактора: в рамках специальной серии статей «Истории США», посвященной Неделе климата в Нью-Йорке в 2026 году, в которой приняли участие представители организаций, сотрудничающих с Siemens в области устойчивого развития посредством сотрудничества и коллективных действий, мы попросили Майка Умикера, управляющего директора Движения за энергоэффективность (EEM), затронуть эти ключевые темы энергоэффективности и электрификации. (Siemens является членом ЭМ.)

Глобальный энергетический переход вступает в новую фазу. В течение многих лет организации рассматривали декарбонизацию в первую очередь через призму долгосрочных климатических обязательств. Сегодня растущий спрос на энергоносители, сетевые ограничения, геополитическая неопределенность и промышленный рост заставляют лидеров сосредоточиться на более актуальном вопросе: как сохранить конкурентоспособность и одновременно повысить устойчивость к будущему.

В то же время спрос на электроэнергию растет, чему отчасти способствуют цифровизация и искусственный интеллект, в то время как энергетическая инфраструктура на многих рынках испытывает растущее давление. В настоящее время бизнес-лидеры оценивают энергетические решения не только с точки зрения устойчивого развития, но и с точки зрения доступности, безопасности, непрерывности эксплуатации и окупаемости инвестиций.

Этот сдвиг представляет собой важную эволюцию в представлениях организаций о переходе. Технологии, необходимые для повышения энергоэффективности, сокращения выбросов и повышения операционной устойчивости, уже существуют. Для многих компаний проблема уже не в поиске решений. Оно последовательно и масштабно реализует их.

Отраслевое руководство должно понять одно: наиболее конкурентоспособными в предстоящие годы останутся те организации, которые рассматривают энергоэффективность и электрификацию как дополнительные стратегии, использующие обе эти стратегии для снижения рисков, повышения устойчивости и создания долгосрочной ценности для бизнеса.

Как энергоэффективность и электрификация повышают конкурентоспособность промышленности и устойчивость бизнеса

Потому что они решают разные части одной и той же проблемы, и ни одна из них не поможет вам решить эту проблему в одиночку.

Электрификация позволяет нам переносить конечные виды использования, такие как тепло и транспорт, в сеть, которую можно декарбонизировать. Энергоэффективность определяет, сколько электроэнергии, мощности сети и капитала нам действительно нужно для того, чтобы сделать электрификацию доступной и достижимой. Подсчитайте, что Международное энергетическое агентство стремится свести выбросы к нулю выбросов углекислого газа, и энергоэффективность в большей степени способствует декарбонизации промышленности, чем электрификация. Тем не менее, большинство организаций по-прежнему используют их как отдельные рабочие потоки, с разными бюджетами и отдельными владельцами, которые конкурируют за один и тот же капитал, а не накапливают друг друга.

Самое распространенное заблуждение, которое я слышу от лидеров бизнеса, заключается в том, что электрификация — это _ ответ, а энергоэффективность является второстепенным фактором. На самом деле каждая единица спроса, снижаемая за счет энергоэффективности, представляет собой единицу инфраструктуры нового поколения, передачи и электросети, которую больше не нужно строить в условиях нехватки времени.

Второе распространенное заблуждение заключается в том, что энергоэффективность рассматривается исключительно как снижение затрат или экологический флажок. В промышленных условиях это стратегический рычаг. Оно защищает прибыль от волатильности цен на топливо, защищает производство в условиях ограниченного энергоснабжения и обеспечивает эксплуатационную гибкость для электрификации в соответствии с потребностями бизнеса, а не с ограничениями сети.

В совокупности энергоэффективность и электрификация создают мультипликативный эффект. Вместо того чтобы заставлять организации выбирать между устойчивостью и декарбонизацией, они обеспечивают и то, и другое быстрее и экономичнее, чем любая из стратегий может быть реализована независимо друг от друга.

Концепция перехода на энергетический сектор переходит от целей устойчивого развития к устойчивости и доступности бизнеса

Этот сдвиг в мышлении руководителей был вызван рядом очень ощутимых потрясений.

Среднемесячные цены на нефть марки Brent колебались более чем на 340% за последнее десятилетие, что создало беспрецедентную подверженность волатильности энергетических рынков. В то же время развитие искусственного интеллекта и центров обработки данных повышает спрос на сети, которые никогда не были рассчитаны на такие темпы расширения. Геополитическая нестабильность превратила энергетическую безопасность из проблемы устойчивого развития в бизнес-риск на уровне совета директоров.

Когда финансовые директора задают вопросы о подверженности колебаниям цен на топливо, а операционные директора сомневаются в том, что будущие объекты будут подключены к электросетям, переход к энергоснабжению перестает быть отдаленной целью к 2050 году и становится неотложной оперативной задачей.

Эта реальность укрепила, а не ослабила экономическое обоснование энергоэффективности и электрификации. Теперь эти инвестиции конкурируют на тех же условиях, что и любое другое решение о распределении капитала: доходность, окупаемость, снижение рисков и стратегическое преимущество.

Мы видим это в цифрах и оцениваем в «Аргументах в пользу промышленной энергоэффективности» десять практических мер по повышению энергоэффективности в промышленности могут помочь сэкономить около 437 миллиардов долларов в год к 2030 году. Это не просто показатель устойчивого развития. Это показатель конкурентоспособности.

Руководители, которые все еще называют эту инициативу «экологической инициативой», недооценивают ее своим организациям и часто проигрывают в борьбе за бюджет командам, выступающим за управление рисками и защиту маржи.

Как масштабировать промышленную декарбонизацию с помощью финансирования, исполнения и повторяемых операционных моделей

Наше исследование показывает, что финансы сейчас являются барьером, на который чаще всего указывают лица, принимающие решения. Сорок три процента считают это своей главной проблемой, а примерно половина считает неопределенность в отношении окупаемости инвестиций фактором, препятствующим продвижению проектов. Интеграция данных и навыки отстают.

Чего в этом списке явно не хватает, так это технологий. Двигатели, тепловые насосы, средства управления и цифровые решения уже существуют. Они проверены, доступны и способны давать результаты. Проблема заключается в развитии организационного потенциала по финансированию, внедрению и масштабированию этих решений на все операции, а не на отдельные пилотные проекты.

Быстро меняющиеся организации, как правило, следуют определенной схеме. Они говорят об энергоэффективности с точки зрения, уже понятной их финансовым отделам: окупаемость инвестиций, устойчивость, снижение рисков и эффективность бизнеса. Они стандартизируют методы оценки, финансирования и отчетности по проектам, а опыт, полученный на одном объекте, позволяет ускорить развертывание на другом объекте.

Они также рассматривают системы, а не отдельные активы, интегрируя стратегии энергоэффективности, электрификации и рекуперации тепла вместо автономной модернизации оборудования. Напротив, организации, которые все еще застряли в режиме планирования, часто продолжают рассматривать каждый проект как уникальное экономическое обоснование, ожидая уверенности, прежде чем приступить к масштабированию, когда реальная возможность заключается в создании воспроизводимых моделей.

Технологии, необходимые для повышения энергоэффективности, сокращения выбросов и повышения операционной устойчивости, уже существуют. Для многих компаний проблема уже не в поиске решений. Оно последовательно и масштабно реализует их.

Масштабирование инвестиций в энергоэффективность за счет инновационного финансирования и отраслевого сотрудничества

Реальная проблема перехода к энергетике заключается не в нехватке капитала. Дело в отсутствии масштабируемых и готовых к инвестициям возможностей.

По оценкам, во всем мире 23 триллиона долларов (1) будет необходимо для энергетики и энергетической инфраструктуры до 2040 года, и институциональные инвесторы активно ищут долгосрочные возможности. Чего по-прежнему недостаточно, так это портфеля стандартизированных и приемлемых для банков проектов по энергоэффективности, которые можно было бы агрегировать, тиражировать и финансировать в больших масштабах.

Финансовые учреждения и отраслевые лидеры могут совместно расширять такие модели, как модернизация как услуга и оборудование как услуга, при которых инвестиции окупаются за счет сэкономленных средств, а не полностью финансируются в виде капитальных затрат. Эти подходы могут упростить внедрение и одновременно снизить финансовые барьеры для входа.

Политики могут в наибольшей степени помочь, используя регулирование и закупки для обеспечения определенности спроса и согласованных стандартов данных и отчетности. Этот же урок мы услышали непосредственно от комиссара Европейской комиссии по энергетике: технология существует, экономическое обоснование проверено, теперь задача заключается в ее масштабировании.

Поставщики технологий могут помочь, улучшив возможности измерения и проверки, что позволит более последовательно оценивать и финансировать проекты.

Тем временем лидеры отрасли должны выйти за рамки разовых проектов. Создание структур управления, специальных механизмов финансирования и повторяемых проектных рамок может превратить энергоэффективность из изолированной инициативы в общекорпоративный потенциал.

Когда мы все делаем это последовательно и Более 2 триллионов долларов (2) уже внедряя чистые технологии, с каждым годом находит все больше мест для продуктивной земли.

Превращение климатических амбиций в реализацию энергетического перехода и измеримые бизнес-результаты

Я надеюсь, что все заинтересованные стороны Недели климата, независимо от того, посетят ли они само мероприятие или нет, добьются простого изменения точки зрения: перестанут обсуждать цели и приступить к реализации поставленных задач. Большинство заинтересованных сторон уже согласны с тем, что энергоэффективность и электрификация важны. Теперь прогресс зависит от казни, а не от осуждения.

Организациям следует задавать вопрос не о том, как выглядит их обязательство к 2050 году. Более важный вопрос заключается в том, что они могут стандартизировать, финансировать и масштабировать в следующем квартале. Реальный прогресс достигается за счет превращения целей в повторяемые программы, дающие ощутимые результаты.

Именно в этом могут помочь совместные движения, такие как Движение за энергоэффективность. Объединив лидеров отрасли, финансовые учреждения, политиков и поставщиков технологий. Мы создаем возможности для обмена опытом, создания общих основ и ускорения внедрения в разных секторах и регионах. В течение следующих двух-пяти лет это означает содействие стандартизации оценки и финансирования проектов в области энергоэффективности, с тем чтобы капитал мог поступать быстрее, продолжать оказывать давление на политику, направленную на достижение результатов, а не на намерения, а компаниям, готовым к переходу на другую работу, вместо пустой страницы предоставлять компаниям, готовым сменить группу коллег и учебник.

Технология, необходимая для повышения энергоэффективности, уже существует сегодня. Остается только коллективная работа, которая отражена в Монреальская рамочная программа сотрудничества (3) ускорить ее развертывание, повысить эффективность финансирования и масштабировать ее в индустриальной экономике.

В конечном итоге организациям следует уделить приоритетное внимание практическому внедрению, создать повторяемые модели финансирования и управления и сотрудничать по всей цепочке создания стоимости для ускорения внедрения. Рассматривая энергоэффективность и электрификацию как два двигателя перехода, заинтересованные стороны могут повысить конкурентоспособность, повысить устойчивость, сократить выбросы и в полной мере использовать преимущества энергетического перехода.

А для тех, кто готов перейти от стратегии к действиям, сейчас самое время сотрудничать с коллегами, инвесторами, политиками и технологическими партнерами для создания масштабируемых программ, которые можно будет тиражировать в разных отраслях. Следующий этап энергетического перехода будет определяться не только амбициями. Это будет определяться исполнением, сотрудничеством и способностью добиваться ощутимых результатов в больших масштабах.


Примечания

(1) McKinsey & Company, Момент инфраструктуры: инвестиции в расширяющиеся основы современного общества, 2026 год. По оценкам, до 2040 года в энергетическую и энергетическую инфраструктуру потребуется 23 триллиона долларов инвестиций, что является частью глобальной инфраструктуры в 106 триллионов долларов.

(2) Международное энергетическое агентство, Мировые инвестиции в энергетику 2026. Глобальные инвестиции в технологии чистой энергии должны достичь 2,2 триллиона долларов в 2026 году.

(3) Международное энергетическое агентство/Движение за энергоэффективность, Монреальская рамочная программа сотрудничества, 11-я Глобальная конференция МЭА по энергоэффективности, 3 июля 2026 года.

Опубликовано: 30 сентября 2026 г.