Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Будь экологичным каждый день

Селективный сбор упаковки с помощью REKBOT

REKBOT — это реверсивный торговый автомат, разработанный и изготовленный в Польше для выборочного сбора тары для напитков. Она помогает потребителям и розничным торговцам вносить вклад в защиту окружающей среды и устойчивое развитие, делая переработку более удобной и эффективной.

С 1 января 2025 года вступит в силу польская система возврата депозитов, предусматривающая ряд обязательств для розничных продавцов напитков. Небольшие магазины должны будут, как минимум, собирать депозиты в контейнерах для напитков, таких как бутылки и банки. Магазины с торговой площадью более 200 м² должны будут не только собирать и возвращать депозиты, но и принимать пустые контейнеры от потребителей.

Реверсивные торговые автоматы могут значительно упростить этот процесс. Одним из таких решений является REKBOT — реверсивный торговый автомат, разработанный с использованием технологий Siemens и произведенный в Польше. REKBOT обеспечивает эффективный сбор и обработку пустых контейнеров для напитков, помогая розничным торговцам соблюдать новые правила, одновременно поддерживая переработку и экологическую устойчивость.

IMG - Case Study - REKBOT - OpenGraph

REKBOT — это реверсивный торговый автомат, предназначенный для выборочного сбора тары для напитков, включая алюминиевые банки и пластиковые бутылки. Устройство было разработано и изготовлено в Польше и представляет собой эффективное и удобное решение для систем возврата депозитов и переработки тары для напитков.

Забота о нынешнем и будущем поколениях

Case Study - REKBOT 03

Чтобы начать возврат контейнеров, просто коснитесь экрана и отсканируйте штрих-код на бутылке или банке.

В условиях все более очевидного изменения климата защита окружающей среды стала не только важной, но и первоочередной задачей. Сокращение выбросов углекислого газа, использование переработанных материалов, снижение потребления энергии и повсеместное использование возобновляемых источников энергии стали стандартной практикой для растущего числа компаний и учреждений.Однако промышленность и торговля — не единственные заинтересованные стороны в построении более устойчивого будущего. Потребители — каждый из нас — также играют важную роль. Это особенно верно в случае польской системы возврата депозитов. Успех системы во многом зависит от того, возвращают ли потребители использованную тару для напитков на переработку и сколько таких материалов можно утилизировать и использовать повторно. Требование о внесении залога при покупке напитков призвано побудить потребителей не выбрасывать пустые бутылки и банки, а возвращать их, например, в пункт покупки и возвращать залог.

«Новые правила поддерживают принципы устойчивого развития. Они должны помочь сократить количество мусора в лесах, парках и общественных местах, а также увеличить долю перерабатываемых материалов (в данном случае бутылок и банок), которые возвращаются на переработку», — говорит Малгожата Ковальчик, президент правления REKBOT Sp. z o.o.

«Чтобы максимально упростить процесс возврата контейнеров и возврата депозитов, покупатели смогут использовать реверсивные торговые автоматы, которые, вероятно, станут стандартной функцией большинства продуктовых магазинов площадью более 200 квадратных метров по всей Польше. Это решение выгодно как розничным торговцам, так и потребителям. Зная, что они могут вернуть пустые контейнеры в определенном магазине, покупатели часто предпочитают делать покупки и там», — добавляет она.

Необходимость — мать изобретений

Выборочный сбор тары для напитков никогда не был простым делом, и значительная часть бутылок и банок в конечном итоге выбрасывается или загрязняет окружающую среду, а не перерабатывается. Внедрение системы возврата депозитов поможет изменить эту ситуацию к лучшему. Возврат контейнеров с помощью REKBOT прост и удобен. Квитанция или токен не требуются. Для начала пользователь просто касается экрана, сканирует штрих-код на контейнере и вставляет его во впускное отверстие. Попав в машину, контейнер транспортируется на конвейерной ленте, где проверяются его параметры, такие как вес и тип материала. Благодаря усовершенствованным датчикам проводится детальный анализ, бутылка или банка либо принимаются, либо отклоняются и возвращаются покупателю.

После приемки контейнер направляется в модуль уплотнения, а затем помещается в соответствующий мусорный бункер. Контейнеры оснащены поддонами для сбора капель, которые защищают внутреннюю часть машины от остаточных жидкостей, помогая поддерживать чистоту и гигиену. Кроме того, встроенные ультрафиолетовые лампы нейтрализуют запахи, исходящие из собранных контейнеров. Этот процесс повторяется для каждого контейнера, возвращенного клиентом. После обработки всех контейнеров пользователь просто нажимает кнопку «Готово». В целях повышения безопасности устройство не выдает наличные деньги напрямую, что снижает риск кражи как самого устройства, так и его пользователей. Вместо этого после завершения транзакции покупатели получают ваучер, интегрированный с системой торговых точек магазина, который можно обменять на наличные в кассе. RekBot совместим с наиболее распространенными розничными POS-системами в Польше. Машина вмещает около 280 ПЭТ-бутылок и 450 алюминиевых банок. Для дополнительного удобства персонал магазина имеет доступ к бункерам для сбора мусора как с передней, так и с задней части машины, что позволяет быстро и эффективно обслуживать и опорожнять их.

Case Study - REKBOT 05

После того как контейнер принят, его переносят в модуль уплотнения, а затем помещают в соответствующий мусорный бункер.

«Ключевой особенностью машин REKBOT является их универсальность. Машина принимает как неповрежденные, так и измельченные пластиковые контейнеры с крышками или без них. В этом отношении REKBOT идет дальше действующих законодательных требований, поскольку правила, регулирующие сбор тары для напитков, гласят, что контейнеры, возвращаемые на переработку, должны быть чистыми и неповрежденными. В результате REKBOT также принимает поврежденные контейнеры, что дает значительное преимущество перед многими другими решениями такого рода.
Не менее важно то, что впускные отверстия расположены на такой высоте, чтобы возвращаемые бутылки и банки были удобны для людей с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов-колясочников, а также для детей. Это позволяет родителям поощрять экологически ответственное поведение и повышать осведомленность об окружающей среде с раннего возраста».
— Бартош Грабарчик, директор по продажам REKBOT Sp. z o.o.

Преимущества REKBOT

Одной из ключевых сильных сторон REKBOT является широкая функциональность, надежность и уровень безопасности SIL-1. Автомат обратной торговли защищен от сбоев с помощью нескольких уровней защиты. Внешние защитные барьеры препятствуют проникновению насекомых и грызунов в устройство, а самые передовые функции работают за кулисами.

Устройство автоматически уведомляет сотрудников магазина об обнаруженных ошибках, заполнении контейнеров для сбора или низком уровне бумаги в принтере ваучеров. Благодаря передовым технологиям, в том числе решениям автоматизации Siemens, REKBOT также поддерживает самодиагностику и прямые уведомления об обслуживании. Любая обнаруженная неисправность, например неисправность двигателя или датчика, автоматически диагностируется и сообщается сервисной команде, что позволяет быстро реагировать и сводить к минимуму время простоя.

«Для таких решений, как REKBOT, важно использовать высококачественные внутренние компоненты, поскольку от них зависят надежность и непрерывность работы. Не менее важна гибкость конфигурации системы управления, позволяющая адаптировать работу машины к различным требованиям заказчика. В случае с REKBOT это в первую очередь означает совместимость с различными системами и режимами работы точек продаж», — объясняет Шимон Пасон, старший специалист по продажам Siemens Poland.

«Также стоит отметить встроенные в машину возможности удаленной диагностики. Это позволяет сервисным группам проверять отдельные компоненты и считывать рабочие параметры без физического присутствия на месте. В результате, если возникнет необходимость в сервисном обслуживании, технические специалисты могут приехать с четким пониманием проблемы и подходящими запасными частями, что позволит им более эффективно решить проблему за один визит», — добавляет он.

Case Study - REKBOT 06

Важным преимуществом REKBOT является эргономичный дизайн и простота использования. Машина интуитивно понятна в управлении и включает ряд продуманных функций, повышающих удобство использования, включая такие практичные дополнения, как держатель для сумок.

Устройство было разработано для предотвращения мошенничества и обеспечения точной идентификации контейнеров. REKBOT использует трехэтапный процесс проверки. На первом этапе проводится проверка контейнера на основе штрих-кода, отсканированного клиентом на бутылке или банке. Если вес вставленного контейнера не соответствует данным отсканированного штрих-кода, конвейерная система отклонит товар. Второй этап включает взвешивание контейнера, а третий этап проверяет тип упаковки. Система взвешивания, встроенная в конвейер, предотвращает прием бутылок или банок, вес которых превышает заданный номинальный вес пустого контейнера. Только после успешного прохождения всех трех этапов проверки бутылка может быть принята компанией REKBOT или может быть принята компанией REKBOT. При обнаружении каких-либо несоответствий контейнер автоматически возвращается клиенту через впускное отверстие.

«REKBOT может определить тип возвращаемого контейнера, будь то бутылка или банка. Естественно, невозможно отсканировать бутылку, а затем вставить банку, так как этому препятствуют защитные механизмы машины. В этом случае машина просто вернет неправильный контейнер. Мы также устранили другие потенциальные формы мошенничества. Например, пользователь не может прикрепить строку к контейнеру и попытаться извлечь ее обратно после сканирования, поскольку встроенные механизмы безопасности устройства эффективно предотвращают такие действия».
— Лукаш Ковальчик, директор по производству, REKBOT Sp. z o.o.

Case Study - REKBOT 08

Машины построены с использованием ряда технологий и компонентов Siemens, включая контроллеры, источники питания и стартеры двигателей.

Реверсивный торговый автомат, поставляемый REKBOT, также энергоэффективен. Во время интенсивной работы, когда используется уплотнительная установка, машина потребляет от 650 до 700 Вт мощности. Однако такой уровень потребления энергии составляет лишь небольшую часть общего времени работы. В режиме ожидания, когда устройство включено и ожидает клиента, оно потребляет около 170 Вт, а в спящем режиме энергопотребление падает примерно до 70 Вт.

«Управлять устройством просто, так как одним из ключевых преимуществ REKBOT является эргономичный дизайн. Четкая визуальная система индикации состояния позволяет пользователям и сотрудникам быстро получать доступ к важной информации, а интеграция с ведущими системами точек продаж обеспечивает надежный и эффективный обмен данными»,
— говорит Шимон Пасон из Siemens в Польше.

REKBOT: технологическая интеграция Siemens

Разработка устройства началась в начале 2022 года, а к августу 2023 года уже был построен первый прототип REKBOT.

«Уже много лет мы производим собственные устройства на основе промышленных контроллеров Siemens. Мы выбрали Siemens в качестве поставщика технологий из-за надежности контроллеров, которые стабильно работают без проблем, а также стабильности программного обеспечения», — подчеркивает Лукаш Ковальчик.
«Сегодня REKBOT полностью готов к серийному производству. Одной из основных задач, стоящих перед нашей командой инженеров, была разработка системы уплотнения — ее проектирование и строительство таким образом, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу. Мы успешно решили все технические проблемы, и теперь машины работают эффективно. Первые устройства уже установлены и работают в розничных магазинах», — добавляет он.

REKBOT включает значительное количество компонентов Siemens, включая модуль питания с функциями электронной защиты. Центральным элементом архитектуры управления станка является контроллер SIMATIC S7-1200, реализованный вместе с модулями расширения, включая модули ввода-вывода и датчики температуры. Машина также оснащена дополнительными компонентами Siemens, такими как стартер гибридного двигателя со встроенным модулем безопасности. Siemens TIA Portal был использован для разработки программного обеспечения управления машиной.

Case Study - REKBOT 09

REKBOT включает в себя широкий спектр компонентов Siemens. Центральным элементом системы управления реверсивным торговым автоматом является контроллер SIMATIC S7-1200.

Устройства Siemens выполняют две ключевые функции в нашем реверсивном торговом автомате. Во-первых, они служат основными компонентами управления и исполнения всей системы. Они собирают сигналы от датчиков и определяют работу всех компонентов машины. Во-вторых, они отвечают за функции безопасности системы стартера гибридного двигателя, обеспечивая безопасную и надежную работу устройства.
Лукаш Ковальчик, Директор по производству, РЕКБОТ

В настоящее время внедряется программное обеспечение на основе библиотек SIMATIC Automation Tool. Это решение обеспечит более эффективное управление устройствами, обновление микропрограммного обеспечения, автоматическое развертывание программных патчей и улучшенную диагностику потенциальных неисправностей и системных ошибок.

«Мы стремимся внедрить эту функцию как можно быстрее — в идеале в текущем квартале. Объединив SIMATIC Automation Tool от Siemens с нашим собственным программным обеспечением, мы сможем выполнить полное обновление всей машины, включая контроллеры Siemens, менее чем за одну минуту». — Лукаш Ковальчик, директор по производству REKBOT Sp. z o.o.