Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Fishheart помогает мигрирующим рыбам обходить плотины

Финское изобретение позволяет находящимся под угрозой исчезновения рыбам безопасно обходить плотины и добираться до мест естественного нереста. Вместе с Insta мы поддержали разработку системы на этапе масштабирования.

Автор: Пяйви Лукка
Фотографии: Окко Сорма и Fishheart

Когда финский изобретатель Тармо Айттаниеми протестировал функциональность рыболовного пути Fishheart, который он разработал в 2016 году, первым делом в системе проплыла сварочная перчатка.

Только после того, как функциональность технологии была несколько раз проверена в прототипе, построенном на прицепе Tarmo, на борту появилась настоящая рыба.

Сварочная перчатка, изношенная с возрастом и напоминающая о первых днях компании, теперь висит на почетном месте на стене «Рыбие сердце» производственные мощности в Кеминмаа. Компания на пороге истории успеха.

«Я считаю, что мы близки к прорывному моменту», — говорит Марко Карсикко, генеральный директор Fishheart, ссылаясь на перспективы роста компании.

Человек в темном жилете с перчатками и деревянным предметом, стоит перед синей стеной с белыми графическими линиями.

Решение Fishheart, разработанное изобретателем Тармо Айттаниеми, впервые было протестировано с помощью сварочной перчатки. На фото генеральный директор Fishheart Марко Карсикко.

До 95 процентов дешевле, чем у конкурентов

Маркированная схема системы перекачки воды с изображением блока Fishheart, труб, насоса, блока управления и путей потока.

Рыболовный путь «Фишхарт» состоит из участка, расположенного ниже по течению плотины, и двух труб, проходящих через плотину. Подобно сердцу, система состоит из двух «камер», которые поочередно привлекают рыбу. Используя эффект сифона, система забирает воду из верхнего бассейна через трубу в устройство и использует часть воды для создания притягательного потока. Противоток из трубы привлекает рыбу, которая заплывает в устройство. С помощью клапанов вода под давлением из верхнего бассейна вместе с рыбой направляется обратно в верхний бассейн.

90 процентов первоначальных запасов лосося в Финляндии исчезли из-за строительства электростанций и инфраструктуры управления водными ресурсами в реках. Проблема плотин заключается в том, что они мешают мигрирующей рыбе добраться до естественных нерестилищ выше по течению и препятствуют миграции мальков вниз по течению в озеро или море.

На протяжении многих лет для решения этой проблемы использовались различные рыбные пути, такие как рыболовные лестницы и рыбоподъемники, но многие энергетические компании не хотели вкладывать десятки миллионов евро.

Fishheart предлагает значительно более дешевое и ресурсоэффективное решение для перемещения рыбы, чем его конкуренты.

«Рыболовный путь Fishheart, основанный на эффекте сифона, использует притягательный поток и позволяет рыбе проплывать по трубе, проходящей мимо плотины. Это решение стоит на 70—80 процентов дешевле рыболовных лестниц и на 90—95 процентов дешевле, чем подъемники для рыбы», — говорит Карсикко.

«Кроме того, потребление воды здесь составляет всего около пяти процентов от потребления воды в традиционных рыбных промыслах, поэтому это очень мало влияет на мощность гидроэлектростанций по производству энергии. Этот метод также никоим образом не вредит рыбе».

Мобильное решение не оставляет неизгладимого следа на

Еще одно преимущество рыболовного пути Fishheart заключается в том, что он портативный и не требует модификации окружающей среды.

«Если вам это не нравится, вы можете убрать его, и оно не оставит постоянного следа в окружающей среде», — говорит Карсикко.

Кроме того, система может использоваться для перемещения любых видов рыб с возможностью перемещения тысяч особей в час.

«Fishheart подходит для всех видов рыб, в отличие от традиционных промысловых путей, которые обычно предназначены для ловли лосося или форели — видов, у которых достаточно сил, чтобы доплыть до места назначения. Например, мы также можем перемещать миног, угрей и сигов», — говорит Самули Уккола, менеджер по информационным технологиям и автоматизации в Fishheart.

У нас есть решение для безопасной транспортировки мальков лосося и форели вниз по течению.
Марко Карсикко

Искусственный интеллект определяет виды рыб и собирает данные

В связи с ужесточением природоохранных норм гидроэлектростанции обязаны защищать биоразнообразие речных водных путей и обеспечивать перемещение определенного процента мигрирующих рыб вверх по течению весной и летом.

«Разработанное нами приложение Industrial AI определяет виды рыб, перемещающихся по системе, и собирает такие данные, как их размеры и другую соответствующую информацию. Это позволяет энергетическим компаниям обновлять данные об объемах передаваемой рыбы для их отчетов об устойчивом развитии и веб-сайтов», — говорит Уккола.

«Мы также можем отвести рыбу в отдельный контейнер для исследовательских целей или отделить инвазивные виды. Кроме того, у нас есть решение, позволяющее безопасно перемещать смолта или мальков лосося и форели вниз по течению», — говорит Карсикко.

Крупная рыба, подвешенная в воде на светлом фоне с вертикальными линиями сетки.

Рыболовный путь Fishheart может перевозить тысячи рыб в час, не причиняя им вреда. Рыба удерживается в середине трубы диаметром 40 сантиметров благодаря центробежной силе. На фото озерная форель идет по пути миграции.

Цель — начать серийное производство

Три человека стоят и беседуют на промышленном объекте с трубами, оборудованием и синим контейнером.

Тесное сотрудничество сыграло решающую роль в разработке концепции решения по автоматизации рыболовного пути Fishheart. На фото: руководитель отдела партнерских продаж Siemens Ильмари Вейола (слева), менеджер по информационным технологиям и автоматизации Fishheart Самули Уккола и менеджер по продажам Insta Тимо Танска.

Компания Fishheart впервые разработала рыболовный путь Fishheart совместно с пилотными заказчиками в Финляндии, США, Канаде и Австралии. Когда функциональность процесса транспортировки рыбы была проверена и пришло время наращивать производство, Fishheart обратилась в местную компанию по автоматизации Insta, которая является нашим сертифицированным партнером по решениям.

«Автоматизация играет важнейшую роль в устройстве, поэтому нашим главным приоритетом при выборе партнеров была надежность. Мы хотели создать надежное и масштабируемое решение, по которому можно было бы найти экспертов по всему миру», — говорит Карсикко.

Вот что у нас получилось. Концепция автоматизации обеспечивает масштабируемое управление информационной безопасностью и поддерживает будущие идеи развития.

«Вместе мы разработали интеллектуальное решение по автоматизации рыбоводного пути Fishheart с использованием технологии Siemens. Решение экономично и может быть использовано в далеком будущем», — говорит Джоуни Хуотари, Директор зоны обслуживания в Insta.

«Наше сотрудничество в области развития служит хорошей платформой для роста. Siemens и Insta могут помочь нам стандартизировать решение для разных рынков», — говорит Карсикко.

Спи спокойно с помощью гармонизированного решения по автоматизации

По мнению интегратора, внедрение новой концепции автоматизации рыбного пути Fishheart прошло успешно.

«Гармонизированное решение, в котором все устройства уже интегрированы в Среда программирования TIA Portal, позволило инженерам по автоматизации сэкономить время, нервы и нервы — все, на что мы полагаемся при проектировании и вводе в эксплуатацию», — со смехом говорит Хуотари, добавляя:

«Преимущество также заключается в том, что при создании систем с использованием этой масштабируемой концепции в будущем заказчик может сократить запасы запасных частей».

Гидроэлектростанция у реки с водозаборными сооружениями, трубопроводами на склоне холма и оборудованием у воды.

Электростанция Раасака в Ии использует рыбный путь Fishheart для перевозки мигрирующей рыбы.

Альтернатива демонтажу плотин

Теперь решение Fishheart готово к завоеванию мировых рынков.

«Наша миссия — восстановить популяции мигрирующих рыб и сохранить биоразнообразие», — говорит Карсикко.

Именно из-за необходимости восстановления рыбных запасов во всем мире приходится сносить плотины. Благодаря рыбному пути Fishheart гидроэлектростанции и мигрирующие рыбы больше не исключают друг друга.

«Мы поддерживаем использование гидроэнергии, поскольку это эффективный способ производства возобновляемой электроэнергии. Благодаря изобретению Тармо плотины больше не нужно демонтировать», — говорит Карсикко.

Интервью проведено 22 апреля 2026 года

Узнайте, как система Fishheart помогает рыбе преодолевать плотины, не прерывая работу гидроэлектростанции.

РЫБЬЕ СЕРДЦЕ

Финская технологическая компания которая разработала мобильное решение для урегулирования конфликта между гидроэлектростанциями и мигрирующей рыбой.

Основан в Финляндии в 2016 году.

Основная рыночная зона: страны Северной Европы, Соединенные Штаты, Канада и Австралия.

Чистый объем продаж 4,6 млн евро (2025).

Персонал: Около 20 в Финляндии и шесть торговых представителей за рубежом.

С помощью рыбоводного пути «Фишхарт», мигрирующая рыба может безопасно обходить плотины по трубопроводу системы и перемещаться вниз по течению вверх по течению.

Систему также можно использовать для перемещения рыбы из одного водоема в другой в ситуациях кислородного истощения.

Помимо продажи устройства, бизнес-модель основана на сезонном обслуживании, в рамках которого Fishheart выполняет ежегодную установку системы, удаленный мониторинг и техническое обслуживание в межсезонье и в несезонное время.

Рыболовный путь «Рыбье сердце» это комплексное решение, реализованное на нашей платформе TIA Portal, которое включает интегрированное программируемое логическое управление (Simatic S7-1200 G2), вводы/выходы, панели HMI, системы управления движением, низковольтные компоненты и контрольно-измерительные приборы.