Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Зеленое здание с современным архитектурным дизайном, окруженное пышной зеленью.

Решение уравнения декарбонизации

Пять технологий помогут решить уравнение декарбонизации. Статья Питера Кёрте, директора по технологиям и стратегии Siemens AG.

В нашем стремлении бороться с изменением климата технологии играют одновременно преобразующую и важную роль. Многие новые инновации обладают уникальной силой в решении экологических проблем, но именно их коллективное применение действительно повышает их эффективность. Эта конвергенция — от идеи цифровых двойников до «отличного инструмента» промышленного искусственного интеллекта, эффективности аддитивного производства, понимания платформ декарбонизации и баланса, обеспечиваемого интеллектуальными сетями, — создает комплексный фактор устойчивого развития. Вместе они меняют наш подход к более чистому и устойчивому будущему.

Давайте подробнее рассмотрим, что происходит и что нас ждет в будущем.

1. Цифровые двойники: первопроходцы на пути к промышленной метавселенной Industrial Metaverse

Технология цифрового двойника является движущей силой повышения эффективности и устойчивого развития. Представьте себе мир, в котором каждый физический актив имеет цифровой аналог, который действует так же, как и настоящий. Это не научная фантастика; это реальность, которую мы создаем. Сегодня цифровые двойники позволяют моделировать, тестировать и оптимизировать все: от энергоэффективных холодильников в супермаркетах до обширных транспортных сетей, таких как железнодорожная система протяженностью 2000 км, которую мы строим в Египте.

Цифровые двойники могут сэкономить 7,5 гигатонн CO2 в этом десятилетии, что свидетельствует об их влиянии на устойчивое развитие.

И по мере того, как мы пойдем дальше, промышленная метавселенная начинает обретать форму. В этом развивающемся цифровом мире цифровые двойники, основанные на физике, в реальном времени и фотореалистичные, позволят нам управлять, анализировать и внедрять инновации с беспрецедентной скоростью и точностью. Эта эволюция представляет собой новое представление о том, как мы взаимодействуем как с людьми, так и с машинами, а также расширяет наши возможности по внедрению инноваций и изменению физического мира.

2. Industrial AI: интеллектуальный инструмент

Еще одним фактором, способствующим ускорению декарбонизации, стал промышленный искусственный интеллект, выступающий в роли катализатора, расширяющего возможности других технологий. Рассмотрим пример эстонских центров обработки данных Greenergy. По словам директора по развитию компании Керта Эверта, эффект действительно впечатляет. «Когда мы впервые запустили систему искусственного интеллекта, она сразу же повысила нашу эффективность примерно на 30%», — объясняет он. «И это было только начало. Со временем система постоянно учится, адаптируется и совершенствуется». Для меня это промышленный ИИ в действии — обучение, адаптация и постоянное совершенствование.

Искусственный интеллект может достичь 93% целей ООН в области устойчивого развития, что подчеркивает его разностороннее влияние.

3. Аддитивное производство: история ресурсоэффективности

Кроме того, есть аддитивное производство — технология, которая может трансформировать весь производственный ландшафт, изменить наше представление о производстве и использовании ресурсов. Наглядным примером является немецкая компания, которая использовала эту технологию для ремонта редукторов ветряных турбин, что привело к экономии энергии на 60— 85%. Аналогичным образом, Siemens Mobility использует аддитивное производство для производства запасных частей для поездов по запросу, что значительно сокращает время и ресурсы, традиционно необходимые для логистики и производства. Такой подход сокращает выбросы и позволяет перейти к более гибкому и экологичному производственному процессу.

Аддитивное производство позволяет сэкономить до 70% сырья, что свидетельствует о его роли в устойчивом производстве.

4. Платформы цифровой декарбонизации: посредник сотрудничества

Кроме того, эффективная декарбонизация зависит от сотрудничества, доверия и прозрачности. Платформы цифровой декарбонизации, такие как SIGreen, играют ключевую роль в этих усилиях, предоставляя компаниям пространство, где компании могут прозрачно обмениваться данными и стратегиями по сокращению выбросов углекислого газа. Эти платформы являются не просто инструментами, а содействующими инновациям и сотрудничеству, необходимым для достижения устойчивых целей по снижению выбросов углекислого газа.

Платформы декарбонизации устраняют до 90% выбросов углекислого газа от продукта, подчеркивая их важность для устойчивости цепочки поставок.

5. Интеллектуальные сети: обеспечение энергетического перехода

И наконец, рассмотрим важнейшую роль интеллектуальных сетей в нашем энергетическом переходе. Эти передовые системы играют ключевую роль в таких местах, как Терсейра на Азорских островах, где возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, зависят от природы. Интеллектуальные сети управляют этой изменчивостью, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение и значительно сокращая выбросы углекислого газа. Интеллектуальные сети являются основой будущего энергетического ландшафта, в котором возобновляемые источники энергии не только дополняют, но и играют ключевую роль в удовлетворении наших энергетических потребностей.

Интеллектуальные сети нацелены на 100-процентную гибкость и стабильность, что крайне важно для перехода к энергетике.

Помимо индивидуального воздействия: конвергенция технологий

Заглядывая в будущее, становится ясно, что эти технологии — цифровые двойники, промышленный искусственный интеллект, аддитивное производство, платформы декарбонизации и интеллектуальные сети — являются взаимосвязанными частями большого целого. Совместно они работают над сокращением выбросов углекислого газа в промышленности и повышением операционной эффективности.

Наш путь вперед — это путь сотрудничества и инноваций, путь к устойчивому и углеродно-нейтральному будущему. Но дело не только в сотрудничестве людей и компаний, но и в том, чтобы эти технологии могли бесперебойно работать вместе. Представьте себе, например, мир, в котором искусственный интеллект и 3D-печать объединяют усилия, способствуя созданию более интеллектуальных и устойчивых производственных процессов. Именно о такой синергии мы и говорим.

Именно здесь цифровые бизнес-платформы, такие как Siemens ускоритель вступай в игру. Здесь компании, разработчики и новаторы могут найти решения и экосистему, необходимые им для реального использования возможностей этих взаимосвязанных технологий, прокладывая путь к инновационному, совместному и экологичному будущему.

Наш путь вперед — это путь сотрудничества и инноваций, путь к устойчивому и углеродно-нейтральному будущему. Это требует слияния реального с цифровым и создания решений экологических проблем. Это наше обязательство, наша цель — создание технологий, призванных изменить повседневную жизнь каждого.

A Siemens Xcelerator Giant X train engine in a railway station.

Ускорение цифровой трансформации для масштабирования и устойчивого развития

Siemens Xcelerator — это открытая цифровая бизнес-платформа, которая способствует сотрудничеству и инновациям благодаря тщательно подобранному портфелю, сочетающему реальный и цифровой миры, а также мощную экосистему партнеров, которые вместе могут ускорить достижение конкретных целей по декарбонизации вашего бизнеса.

Начните свое путешествие