Skip to main content

TARUS: ускорение работы станков и цифровая трансформация

Благодаря дальновидному подходу и инженерной изобретательности TARUS остается лидером в области решений для автомобильных дизайн-студий. Чтобы сохранить позиции на рынке и соответствовать растущим требованиям клиентов, владельцам компании — братьям Дэйву и Дугу Грейг — потребовалось повысить и расширить возможности своих станков для обработки глины.

Содействие инновациям для лидеров TARUS

Изобретения и инновации — основа семейного предприятия TARUS, единственного американского производителя фрезерных станков для обработки глины для проектирования транспортных средств. В 1984 году компания из Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, полностью изменила автомобильную промышленность, представив миру свое изобретение Claymill.

Позже компания TARUS приняла на вооружение инновационное революционное управление станком SINUMERIK ONE от Siemens. Этот новаторский фрезерный станок с ЧПУ, оснащенный всеми возможностями фрезерования и сканирования для моделирования конструкций концептуальных автомобилей, задал тон и оправдал высокие ожидания компании TARUS, которая и по сей день является лидером этой отрасли.

Выбор платформы SINUMERIK ONE от Siemens дал TARUS новый импульс для развития, укрепил репутацию компании как лидера передовых технологий и открыл возможности для дальнейших инноваций в будущем.

Брэд Клейноу и Дейв Грейг смотрят в камеру, улыбаясь.

Достижение успеха в самоконтроле

Компания TARUS появилась в 1969 году в гараже патриарха семьи Дугласа Дж. Грейга в Уоррене, штат Мичиган, и в 1970-х годах зарекомендовала себя как новатор в своей отрасли.
TARUS создавал системы управления и станки с уникальными функциями, которые вскоре переняли другие компании. В 1980 году TARUS представил собственную систему ЧПУ. Годом позже компания выпустила станок следующего поколения с системой управления, оснащённой уникальным графическим интерфейсом. Под названием TPI 8100 CNC, эта система управления поддерживала 3D-графику и обеспечивала высокоскоростное контурное фрезерование для производителей пресс-форм и штампов, а также ряд других передовых функций.

Поскольку станки TARUS были оснащены собственной востребованной системой управления и ее последующими версиями, они отличались высокой скоростью, плавностью, точностью и надежностью. Клиентам нравился интерфейс и стабильные, повторяемые результаты работы станка. В 1984 году TARUS и General Motors объединили усилия для создания портативного станка для обработки глины — первого в мире промышленного станка, спроектированного специально для этой задачи. TARUS Claymill быстро стал отраслевым стандартом в автомобильной промышленности. Эти станки обрабатывают глину, плотный пенопласт и полиуретан для создания моделей дизайна и проверки поверхности будущих автомобилей.

С каждым новым успехом TARUS только укреплял свои позиции и на протяжении десятилетий оставался мировым лидером решений для автомобильных дизайн-студий. С развитием отрасли, включая электромобили, и ростом конкуренции компания сделала очередной рывок: она расширила возможности своего графического интерфейса и внедрила систему управления SINUMERIK ONE, сочетая надежность и производительность с функциональностью и удобством TARUS Claymill CNC.

«SINUMERIK ONE появился как раз вовремя», — сказал Дэйв Грейг. «Мы искали решение, которое не только повысило бы производительность, но и позволило сохранить наш графический интерфейс, разработанный специально для работы с моделями из глины. Это дает нам конкурентное преимущество. С управлением Siemens наши станки позволяют дизайнерам моделей делать то, чего раньше было невозможно».

Переход на новый уровень

Сроки сыграли ключевую роль в партнерстве TARUS и Siemens. Скотт Дойл из Electro-Matic, надежного поставщика решений и технологического партнера TARUS, знал потребности своего клиента.

«Понимание того, чем именно занимается TARUS, и ее превосходное управление движением — многое из того, что делает TARUS, идеально совпадало с направлениями Siemens», — сказал Дойл, вице-президент по продажам OEM в Electro-Matic. «Возможность сотрудничества была очевидна».

Дойл познакомил Дуга и Дейва с технологиями Siemens и заверил, что многотехнологичный SINUMERIK ONE может повысить производительность машин TARUS, сохранив при этом графический пользовательский интерфейс компании.

По словам Дейва, клиенты, использующие TARUS Claymill для моделей автомобилей в натуральную величину, «в восторге». «Станок надежен, работает гораздо быстрее, плавнее, тише — во всем превосходит ожидания. Машины работают стабильно и безотказно».

Siemens с компанией TARUS познакомил Скотт Дойл, вице-президент по продажам OEM компании Electro-Matic Products.
Мы взяли пакет SINUMERIK ONE, внедрили его и доработали для нашего интерфейса. Теперь у нас есть чрезвычайно высокопроизводительный станок с ЧПУ с нашим пользовательским интерфейсом, который нравится клиентам и который очень прост в использовании.
Дуг Григ (Doug Grieg), Соучредитель, Компания TARUS Products, Inc.

Повышение производительности

Теперь компания TARUS и ее клиенты получают преимущества на всех этапах производственного цикла: от настройки станка до его производительности и пропускной способности.

Самым важным для Дейва, Дуга и их клиентов является знакомый внешний вид системы управления TARUS. Это было их самой большой проблемой и самым большим вопросом при адаптации машин TARUS к SINUMERIK ONE. По словам Дуга, этот процесс занял около года и предполагал сотрудничество Siemens и TARUS, и результаты не имеют себе равных в отрасли.

«Ни у кого нет такого надежного пользовательского интерфейса, как у SINUMERIK ONE. В этом и заключается секретный ингредиент», — сказал он. «Поскольку мы уже разработали собственное программное обеспечение для нашей системы управления, нам удалось объединить эти две вещи на благо наших клиентов».

Пользователи получают надежность и привычный интерфейс TARUS, но с повышенной производительностью станков. Для TARUS и ее клиентов критически важны качество поверхности, точность реза, циклы обработки и надежность, ведь именно эти параметры определяют, насколько точно глина превращается в модели будущих автомобилей. Фактически, именно точность режущих инструментов обеспечивает требуемую отделку поверхности и позволяет исключить трудоемкое ручное шлифование.

По словам Дэйва, клиенты, использующие станки TARUS как расширение своих команд по моделированию дизайна, действительно получают более качественную поверхность, которую редко приходится дорабатывать вручную.

Станок для обработки глины с плавным движением резца для эффективной переработки материала.

5-осевые кинематические возможности управления SINUMERIK ONE обеспечивают плавную и высокоточную высокоскоростную резку

Теперь наши станки режут настолько точно, что их не нужно дорабатывать; это экономит драгоценное время.
Дейв Грейг (Dave Greig), Генеральный директор, TARUS

Сокращение времени цикла

«Только по вычислительной мощности SINUMERIK ONE работает на 30% быстрее», — говорит Крис Гримм (Chris Grimm), менеджер по продажам OEM в Siemens. В подтверждение этого утверждения Дойл воочию убедился в результатах работы с внутренними машинами TARUS. «Их пропускная способность значительно возросла», — сказал он.

Клиенты экономят еще больше времени на этапе проектирования и фрезерования моделей автомобилей, поскольку программное обеспечение TARUS позволяет вносить изменения «на лету».

Дуг объясняет: «С нашим программным обеспечением у клиентов есть выбор. Они могут обработать модель автомобиля на станке, а если нужно внести небольшое изменение, могут доработать его вручную и затем измерить. Могут отсканировать модель с помощью своей системы сканирования и затем обработать другую сторону модели на станке. Либо вернуть изменения в свою CAD-систему, чтобы зафиксировать их в архиве. Иногда же они решают внести изменения прямо на станке».

Они общаются с дизайнером или 3D-дизайнером, тот вносит изменения в программу, и затем снова обрабатывают модель на станке. В работе с глиной очень много взаимодействия и корректировок. Наши системы управления позволяют все это делать.

Дуг также подчеркнул, что надежность является важным преимуществом для клиентов. По его словам, надежность означает сокращение времени простоя, что увеличивает производительность, назвав SINUMERIK ONE «одним из самых надежных в мире».

«SINUMERIK ONE значительно повысила надежность по сравнению с нашим предыдущим решением. А надежность означает для клиента рост производительности, для TARUS — снижение затрат на гарантийное обслуживание, а также большую уверенность при продаже этих станков новым и существующим клиентам».

По словам Дуга, SINUMERIK ONE особенно полезен при настройке и запуске машины. Используя процесс, который он называет «клонированием», команда TARUS может запрограммировать одну машину и реплицировать ее на другие.

«Мы берем настройки с одной машины и переносим их на следующую, включаем ее, и все работает», — сказал он. «Каждая машина работает так же, как и та, которую мы только что создали».

Менеджер по работе с клиентами Siemens Machine Tool Systems Крис Гримм и генеральный директор Tarus Дейв Грейг

Обеспечение большей продуктивности в будущем

Хотя Дэйв и Дуг сосредоточены на настоящем, обеспечивая оперативные результаты для себя и своих клиентов, они также думают о долгосрочной перспективе. Именно поэтому братья не сомневались, переходя с собственной системы управления на SINUMERIK ONE.

SINUMERIK ONE — относительно новая инновация, основанная на многолетнем опыте успеха, и Siemens будет поддерживать ее еще многие десятилетия. TARUS и ее клиенты смогут без проблем получать новые детали и обслуживание как от Electro-Matic, так и от Siemens.

«Долгосрочная доступность запасных частей — это очень важно», — сказал Дуг. «Когда детали поступают, мы знаем, что они будут работать. Они готовы к использованию сразу, и Siemens также поддерживает цепочку поставок».

По словам Дойла, поддержка клиентов осуществляется совместно Electro-Matic и Siemens. В Electro-Matic есть собственные инженеры по приложениям, которые могут приезжать к TARUS и оказывать поддержку на определенном уровне сложности, прежде чем подключать обращаться к местному инженеру Siemens.

Партнеры по сотрудничеству Скотт Дойл, Брайан Макминн, Дейв Грейг, Брэд Клейноу и Крис Гримм.

TARUS, как пилотный клиент, стал одной из первых американских компаний-производителей станков, использовавших возможности SINUMERIK ONE. Это дало компании начальное преимущество на рынке — и с тех пор она не сбавляет обороты.

«У наших конкурентов нет ничего подобного», — говорит Дуг.

«Если сравнивать наши станки буквально по деталям с любыми другими на рынке, даже рядом не стояли. Все остальные делают то, что мы сделали 30 лет назад», — добавил Дэйв. «Вот в чем разница».

Как бы ни был выгоден переход на SINUMERIK ONE для TARUS, есть возможности для дальнейшего роста. Пакет управления имеет функции и опции, которые компания TARUS только начала изучать, и опции, которые особенно хорошо подходят для других рынков, таких как аэрокосмическая промышленность. Дуг уже подумал о расширении производства станков с ЧПУ для клиентов, производящих детали для аэрокосмической промышленности.

Независимо от рынка, функции SINUMERIK ONE, такие как Digital Twin («цифровой двойник»), могут сыграть свою роль. Цифровой двойник — это виртуальное представление физического станка или процесса, с помощью которого можно понять и предсказать характеристики его работы. Цифровые двойники применяются на протяжении всего жизненного цикла, чтобы моделировать, прогнозировать и оптимизировать продукт и производственную систему до инвестирования в физические прототипы и оборудование.

«Использование цифрового двойника и виртуальная отработка деталей до их реальной обработки на станке, чтобы получить точные расчеты времени, необходимого конечным клиентам для изготовления пресс-форм или штампов, — это очень мощная возможность», — сказал Брайан МакМинн, менеджер бизнес-сегмента Machine Tool Systems в Siemens. «Цифровой двойник также полезен для обучения: TARUS может виртуально обучать клиентов еще до того, как они получат станок».

Эти возможности особенно привлекают Дуга, особенно с точки зрения того, как TARUS поддерживает своих клиентов. «Полностью удаленный мониторинг и ремонт станка — теперь полностью реальны», — сказал он.

Зная, что компания TARUS хочет, чтобы управление стало одним из главных преимуществ их машин, компания McMinn видит в будущем повышение эффективности программного обеспечения, которое поможет повысить производительность.
«TARUS постоянно изучает новые функции, разные лицензии программного обеспечения и циклы компиляции, чтобы получать больше производительности от системы управления», — сказал он.
Надежность SINUMERIK ONE позволяет членам команды TARUS внедрять улучшения и усовершенствования по запросу клиентов, поскольку им не нужно беспокоиться о технологиях, определяющих производительность машины.

«Теперь TARUS может разрабатывать другие функции, которые более интересны и актуальны для наших клиентов», — говорит Дуг. «Например, улучшение графического пользовательского интерфейса или оптимизация системы CAM, которая программирует пользовательский интерфейс».

Однако пока Дуг знает, что решение, принятое им и его братом много лет назад, сегодня приносит пользу компании TARUS и ее клиентам.

«TARUS и Siemens переосмысляют и совершенствуют станки, системы управления и производственные процессы, которые помогают воплощать идеи в реальность, так же как создаются и реализуются динамичные новые автомобильные дизайны», — сказал он. «Это действительно уникальное время для производства».

Начните свой путь трансформации