Skip to main content

Industrial Edge превращает прессовый цех в умный завод

Компании Schuler Pressen GmbH и Siemens Large Drives Applications используют Industrial Edge для повышения прозрачности и обеспечения более высокой готовности оборудования в прессовом цехе.

Industrial Edge превращает прессовый цех в умный завод

Повышение прозрачности, более высокая готовность и целевое техническое обслуживание: это были основные факторы совместного проекта Schuler Pressen GmbH и Siemens, который помогает проложить путь к цифровизации. Используя Industrial Edge, две компании превратили один из прессовых цехов Siemens в умный завод.

Вид со спины: двое человек указывают на экран

Первоначальная идея возникла в ситуации, напоминающей фильм: «Все началось с совещания руководства по стратегиям цифровизации. А затем участники просто сказали: „Давайте сделаем это вместе!“», — вспоминает Тобиас Грюнер.

В качестве руководителя отдела цифровизации и инфраструктуры в Siemens Large Drives Applications он отвечает за одну из основных производственных площадок компании по выпуску крупных приводов — прессовый цех Siemens в Нюрнберге. В этом цехе Siemens эксплуатирует девять различных типов прессов компании Schuler Pressen GmbH. Именно эти машины должны были быть оснащены Industrial Edge и цифровым решением Schuler.

Мужчина сидит за столом с двумя мониторами, на которых отображаются производственные данные.

Майкл Вайер и команда под руководством доктора Стефани Апприч работают над повышением надежности, производительности и эффективности прессовых решений с помощью цифровых сервисов.

Открытость от начала до конца

Именно такая форма гибкого сотрудничества сделала проект особенным, поясняет Грюнер: «У нас состоялся вводный семинар, на котором команда Schuler представила первый проект решения, и мы поняли, что движемся в правильном направлении». Концепции базировались на цифровом портфеле, разработанном Schuler для поддержки своих пользователей, — говорит Майкл Вайер, руководитель проекта цифровых решений в Schuler Pressen GmbH: «Наши облачные решения уже содержат такие приложения, как Production Monitor и Press Force Monitor. Мы внедряем эти приложения как промышленные приложения на наших прессах, чтобы предоставлять пользователям информацию о состоянии производства и текущем статусе оборудования».

Изучение возможностей brownfield-проектов

Грюнер сразу увидел преимущества такого подхода. «Мы эксплуатируем несколько прессов, которые сильно отличаются друг от друга как по типу процесса, так и по жизненному циклу, что типично для завода типа brownfield. Но с помощью приложений от Schuler и Industrial Edge мы можем интегрировать все эти различные системы в одно стандартизированное решение, которое соответствует архитектуре нашей площадки и может предоставлять всю информацию, необходимую для оптимизации наших процессов». Перевод целого прессового цеха в цифровую эпоху также стал особым опытом для Вайера: «Обычно начинают с малого — с одного станка, оценивают результаты, а затем масштабируют решение на другие машины. Не в этот раз. Мы мыслили гораздо масштабнее. Это было непросто, но таким образом можно создать гораздо больше преимуществ с самого начала».

Крупный план аппаратного обеспечения в шкафу на переднем плане; два размытых силуэта людей и экран на заднем плане

Edge в коробке: все аппаратное обеспечение системы собрано в шкафу, который легко устанавливается пользователем, а затем активируется Schuler дистанционно. «Решение Schuler для Industrial Edge»

Решение, установленное в настоящее время на заводе в Нюрнберге, отличается простотой, безопасностью и гибкостью. Все компоненты для интеграции Industrial Edge собираются компанией Schuler в готовый к использованию шкаф — «мы называем это "периферия в коробке"», — поясняет Вайер.

Шкаф содержит промышленный ПК SIMATIC со всеми необходимыми интерфейсами. Данное коробочное решение устанавливается на объекте силами Siemens, а приложения развертываются на периферийном устройстве специалистами Schuler дистанционно из штаб-квартиры в Геппингене. Централизованная система управления позволяет компании Schuler постоянно обновлять, расширять и обслуживать приложения, что делает решение исключительно универсальным — «просто умно», — говорит Грюнер. Затем периферийное устройство отправляет данные во внутреннюю сеть Siemens для последующей оценки и анализа.

Industrial Edge делает прессы интеллектуальными

По завершении проекта все девять прессов были интегрированы в решение Industrial Edge, и Грюнер со своей командой уже использовали данные машин для получения ценных аналитических выводов.

«Одним из аспектов, имеющих большое значение для наших производственных операций, является износ оборудования и инструментов», — объясняет он. «Износ оборудования — это то, что наши операторы фактически могут почувствовать, например, по изменению звука работы машины, когда инструмент затупляется. Теперь мы можем измерить этот эффект на самом деле.

Мы контролируем усилие пресса и видим, как оно постепенно увеличивается по мере роста износа. Это изменение настолько незначительно, что мы не можем обнаружить его только с помощью датчика усилия пресса, но мы видим его при анализе данных через Industrial Edge, что позволяет нам подтвердить эффективность эксплуатации нашего оборудования».

Доктор Стефани Апприч из Schuler Pressen

Доктор Стефани Апприч, руководитель направления облачных сервисов — Schuler Digital Suite, Schuler Pressen GmbH

«С нашими цифровыми решениями можно обнаруживать аномалии, предотвращать простои и повышать производительность».
Доктор Стефани Апприч, Руководитель направления облачных сервисов, Schuler Digital Suite, Schuler Pressen GmbH

Новый уровень сотрудничества и обслуживания

Компания Siemens также может выбирать, какие сигналы могут передаваться в облако Schuler, где команда Schuler использует эти данные для оказания поддержки Грюнеру и его команде в оптимизации работы прессов. Это еще одна особенность, отличающая решение Schuler: пользователи всегда сохраняют полный контроль над своими данными и могут решать, какой информацией они хотят делиться.

«Мы, как производитель, лучше всех знаем свои прессы, а наши пользователи лучше всех знают свои производственные операции. Объединение этого совместного опыта с нашими цифровыми решениями помогает нам создавать новые услуги», — поясняет доктор Стефани Апприч, руководитель направления облачных сервисов — Schuler Digital Suite в компании Schuler Pressen GmbH. По словам Апприч, Schuler также извлечет выгоду из сотрудничества с Siemens в развитии этих цифровых решений: «Нам удалось продемонстрировать, как можно построить умный завод на базе наших прессов, как обнаруживать аномалии, предотвращать простои и повышать производительность. Я уверена, что этот отраслевой пример поможет убедить больше пользователей». Тем временем Вайер уже внедряет первое дополнение для прессового цеха в Нюрнберге: анализ ошибок через Industrial Edge. «И снова мы выступаем в роли первопроходцев, расширяя решение совместными усилиями, что для меня также является доказательством того, что проект действительно окупается», — заключает он.

Майкл Вайер из Schuler Pressen
«С самого начала планировался гораздо более широкий масштаб. Это было непросто, но таким образом можно создать гораздо большую ценность».
Майкл Вайер, Управление проектами в области цифровых решений, Компания Schuler Pressen GmbH
Внешняя дверь Центра инновационных технологий TechCenter в Schuler Pressen

Digital Suite и Industrial Edge позволяют компании Schuler Pressen GmbH внедрять цифровизацию непосредственно в прессовый цех.

Industrial Edge в компании Schuler Pressen GmbH

Решение Industrial Edge в компании Schuler Pressen GmbH опирается на проверенные промышленные компоненты из линейки SIMATIC, а также на аппаратное и программное обеспечение Siemens Industrial Edge. Приложения Industrial Edge, работающие на SIMATIC IPC227E, собирают данные с пресса и передают результаты в облако Schuler Cloud и сеть Siemens. Компактное решение хорошо подходит для простой интеграции в существующие установки, а большинство решений для прессов от Schuler уже поставляются с предустановленным пакетом. Schuler разрабатывает приложения для сбора и анализа данных в рамках своей Digital Suite.

С помощью платформы Industrial Edge стандартные приложения могут быть дополнены приложениями собственной разработки, которые затем могут быть централизованно загружены в формате docker-контейнеров через Industrial Edge Hub, находиться под управлением центральной системы Industrial Edge Management System и развертываться всего за несколько кликов на децентрализованных цеховых системах.

Комплексные механизмы безопасности обеспечивают постоянную защиту данных от несанкционированного доступа.

Начните свой путь трансформации