Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
НАБЛЮДЕНИЯ

Конвергенция IT/OT для возобновляемых источников энергии

Австрийская компания PBEG, занимающаяся планированием проектов и консалтингом, полагается на конвергенцию информационных технологий и технологий для биогазовых установок.

Новые идеи, стратегии и новейшие технологии для сельскохозяйственного бизнеса, а также использование возобновляемых источников энергии — вот чем известна консалтинговая компания Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH (PBEG), расположенная в Лихтенегге, Нижняя Австрия. Компания Siemens сыграла решающую роль в предоставлении своим клиентам экономических преимуществ благодаря конвергенции Industrial Edge и информационных технологий и информационных технологий.

Биогазовые установки всегда были частью деятельности PBEG. С момента своего создания компания в основном сосредоточилась на строительстве, а также на комплексном управлении такими объектами — от управления проектами до ввода в эксплуатацию и непрерывной поддержки. В результате продолжающейся цифровизации компания PBEG также смогла продавать балансирующую энергию, вырабатываемую на биогазовых установках. Чтобы добиться успеха в балансировании рынка электроэнергии со своими клиентами, PBEG полагается на Industrial Edge и конвергенцию информационных технологий и OT.

Балансирующий поставщик электроэнергии среди возобновляемых источников энергии

Биогазовые установки заполнены биоразлагаемыми материалами. Конечный продукт — метан, который можно временно хранить. Они могут производить так называемую базовую нагрузку электроэнергии. Это существенное отличие от других возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца: в час непрерывно вырабатывается одинаковое количество электроэнергии — независимо от сезона или текущих погодных условий. Интенсивное расширение использования возобновляемых источников энергии также привело к дополнительной нагрузке на сеть, которая проявляется в колебаниях частоты электроэнергии. Биогазовые установки могут стабилизировать сеть, поскольку производство электроэнергии может быть увеличено или уменьшено в течение нескольких минут. Это так называемая положительная и отрицательная балансирующая сила, которую можно использовать для уравновешивания таких колебаний.

Промышленный биогазовый комплекс с большими зелеными резервуарами для хранения, трубопроводами и технологическим оборудованием в сельской местности.

Платформа для торговли энергией

Человек стоит перед логотипом Siemens в голубой рубашке и держит в руке изделие Siemens.

Вместе со своим партнером B-SEC better secure KG компания PBEG разработала Strom Pool Manager — централизованную платформу, позволяющую торговать балансировочной мощностью. Операторы биогазовых установок могут использовать Strom Pool Manager, чтобы заранее объявить, когда и в какой степени соответствующая установка будет готова к балансировке электроэнергии. Впоследствии Strom Pool Manager позволяет трейдерам, торгующим балансирующей энергией, получать положительную или отрицательную балансирующую мощность от биогазовых установок.

Благодаря предлагаемым нами технологиям мы даем возможность нашим клиентам участвовать в балансировании энергетического рынка и тем самым помогаем им закрепиться в экономике.
Кристиан Гремель, Исполнительный менеджер, Проектное планирование — Консультации и разработки GmbH

Связь между ИТ и ОТ

Технология Siemens была использована для обеспечения связи биогазовых установок с менеджером Strom Pool. Совместные переговоры быстро показали, что Industrial Edge может служить связующим звеном между биогазовыми установками из мира OT и Strom Pool Manager из мира информационных технологий. Блоки управления работают примерно 20-30 лет. В результате технология автоматизации, установленная на биогазовых установках под управлением PBEG, очень неоднородна.

Siemens Industrial Edge используется для приведения блоков управления, которые потенциально могут различаться с точки зрения выпуска продукции и производителя, к общему знаменателю.

Логотип Siemens на белом фоне с синей рамкой.

Так называемые периферийные устройства могут подключаться практически ко всем блокам управления и собирать данные, которые затем можно отобразить на панели управления или отправить на сервер. Единственное условие — аппаратное обеспечение, которое необходимо установить. В случае партнерства между PBEG и Siemens периферийные устройства, установленные на биогазовых установках, обеспечивают связь между блоками управления и Strom Pool Manager от PBEG с помощью небольшого контейнерного приложения. Участвующие операторы входят в инструмент цифрового администрирования и в четырехчасовых сегментах сообщают о наличии своих биогазовых установок.

Конвергенция информационных технологий и технологий позволяет операторам биогазовых установок быстро и без труда участвовать в балансировании рынка электроэнергии.
Диплом. — полузащитник. Эрих Мандель, Исполнительный менеджер, Проектное планирование — Консультации и разработки GmbH

Устройства Industrial Edge, находящиеся на границе между миром информационных технологий и OT, отвечают за сбор данных, а также за их последующее отображение в Strom Pool Manager. В обратном направлении, то есть от Strom Pool Manager до биогазовых установок, устройства позволяют увеличивать и уменьшать выходную мощность когенерационных установок, технических узлов биогазовых установок.

Этот двунаправленный обмен данными стал возможен благодаря приложению, работающему на устройстве Industrial Edge. Учитывая множество биогазовых установок в разных федеральных землях и соответствующие географические расстояния, функции удаленного доступа, которые также являются частью Industrial Edge, представляют собой значительное преимущество. Для подключения к Strom Pool Manager требуется только устройство Industrial Edge, установленное на биогазовой установке. Впоследствии обновления программного обеспечения можно развертывать с помощью Industrial Edge Management, которое идентифицирует все подключенные устройства Industrial Edge и устанавливает удаленные подключения.

В настоящее время решение Industrial Edge используется в пилотном проекте, включающем несколько биогазовых установок в разных федеральных землях. После успешного завершения пилотного проекта к Strom Pool Manager через Industrial Edge будут подключены дополнительные биогазовые установки. Это позволит им участвовать в балансировании рынка электроэнергии, открывая новые возможности для биогазовых установок в контексте перехода на новые источники энергии и изменения структуры энергопотребления.

Предложение Industrial Edge отличается широкими возможностями подключения в секторе автоматизации, а также приложениями для обработки данных и управления данными. Кроме того, философия Industrial Edge включает централизованное управление, развертывание и обновление приложений, что упрощает удаленную настройку и обновление. Масштабируемость и адаптируемость решения позволяют легко интегрироваться в другие биогазовые установки.