Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Новая эра производства: низкоуглеродное и энергоэффективное

Как компании сочетают технологии цифровизации и автоматизации с умным финансированием, чтобы оставаться впереди.

Июль 2024 года

Помимо соглашения о поэтапном отказе от использования ископаемого топлива, ПОЛИЦЕЙСКИЙ 28 также принял первую в мире «глобальную инвентаризацию» по усилению мер по борьбе с изменением климата. Цель состоит в том, чтобы продолжить достижение цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса и достижению нулевых выбросов к 2025 году, но время на исходе быстрее, чем ожидалось. Согласно последний отчет Глобального углеродного проекта, ожидается, что глобальные выбросы углекислого газа из ископаемого топлива составят 36,8 миллиарда тонн в 2023 году, достигнув нового рекордного уровня, который на 1,1% выше значения 2022 года.

Отрасль, на долю которой приходится четверть всех прямых выбросов, занимает второе место после энергетического сектора. Если выбросы в энергетическом секторе перераспределяются в конечные сектора на основе использования ими электроэнергии и тепла, вклад промышленного сектора увеличивается даже до 34%. Это подтверждается тем фактом, что производственная отрасль готова перейти к более устойчивым методам производства. Четыре из пяти производственных компаний стремятся к углеродно-нейтральным операциям к 2021 году исследование Бостонской консалтинговой группы, подготовленный по заказу Всемирного экономического форума.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Пересечение технологий и финансирования устойчивого производства

Ключом к внедрению более устойчивых практик в промышленном секторе является ускорение декарбонизации, повышение эффективности использования энергии и ресурсов и внедрение практики циркулярной экономики. К счастью, многие из необходимых технологий для обеспечения устойчивого развития уже доступны. Благодаря использованию передовых технологий автоматизации и цифровизации промышленное производство может стать очень гибким, экономичным и в то же время более устойчивым.

Если вы дополняете эти технологические ноу-хау отличным финансовым опытом, внедрение экологически чистых технологий производства еще больше ускоряется. Почему? Приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования или технологий требует предварительных инвестиций, которые могут повлиять на кредитоспособность, денежный поток и структуру баланса компании. Кроме того, производственные компании в настоящее время работают в нестабильной рыночной среде, в которой они могут рассмотреть возможность отсрочки инвестиций, в то время как другим трудно найти доступ к необходимому финансированию.

Повышение энергоэффективности при нулевых затратах

Энергосберегающая автоматизация и цифровые инструменты открывают огромный потенциал для значительного повышения энергоэффективности производственных операций. Только интеллектуальные и интегрированные технологии привода могут обеспечить достижение поставленных целей экономия энергии до 30%. Стремясь к устойчивым производственным практикам, Электрическое стекло Nippon (NEG), ведущий производитель специального стекла, внедрил стратегический подход к снижению потребления энергии. После проведения всестороннего анализа энергоемкая компания NEG установила технологию Siemens Digital Industries, включая двигатели, контроллеры и водяные насосы, что привело к значительному сокращению выбросов углекислого газа и эксплуатационных расходов. Для финансирования инвестиций NEG использовала интеллектуальное финансовое решение от Siemens Financial Services. Контрактное соглашение по энергоэффективности позволило распределить платежи на пять лет в соответствии с гарантированной экономией и свести инвестиции к нулю.

Инвестирование в минимизацию потребления ресурсов

Моделирование и оптимизация физических продуктов и процессов с помощью цифровых двойников могут не только повысить качество производства и сократить время обработки, но и свести к минимуму использование физических ресурсов. Например, в Германии таким образом к 2030 году можно избежать от пяти до восьми процентов выбросов первичной энергии в результате производственных процессов.

Этот ценный потенциал можно удвоить за счет дополнительной автоматизации. Американский лидер вертикального земледелия 80 Acres Farms уже воспользовался этим потенциалом, используя передовые программные и аппаратные решения Siemens, включая интеллектуальные системы управления оборудованием и энергопотреблением, а также технологии промышленной автоматизации. Цифровой двойник моделирует рост растений и производственные процессы. Результат? Оптимизация использования воды и земли при значительном повышении урожайности продуктов питания. Siemens Financial Services активно поддерживает развитие будущей сельскохозяйственной инфраструктуры и технологических инноваций путем долевого финансирования этого инновационного проекта.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Устойчивое производство — конкурентное преимущество, которое окупается всеми способами

Технологии цифровизации и автоматизации позволяют компаниям оптимизировать весь жизненный цикл производственных процессов, что приводит к повышению эффективности использования энергии и ресурсов и сокращению выбросов углекислого газа, что делает их фундаментальным фактором устойчивого развития. Однако правильный партнер по финансированию может изменить правила игры на пути к устойчивому производству, обеспечив быстрый и легкий доступ к интеллектуальному финансированию без ущерба для финансовой стабильности.

Итак, когда вы присоединитесь к революции устойчивого производства, чтобы пожинать плоды экологически чистого будущего? Потому что преимущества углеродной нейтральности и энергоэффективности выходят далеко за рамки экологической ответственности. В условиях все более сложных условий устойчивое производство создает конкурентное преимущество за счет снижения производственных затрат, привлекательности работодателей и повышения узнаваемости бренда.

Что, если умные технологии сопровождаются разумным финансированием?

Финансирование цифровой трансформации для устойчивых отраслей

Начните свой путь трансформации