Skip to main content

Инвестируете в ветроэнергетику? Мы ваши главные сторонники.

Узнайте о роли финансирования в ветроэнергетике американского региона.

ФЕВРАЛЬ 2023
Автор: Брент Найт

В последние годы спрос на возобновляемую энергию и объемы ее использования стремительно растут. Ветер — один из наиболее динамично развивающихся возобновляемых источников энергии в мире и ключевой фактор перехода к чистым нулевым выбросам углерода.

Государственная поддержка и капитал выступают основными факторами этого перехода и одновременно — двумя главными препятствиями, которые все еще стоят на его пути, особенно в американском регионе, обладающем колоссальным потенциалом для ветроэнергетики.

Закон администрации Байдена о снижении инфляции (Inflation Reduction Act) стал фундаментальным прорывом на пути к чистой энергии. В недавнем информационном документе подразделение Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) призвало власти США и далее уделять приоритетное внимание мерам, необходимым для укрепления долгосрочной жизнеспособности именно американской ветроэнергетики.

Наряду с поддержкой со стороны политиков необходимы дополнительные инвестиции в ветроэнергетические проекты в Северной и Южной Америке — как на суше, так и на море — для обеспечения устойчивого глобального энергетического перехода.

Разработчикам проектов важно наладить доверительные отношения с кредиторами, ориентированными на устойчивое развитие. Такие партнеры понимают специфику отрасли и помогают не только создавать, но и эксплуатировать объекты возобновляемой энергетики с минимальным воздействием на окружающую среду и интересы местных сообществ.

Подразделение Siemens Financial Services (SFS) опирается на уникальное сочетание глубоких знаний отрасли, инновационных финансовых решений, инвестиций в акционерный капитал и международного опыта разработки проектов. Это помогает преодолевать трудности, возникающие при строительстве ветроэлектростанций для увеличения объемов генерации энергии ветра в американском регионе.

Будучи одними из первых, кто начал финансировать ветроэнергетику, мы понимаем критическую роль индивидуальных финансовых решений в обеспечении успеха проекта еще до начала строительства и на протяжении всего периода его эксплуатации.

С 2008 года SFS поддерживает продажи ветряных турбин Siemens в США и развивает отношения с ведущими разработчиками проектов в области ветроэнергетики.

Более десяти лет мы сотрудничаем с Pattern Energy — одним из крупнейших в мире частных разработчиков ветроэнергетических проектов, — расширяя использование возобновляемой энергии ветра по всей Северной Америке.

Наше финансирование поддержало уже 29 проектов этой компании, и их число продолжает расти, причем в подавляющем большинстве из них используются ветряные турбины SGRE.

Совместными усилиями мы построили первый в истории ветроэнергетический проект в Пуэрто-Рико, обеспечив Латинскую Америку возобновляемой энергией и рабочими местами. Совсем недавно мы помогли Pattern Energy профинансировать проект SunZia по строительству ВЭС и линий электропередачи мощностью 3,5 ГВт — крупнейший инфраструктурный проект в области чистой энергетики в истории США.

На севере Канады мы объединились с компанией BluEarth Renewables — ведущим независимым производителем электроэнергии, который проектирует, строит, владеет и эксплуатирует ветряные, гидро- и солнечные электростанции. Наше сотрудничество помогло профинансировать Hand Hills — наземную ветроэлектростанцию мощностью 145 мегаватт (МВт), оснащенную 29 ветротурбинами SGRE.

Этот проект дополнил наши существующие отношения с компанией и подчеркнул важность налаживания партнерских связей с кредиторами, готовыми инвестировать в вашу долгосрочную стратегию развития.

Наряду с преимуществами в виде создания местных рабочих мест и налоговых льгот, проект был реализован на возделываемых землях с целью минимизации воздействия на окружающую среду. Это означает, что землю, на которой были построены турбины, по-прежнему можно использовать для других целей, таких как выращивание сельскохозяйственных культур или разведение скота.

Также в Канаде мы вошли в группу кредиторов, профинансировавших наземную ВЭС Sharp Hills мощностью 297 МВт компании EDP Renewables Canada Ltd. Ожидается, что она будет вырабатывать достаточно энергии для снабжения в среднем 160 000 домохозяйств.

В 2019 году мы осуществили первую инвестицию в акционерный капитал в Карибском бассейне, приобретя 33 % акций компании Akuo Energy Dominicana (AED) — разработчика наземной ветряной электростанции Pecasa мощностью 50 МВт в Доминиканской Республике (ДР).

ППомимо инвестиций, проект включает 25 ветряных турбин SGRE модели 2.0 и опирается на решения Siemens по проектированию, поставке, доставке, монтажу и сервисному обслуживанию. Pecasa является важным поставщиком энергии для государственной распределительной компании и стабильно превышает ожидаемые средние показатели производительности.

Поставщики капитала обладают властью, и важно использовать эту власть во благо при выборе объектов для инвестирования. Помимо того, что проект Pecasa играет ключевую роль в обеспечении энергоперехода и надежности энергоснабжения страны, он включает в себя обязательства по поддержке близлежащих сообществ через создание рабочих мест, а также улучшение инфраструктуры, влияющей на доступ к чистой питьевой воде, наряду с другими местными пожертвованиями.

В то время как рынок наземной ветроэнергетики в странах Америки уже хорошо развит, морская ветроэнергетика обладает колоссальным потенциалом для более широкого внедрения. Успешный опыт морских проектов в других регионах можно повторить и в Северной и Южной Америке, а опытные кредиторы могут использовать передовые практики для финансирования расширения рынка.

У берегов Йоркшира в Англии мы помогали разработка морской ветряной электростанции Hornsea 2 от Ørsted, мирового лидера в области морской ветроэнергетики.

На данный момент Hornsea 2 является крупнейшей действующей ветроэлектростанцией в мире. Через Siemens Bank мы предоставили финансирование для приобретения 50% акций этого проекта. Станция мощностью более 1,3 гигаватта обеспечивает электроэнергией более 1,4 миллиона домов в Соединенном Королевстве.

Помимо финансирования ветроэнергетических проектов за счет заемных или акционерных средств, SFS поддерживает инициативы в области экологически рациональной инфраструктуры, финансируя также технологии и оборудование.

Мы стали партнером Buckner HeavyLift Cranes, лидера отрасли, чтобы помочь расширить их парк гусеничных кранов Liebherr, используемых в проектах устойчивого строительства.

Таким образом, SFS может предоставить широкий спектр инвестиционных решений для клиентов в ветроэнергетике — от долгового финансирования и инвестиций в акционерный капитал до финансирования оборудования и технологий.

Вывод очевиден: для устойчивого развития мировой ветроэнергетики необходимы расширенная государственная поддержка и гибкие финансовые решения.

Возможности для интенсивного развития ветроэнергетики — как на суше, так и на море — в Северной и Южной Америке, регионе, где расположены одни из крупнейших мировых рынков ветроэнергетики, поистине безграничны.

SFS осознает важность инвестиций в энергию ветра, и мы с нетерпением ожидаем продолжения наших усилий по финансированию устойчивых стратегий для ее распространения.

Как всегда, мы приглашаем других кредиторов отправиться в этот путь вместе с нами. Когда дело доходит до инвестиций в возобновляемую энергию ветра, мы — ее главные сторонники.