Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Инвестирование в технологии в период трансформации

Нахождение правильного баланса между экологией и экономикой

ЯНВАРЬ 2025

Динамичная экономическая и политическая среда стала новой нормой для большинства секторов. Производственные компании и машиностроители сталкиваются с постоянно меняющимися требованиями, непредсказуемыми ситуациями с поставками и огромным ценовым давлением при сохранении стандартов качества и соблюдении растущих нормативных требований.

Это не просто ощущение, цифры говорят сами за себя: По данным Deloitte, например, темпы роста в США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлились с 41,3% в сентябре 2023 года до 20,5% в сентябре 2024 года. В преддверии 2025 года производители сталкиваются со все более сложным деловым климатом из-за роста затрат и постоянной волатильности рынка.

Если оставить в стороне рыночные условия, усиливается давление, направленное на повышение устойчивости — декарбонизацию, повышение энергоэффективности и развитие замкнутого цикла. И промышленный сектор в этой области не очень популярен: в 2022, на ее долю приходится четверть глобальных выбросов CO2, связанных с энергетикой. В соответствии со сценарием NZE необходимо сократить общий объем прямых промышленных выбросов почти на 25% к 2030 году.

Несмотря на эти трудности, компании по-прежнему стремятся инвестировать в современные технологии — от автоматизации и цифровизации до инфраструктуры — для повышения эффективности и конкурентоспособности в будущем. Вот три проверенных способа сбалансировать эти инвестиции с финансовой осмотрительностью:

A person is standing in front of a white wall, wearing a black shirt and a black hat.

Поднимайтесь, а не уничтожайте

Одним из перспективных вариантов в период преобразований является модернизация оборудования вместо покупки нового оборудования. Инвестиции в новые машины и оборудование могут дорого обойтись и привести к дорогостоящим простоям. С другой стороны, модернизация — это эффективный и устойчивый способ интеграции новейших технологий в существующее оборудование. Финансирование модернизации варианты идеально адаптированы к потребностям машиностроителей и облегчают модернизацию. Одним из примеров такого подхода стала поддержка Siemens Financial Services (SFS) компании FCN-Basaltwerke, которой срочно потребовалась модернизация производственной линии по производству частоколов. Специальное предложение по модернизации и срок финансирования в 72 месяца позволили компании FCN-Basaltwerke продлить срок службы машины на 30 лет. Компания FCN выиграла от повышения производительности и значительной экономии времени и средств по сравнению с покупкой новой машины. Таким образом, модернизация экономит денежный поток и поддерживает циркулярную экономику.

Инвестируйте сегодня, рассчитывайтесь позже

Производители машин нуждаются в технологиях и оборудовании для производства своих машин. Их приобретение сопряжено с большими затратами, а окупаемость инвестиций задерживается из-за длительных сроков реализации проекта. Чтобы избежать проблем с ликвидностью, облегчить денежный поток и устранить разрывы в платежах, можно использовать расширенные условия оплаты Siemens (EPT) без ущерба для существующих кредитных линий. Именно это позволяет компаниям сохранять финансовую гибкость даже во время преобразований. опция «купи сейчас, плати позже», например, позволяет продлить сроки оплаты до 180 дней.

Шведский производитель машин TechTribe столкнулся с проблемой сборки и поставки машин для клиента. Контракт «под ключ» потребовал большого количества компонентов, что потребовало значительных ресурсов. Благодаря Siemens EPT компания TechTribe смогла приобрести компоненты у Siemens, обеспечить короткие сроки поставки и эффективно управлять денежными потоками.Клиент TechTribe PulPac, производитель изделий на основе волокон, заменяющих пластик, также получает большие преимущества: машины TechTribe не только более экономичны, но и более экологичны, экономят почти 100% воды, потребляют значительно меньше энергии и сокращают выбросы CO2 до 80% по сравнению с аналогичными продуктами.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
A building with a tower and a clock on the side of the tower.

Думайте не только о том, что здания окупаются

Инвестиции в эпоху перемен означают понимание всей картины: промышленные компании могут выйти за рамки традиционных инвестиций в производство и раскрыть новый потенциал — свою инфраструктуру. Знаете ли вы, что недвижимость обычно является вторым по величине фактором затрат на прибыль и убытки, а эксплуатационные расходы составляют 80% от стоимости строительства? Только энергия составляет 40% этих затрат.
Here too, modernation can be a game change. Совместно с Siemens Smart Infrastructure (SI) компания SFS разработала технологию декарбонизации как услугу. Это инновационное решение позволяет модернизировать здание без первоначальных капиталовложений. Модель проста: ежемесячные расходы покрываются за счет гарантированной экономии энергии, которая никогда не превышает прежние эксплуатационные расходы. Это позволяет модернизировать стратегическую инфраструктуру, сохраняя при этом капитал для основных бизнес-инициатив.

Немецкая промышленная компания Stoba демонстрирует успех этого подхода: внедрив новую технологию Siemens SI, включая новые системы управления теплом и энергопотреблением и аккумуляторные батареи, компания добилась ежегодной экономии энергии в размере миллиона евро и вдвое сократила потребление природного газа, сохранив при этом инвестиционный бюджет (получите больше информации).

Даже во времена динамичных рынков промышленным компаниям не приходится выбирать между финансовой стабильностью и устойчивостью. Сотрудничая с финансовым экспертом, который сочетает финансовый и технологический опыт, компании могут обеспечить финансирование передовых технологий, одновременно продвигая инновации и сохраняя экологическую ответственность. Эта синергия позволяет отраслевым компаниям устойчиво и устойчиво достигать своих целей роста.

Интервью с Мадлен Юнкер и Томасом Гайзельбрехтом на Ганноверской ярмарке 2025

На Hannover Messe 2025 вы получите экспертную информацию от наших партнеров по финансовым решениям Siemens Digital Industries и Siemens Smart Infrastructure Мадлен Юнкер и Томас Гайзельбрехт, которые рассказали о том, как преодолеть разрыв между устойчивым развитием и динамикой рынка и обеспечить самофинансирование роста.