Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Промышленный завод с оборудованием и рабочими, занятыми в производстве.

Компания FiConTec полагается на Industrial Edge

Siemens Industrial Edge — это оптимальная платформа для оснащения существующих машин приложением искусственного интеллекта и поставки новых машин с той же моделью искусственного интеллекта.

Высокоточные станки — FiConTec полагается на Industrial Edge

Платформа Industrial Edge предлагает множество возможностей, особенно для производителя специализированного оборудования, такого как FiConTec. Вместе с возможностями открытой экосистемы это может повысить общую эффективность, эксплуатационную готовность и производительность оборудования. В бизнесе, где точность должна быть в диапазоне нанометров, это важные конкурентные преимущества.

FiconTec — инновационная высокотехнологичная компания

Точность и высочайшая производительность. Являясь производителем специализированного оборудования, компания FIconTec регулярно сталкивается с проблемой производства фотонных систем для использования в различных высокотехнологичных продуктах, таких как стекловолоконные модули для передачи данных в серверных фермах. Помимо других продуктов, компания также производит системы для тестирования фотонных интегральных схем (PIC) на уровне пластин. Это требует максимальной точности, эффективности и качества продукции.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Машины специального назначения — от Нижней Саксонии, Германия до всего мира

FiconTec — это инновационная высокотехнологичная компания, базирующаяся в Ахиме, Нижняя Саксония, Германия, которая завоевала свою нишу на узкоспециализированном рынке. С 2001 года компания постоянно растет и внедряет инновационные разработки. Она — признанный лидер на рынке автоматизированной сборки и тестирования оптоэлектронных компонентов и (гибридных) фотонных устройств.
Технологический опыт FiconTec, глобальная клиентская база и, прежде всего, стремление понять потребности клиентов и найти оптимальные решения формируют имидж компании как квалифицированного партнера по бизнесу и развитию. Компания в Нижней Саксонии сосредоточена на максимальном повышении качества и производительности продуктов, систем и поддержки.

Цель: повышение общей эффективности оборудования (Overall Equipment Efficiency, OEE)

Чтобы решить существующие проблемы и предложить своим клиентам высокоточные продукты, компания FiConTec поставила перед собой следующие цели:

  1. Повысить OEE (общую эффективность оборудования), чтобы системы работали более эффективно, надежнее и быстрее.
  2. Повысить эксплуатационную готовность и уменьшить вероятность сбоя.
  3. Увеличить производительность, чтобы производить больше полезных компонентов в час.

Для достижения этих целей компания FiConTec полагается на обработку данных, поддерживаемую искусственным интеллектом. Именно здесь Industrial Edge играет ключевую роль.

Более высокая общая эффективность оборудования

Сокращение времени простоя

Повышенная производительность

Улучшение качества конечного продукта

В одном из сценариев использования мы действительно смогли улучшить качество и увеличить пропускную способность примерно на 18 процентов с помощью искусственного интеллекта и Industrial Edge.
Колин Данкварт, Руководитель направления машинного обучения, ficonTEC Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Улучшение позиционирования с помощью алгоритмов машинного обучения

Для достижения высокой степени точности и достижения связанных с этим целей компания FiConTec использует алгоритмы машинного обучения. Их необходимо оптимизировать, чтобы обеспечить оптимальное исходное положение для выравнивания небольших компонентов в модуле заказчика. Требования клиентов Ficontec к точности позиционирования чрезвычайно высоки — в некоторых приложениях она составляет 100 нанометров или меньше. Industrial Edge и искусственный интеллект или машинное обучение помогают достичь этой важнейшей нанометровой точности.

Industrial Edge от Siemens — комплексное решение для периферийных вычислений в промышленности

Для достижения своих целей компания FiconTec разработала собственную систему для реализации последовательного управления. Компания уже некоторое время сотрудничала с Siemens в области автоматизации. Обе компании знают друг друга и находятся в доверительных партнерских отношениях. Система управления FIconTec работает на IPC Siemens SIMATIC. Вместе с Industrial Edge и в качестве партнера Siemens предоставляет FiConTec платформу, точно отвечающую всем требованиям компании.

Узнайте, как IT-организации развивают производство с помощью Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Независимая, открытая и масштабируемая платформа

Одним из выдающихся критериев выбора компанией FiconTec Industrial Edge от Siemens стала открытость системы. Компания полагается на независимость и хочет получать доступ к данным в соответствии со своими потребностями.

Компания FiConTec взяла на себя установку функций управления на локальном уровне и подключение к полевым системам с помощью удаленных решений. Безопасность данных играет огромную роль, поэтому независимость от облачного хранилища и высокочувствительных продуктов FiconTec для конечных клиентов важна.

FiconTec может использовать компоненты платформы с открытым исходным кодом для реализации собственных сценариев использования. Беря за основу IT-стандарт Docker, компания FiConTec может масштабировать собственное приложение на промышленную платформу для масштабирования на компьютерах клиентов по всему миру.

Платформа, которая меняется в соответствии с требованиями

Еще одно преимущество открытой платформы заключается в том, что можно устанавливать виртуальные периферийные устройства и модернизировать устаревшие установки с минимальными аппаратными адаптациями. Алгоритмы машинного обучения ИИ можно просто загрузить.

Industrial Edge также обеспечивает основу для стабильной платформы, которая гибко меняется в соответствии с требованиями.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
Примеры использования FiConTec демонстрируют, насколько хорошо можно использовать машинные данные в сочетании с искусственным интеллектом для значительного повышения производительности.
Торстен Вольф, Менеджер по продажам, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Платформа, совместимая со всеми существующими системами

Еще одним важным фактором, повлиявшим на выбор Industrial Edge от Siemens, стала совместимость с существующими системами. Компания FiConTec использует в станках Siemens компьютеры Siemens и большое количество других компонентов Siemens.

Совместимость платформы со всеми существующими системами обеспечивает огромное конкурентное преимущество.

Кибербезопасность высококонфиденциальных данных

FiconTec работает в сегменте рынка, в котором безопасность данных чрезвычайно важна для конечных клиентов. Одно только название Siemens означает сложные системы безопасности.

Еще одно преимущество заключается в том, что Industrial Edge не обязательно нуждается в облаке. Можно даже использовать концентратор. Это позволяет соблюдать стандарты промышленной безопасности.

Но при совместной работе прозрачность также укрепляет доверие. Флажки предоставляют FiContec обзор всех потенциальных уязвимостей безопасности. В тесном сотрудничестве можно исправить недостатки безопасности и избежать потенциальных рисков.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Начните свой путь трансформации